Başarı hikayeleri
Hamburg'da yer alan Umlaut AG, halon içermeyen HAFEX yangın söndürücülerini özel olarak geliştirilmiş bir TEPRO® desteği ile monte ediyor. Küresel ölçekli eksiksiz hizmet sunan Umlaut AG, uluslararası havacılık endüstrisi gibi sektörler için teknolojik ve organizasyonel danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmaktadır.
İlk durum
Halon gazı, 1960'lardan beri hava araçlarındaki taşınabilir el tipi yangın söndürücülerde kullanılmaktadır.
Bunun ozon tabakasını incelten bir CFC gazı olarak sınıflandırılmasından sonra, halon gazının yangın söndürücülerde kullanılması 2004 yılından itibaren yasaklanmıştır. International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - ICAO) ve European Aviation Safety Agency (Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı - EASA) da 2019 yılının ortasından itibaren yeni kayda geçilen tüm geniş gövdeli uçakların çevre dostu yangın söndürücülerle donatılması ve mevcut tüm uçakların 2025 itibariyle retrofit yapılması gerektiğini öngörmüştür.
Bu, ünlü üretici Umlaut’un halon içermeyen bir alternatif geliştirmesi için yeterli motivasyon oldu. Bunun sonucunda HAFEX ortaya çıktı: en küçük, en hafif ve en çok yönlü, çevre dostu kabin yangın söndürücü.
Kurulum seçenekleri konusunda da çok yönlü olması gerekiyordu. Tüm sivil hava aracı tiplerinde klasik halon yangın söndürücüler için mevcut montaj noktalarında kullanılabilecek yer değiştirici bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Tüm büyük hava aracı üreticileri tarafından kullanılan farklı montaj tipleriyle uyumludur. Bazı uçak türlerinde drop-in özelliğine ihtiyaç duyulmaz çünkü mevcut destekler yeterlidir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yangın söndürücü teslimatları için örneğin her zaman bir destek içermesi zorunludur. Bu yasa, ürünlerin güvenliği konusunda sertifika veren Amerikan kuruluşu Underwriters Laboratories tarafından tanımlanmıştır. Ancak daha önce kullanılan destekler ağır ve karmaşık bir şekilde beraber vidalanan, kauçukla kaplı metal vidalardan oluşmaktaydı.
Çözüm
HAFEX başarı öyküsüne devam edebilmek için yeni bir desteğin geliştirilmesine ihtiyaç duyuyordu. Son derece dayanıklı, montajı kolay ve hafif, ayrıca tam HAFEX paketi içinde uyumlu bir bileşen olması gerekiyordu.
Birleştirme uzmanı olan Böllhoff ile konuşmanın tam zamanıydı. Hamburg merkezli şirket kısa sürede Böllhoff TEPRO® ürün grubunun kendi projeleri için büyük potansiyeli olabileceğini keşfetti.
Sonuç
Böllhoff ve Umlaut, yeni bir özelleştirilmiş destek oluşturmak için yakın iş birliği ile çalıştı. Şekil, renk, fonksiyon ayırt edilmeden geliştirme sırasında tüm müşteri talepleri dikkate alındı. Verimli üretimi sağlamak için bu destek, enjeksiyon kalıplama konusunda optimize edildi. Tüm proje fazları yakından takip edildi.
Yeni geliştirilen, tek parçalı plastik TEPRO® desteği yüksek mukavemetli ve hafif yapıdadır.
Gelecekte yılda 5.000 ünite Hamburg'a teslim edilecek ve HAFEX yangın söndürücülerle birlikte güvenliğinizi sağlayacaktır.
Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız
Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim
Bize ulaşın