eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Böllhoff Group’tan Haberler
  3. Çin’deki yeni bina resmi olarak açıldı

13.10.2023 | Şirket

Çin’deki yeni bina resmi olarak açıldı

Eylül 2023’te, Wuxi sahamızın beşinci seviye büyümesi tüm çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

Böllhoff’da Asya Bölgesi Genel Müdürü Sven Ammer ve diğer çalışanlar Wuxi şehrindeki yeni binanın açılışını kutluyor

Etkinliğin konusu:

Dünya genelinde bir Böllhoff yolculuğu

550’nin üzerinde Böllhoff çalışanı ve aile üyesi etkinliğe katılarak Wuxi, Çin’deki yeni binanın açılışını kutlama fırsatını yakaladı. Kutlamalar sırasında Almanya, Fransa ve İsviçre’nin de aralarında bulunduğu Böllhoff lokasyonlarının temsil edildiği toplam 14 ülke çeşitli stantlarda ziyaret edilebildi. Bu stantlarda özellikle genç misafirlere yönelik çok çeşitli oyunlar ve ülkelere özgü lezzetler sunuldu.

Tüm ziyaretçiler için hem alanda hem de yeni binada rehberli turlar düzenlendi. Yıldönümü törenleri de programın ayrılmaz bir parçasıydı: Ailelerin katıldığı etkinlikte, uzun yıllardır bağlılıklarını gösteren toplam 44 çalışan onurlandırıldı.

Bir kadın rehber, Böllhoff Group’un Wuxi’deki (Çin) etkinlikte ilgilenen kişilere şirketi gezdiriyor
Şirketteki rehberli turlar, ziyaretçileri depodan üretime kadar tüm alanlarda gezdiriyor.

Etkinlikten daha fazla izlenim

  • Wuxi, Çin’deki yeni Faz V binasının açılışı, yerel çalışanlarla birlikte bir kutlama yapmak için çok iyi bir fırsat sundu.

  • “Dünya çapında bir Böllhoff yolculuğu”

    Etkinliğin sloganıyla uyumlu olarak (“Dünya çapında bir Böllhoff yolculuğu”) ziyaret birkaç kayıt masasında başladı.

  • “Binişler tamamlandı”

    Girişte kayıt yaptırdıktan sonra ziyaretçiler uçak bileti gibi görünen kendi kartlarını aldılar.

  • Etkinlik sırasında çeşitli stantlarda çok sayıda eğlence ve oyun sunuldu

    ve çeşitli Böllhoff bağlantı elemanları da test edilebiliyordu.

  • Böllhoff Çin ile 5 yıl

    34 çalışan bu dönüm noktasına katkılarından dolayı onurlandırıldı.

  • Böllhoff Çin ile 10 yıl

    Etkinlikte 10 çalışan şirkete gösterdiği on yıllık sadakat için ödüllendirildi.

Çin’deki Faz V büyüme projesi:

Üretim kapasitesi ve sürdürülebilirliği artırma hedefi

Yeni Faz V binamızın Wuxi’de açılması ile 12.000 m²lik ek alan (boyut olarak yaklaşık 1,7 futbol sahasına eşit) şimdi Diş Teknolojisi bölümümüz için kullanılabilir durumda. Modern bina kompleksi bölgedeki yaklaşık 300 çalışan için ek üretim alanları, ofisler ve bir şirket restoranına ev sahipliği yapacak.

Büyüme projesinin bir hedefi de daha yüksek üretim kapasitesini sürdürülebilirlik konsepti ile birleştirmekti. Bu sebeple yeni binanın ısıtılması için ısı pompaları kullanıldı. Üretim sırasında oluşturulan termal enerji, şirket restoranının zeminden ısıtması için tekrar kullanılıyor. Ayrıca restoranın düz çatısı kısmen bitkilerle kaplandı. 5.000’den fazla bitki, böcekler için bir yaşam alanı oluşturuyor, havayı temizlemeye katkıda bulunuyor ve özellikle yaz mevsiminde çatının doğrudan güneş ışığı almasını engelliyor.

Wuxi, Çin’deki “yeşillendirilmiş” şirket restoranına ve ofis alanlarıyla arka tarafında üretim sahalarına sahip yeni Böllhoff binası.
Wuxi, Çin’deki yeni Böllhoff binası (sağda) kısmen “yeşillendirilmiş” şirket restoranı ve arkasındaki üretim sahaları ofis alanları. Bir yaya köprüsü yandaki binaya erişim sağlıyor.

Böllhoff Group içerisindeki en büyük fotovoltaik sistem, güç gereksinimlerini kısmen karşılıyor

Yeni binanın tasarımında en büyük öncelik yenilenebilir enerjilerin kullanımına verilmiştir. Sahadaki güç gereksinimlerinin bir bölümü Böllhoff Group bünyesindeki en büyük fotovoltaik sistemle karşılanmaktadır. Mevcut büyüme aşamasında FV sistem 800 kWp.  güce sahiptir. Bu sayede yılda 800.000 kWh’tan fazla elektriği doğrudan sahada üretebilecek ve CO2 emisyonlarını yaklaşık 682 ton azaltabileceğiz. Çin’de elektrik üretiminde büyük ölçüde kömür fosil yakıtların kullanılmasından dolayı bu potansiyelin kullanılması çok önemlidir. Wuxi’deki FV sistemimiz gelecekte 1,3 Mwp’ye varan bir potansiyel güce çıkarılabilir.

Wuxi, Çin’deki yeni Böllhoff Faz V bina kompleksinin çatısındaki fotovoltaik sistem
Wuxi, Çin’deki yeni üretim sahalarının çatısındaki fotovoltaik sistem

“Çin’de bulunan Wuxi sahamızın beşinci büyüme aşamasıyla yeşil enerjiyle sürdürülebilirliğin altı çizilirken aynı zamanda müşterilerle daha yakın ilişki kurulmasının, pazarlama ve geliştirme sürelerimizi kısaltmanın işaretlerini de barındırmaktadır.”

Sven Ammer, Böllhoff Group Asya Bölgesi Genel Müdürü
Sven Ammer Asya Bölgesi Genel Müdürü
»

Büyümenin arkasındaki itici güç olarak müşteri yakınlığı

Çin’deki üretim sahamızın büyümesi, dünya genelinde müşterilerimize yakın olma yaklaşımımızın bir parçasıdır ve 360° birleştirme teknolojisi prensibimize uygundur. Dünya çapında 14’ü üretim sahası olan toplam 43 Böllhoff şubesi ile global düşünüyor, yerel hareket ediyoruz

Wuxi, Çin’deki tesis ile 2004’ten beri Asya pazarına özel olarak çeşitli bağlantı elemanlarını üretiyoruz, bunlar arasında RIVKLE® gizli perçin somunları ve saplamaları, çeşitli dişli bagalar ve plastikten yapılmış bağlantı elemanları bulunmaktadır. Mevcut büyüme, yerel üretim kapasitemizi yıllık 680 milyon bağlantı elemanından bir milyar bağlantı elemanına çıkaracak şekilde büyük ölçüde artırıyor. 

Yeni binadan daha fazla izlenim

  • Yeni üretim sahalarının yük boşaltma alanı

  • Yeni açılan şirket restoranının içine bakış

  • Şirket restoranının önündeki yeşil alanlar ve küçük çeşme, çalışanları dışarıda yemek yemeye davet ediyor.

  • Özellikle Asya pazarındaki bu büyümenin ardından Wuxi’deki Böllhoff sahasında yılda 1 milyara varan bağlantı elemanı üretilebilecek.