eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Despre Böllhoff

Istoria companiei noastre

Patru generații, o viziune comună: realizarea asamblărilor de succes.

Depozitul Grupului Böllhoff din Bielefeld în anii 1950

Grupul Böllhoff – o afacere de familie ajunsă la cea de-a patra generație.

Am început ca angrosist local de articole de fierărie în 1877 iar acum suntem partenerul dumneavoastră inovator pentru tehnologii de îmbinare, cu soluții de asamblare și logistice implementate în întreaga lume.

  • A fondat compania în 1877

    Wilhelm Böllhoff (1848–1924)

    Wilhelm Böllhoff, originar din Herdecke, Renania de Nord-Westfalia, a pus bazele grupului nostru de companii atunci când a înființat compania Wilhelm Böllhoff ca angrosist național de articole de fierărie, la 6 ianuarie 1877. El a ales în mod deliberat ziua de Bobotează pentru a-și lansa afacerea independentă, în speranța că se va dovedi un început de bun augur pentru o companie de succes.

  • S-a alăturat companiei în 1923

    Josef Böllhoff (1894–1984)

    În calitate de membru al celei de-a doua generații, Josef Böllhoff a preluat conducerea companiei în 1923. În același an, el a jucat un rol fundamental în înființarea unei filiale Böllhoff în Bielefeld, Westfalia de Est. Doar doi ani mai târziu, Bielefeld a devenit sediul central al companiei.

    În 1954, a urmat ceea ce a fost probabil cea mai importantă decizie de anvergură a lui Josef Böllhoff: achiziționarea unei licențe pentru producția și distribuția de inserții filetate HELICOIL®. Familia de produse HELICOIL® a modelat într-un mod unic dezvoltarea ulterioară a companiei – și continuă să o facă și în prezent.

  • S-a alăturat companiei în 1962

    Dr. Wolfgang W. Böllhoff (născut în 1934)

    În 1962, Dr. Wolfgang W. Böllhoff, membru al celei de-a treia generații a familiei, s-a alăturat companiei. El a condus Grupul Böllhoff timp de peste 40 de ani, până în 2004. În toată această perioadă, a adus compania din Bielefeld pe scena internațională.

    Prin înființarea a două companii în Brazilia (1964) și Mexic (1965), a înființat Böllhoff de cealaltă parte a Atlanticului. Au urmat numeroase alte expansiuni sub conducerea lui Wolfgang Böllhoff: în Europa (anii 1970-1990), precum și în Asia (începutul anilor 2000).

  • S-au alăturat în 1998 respectiv în 1994

    Michael W. (născut în 1971) și Wilhelm A. Böllhoff (născut în 1965)

    În anii 1990, a patra generație a familiei se alătură companiei: Wilhelm A. Böllhoff (1994) și Michael W. Böllhoff (1998).

    În calitate de directori executivi asociați, ei continuă strategia consecventă de internaționalizare. Se preocupă de extinderea capacităților de producție și logistică la nivel mondial, pentru extinderea prezenței Böllhoff în Asia și pentru a consolida profilul companiei ca furnizor de servicii complete de tehnologie de asamblare.

    Consolidând astfel Grupul, ei asigură continuarea conducerii companiei, fiind motivați de pasiunea lor pentru asamblări de succes.

Etape importante în evoluția noastră

1877 – fondarea companiei în Herdecke

Wilhelm Böllhoff din Herdecke (Germania), vânzător ambulant de articole de fierărie și fiul cel mai mic al maestrului croitor Friedrich Böllhoff, își deschide magazinul în ziua de Bobotează, în 1877. El înființează o întreprindere de comercializare angro a articolelor de fierărie, axându-se pe prelucrarea metalelor, forjare și minerit. Încă de la început, se concentrează pe vânzările directe la nivel național, extinzându-și afacerea dincolo de granițele Westfaliei.

Prima clădire Böllhoff în Herdecke
Prima clădire Böllhoff în Herdecke

1923 - deschiderea sucursalei din Bielefeld

După ocuparea zonei Ruhr de către trupele franceze, a doua generație – Josef Böllhoff și familia sa – înființează o filială în Bielefeld pentru a asigura viitorul afacerii. Josef Böllhoff reorientează afacerea spre șuruburi, piulițe și organe de asamblare cu filet pentru construcția de mașini și construcții navale.

Vedere exterioară a sucursalei Böllhoff din Bielefeld, 1923
Sucursala Böllhoff din Bielefeld 1923

1928 - construirea navei de pasageri „Bremen”

Böllhoff furnizează o cantitate semnificativă de organe de asamblare pentru la construcția navei de pasageri, care va stabili un nou record pentru cea mai rapidă traversare a Atlanticului de Nord în călătoria sa inaugurală din 1929.

Imagine navă de pasageri „Bremen”
Vaporul „Bremen” în călătoria inaugurală În 1929

1954 – obținerea licenței HELICOIL®

În 1954, Josef Böllhoff ia o decizie importantă, care va avea un impact semnificativ asupra viitorului companiei: el obține o licență pentru producția de inserții filetate marca HELICOIL®. Astfel, începe producția de organe de asamblare, pe lângă activitățile comerciale existente.

Documente comerciale HELICOIL® din anii 1950
Documente comerciale HELICOIL® Din anii 1950

1958 – producție HELICOIL®

Prima noastră unitate de producție proprie se deschide la Bielefeld, unde sunt fabricate inserțiile filetate HELICOIL®. Producția și distribuția acestor mici și miraculoase elemente de asamblare erau asigurate de o echipă formată din 36 de angajați.

Posturi de lucru pentru producția HELICOIL® în Bielefeld, 1958
Producția HELICOIL® în Bielefeld 1958

1962 - Dr. Wolfgang W. Böllhoff și începutul internaționalizării

În 1962, a treia generație a familiei se alătură companiei în persoana Dr. Wolfgang W. Böllhoff. El începe să-și extindă afacerea în afara granițelor Germaniei. Deschiderea primei sucursale în Austria marchează începutul internaționalizării companiei noastre.

Portretul Dr. Wolfgang W. Böllhoff în 1962
Dr Wolfgang W. Böllhoff În 1962

„Un viitor are nevoie de un trecut. Încă din 1877, ne-am susținut cu pasiune clienții pentru a realiza asamblări de succes. Am continuat să ne dezvoltăm consecvent afacerea de familie de-a lungul generațiilor, am răspuns la diverse tendințe și am creat produse inovatoare. Acestea sunt punctele noastre forte.”

Portretul lui Michael W. (născut în 1971) și Wilhelm A. Böllhoff (născut în 1965)
Michael W. Böllhoff Strănepot al fondatorului
»

1964 - compania însoțește VW în Mexic și Brazilia.

Doi ani mai târziu, în 1964, Böllhoff întreprinde prima sa acțiune comercială în cele două Americi, cu propriile unități de producție și vânzări în Brazilia și Mexic. Această decizie a fost motivată de colaborarea noastră strânsă de aprovizionare a lui Volkswagen, care deschisese anterior noi unități de producție pentru modelul Beetle în Brazilia și în Mexic.

Vedere frontală a unui VW Beetle
Produsele noastre își fac loc în industria auto cu Beetle

1969 - aselenizarea cu HELICOIL®.

Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe Lună. Modulul lunar care i-a transportat pe Lună a folosit inserții filetate HELICOIL®.

Modulul lunar pe suprafața Lunii, 1969 – cu inserții filetate HELICOIL® la bord
Aselenizarea din 1969 cu inserții filetate HELICOIL®

1972 - demararea producției în Franța

Böllhoff înființează o unitate de producție și vânzări în Franța, unde începe fabricarea piulițelor și șuruburilor nituibile prin nituire oarbă RIVKLE®. Aceasta permite companiei să se extindă pe piețe importantele din Italia și Spania, unde ulterior sunt înființate sucursale.

Vedere aeriană actuală a uzinei Böllhoff din Franța
Fabrica Böllhoff din Franța în prezent

1990-1992 - unitatea de producție din Sonnewalde

Reunificarea Germaniei deschide accesul spre Europa de Est, permițându-ne să înființăm o a doua unitate de producție germană la Sonnewalde, în sudul Brandenburgului. Urmează apoi înființarea altor sucursale în Europa de Sud-Est.

Berlinezi din Berlinul de Est și din Berlinul de Vest sărbătoresc căderea Zidului Berlinului în fața Porții Brandenburg.
Căderea Zidului Berlinului în noiembrie 1989

1994-1998 - a patra generație a familiei se alătură companiei

Cu Wilhelm A. Böllhoff încep#nd cu anul 1994 și Michael W. Böllhoff încep#nd cu anul 1998, cea de-a patra generație preia conducerea companiei Böllhoff. În calitate de directori executivi asociați, ei continuă strategia consecventă de internaționalizare.

Michael W. Böllhoff și Wilhelm A. Böllhoff Membri ai conducerii companiei

2000 - înființarea primei unități de producție în SUA

Böllhoff achiziționează o unitate de producție în Kendallville, Indiana, SUA (lângă Fort Wayne). Michael W. Böllhoff este numit director al acestei unități.

Vedere aeriană a unității de producție din Kendallville, SUA.
Unitate de producție pentru tehnologia nituirii cu nituri oarbe în Kendallville, SUA

2001 - înființarea unei sucursale în Shanghai

Încă din anii 1980, societatea Böllhoff a menținut o relație comercială puternică cu China, iar acum face primul pas în stabilirea unei prezențe permanente pe piața asiatică, prin înființarea unui birou de vânzări în Shanghai.

Shanghai skyline
Böllhoff cu birou de vânzări în Shanghai începând cu 2001

2004 - Böllhoff începe producția în Asia

Böllhoff înființează prima unitate de producție proprie din Asia în Wuxi, China. Producerea piulițelor și șuruburilor nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® pentru piața asiatică demarează într-o unitate cu o suprafață de 2.500 m².

Vedere aeriană a locației Böllhoff din Wuxi (China)
Locația Böllhoff din Wuxi, China

2010 - Böllhoff în Marea Britanie

Böllhoff achiziționează Armstrong Precision Components (APC) din Hull, Marea Britanie, consolidându-și poziția în Europa.

Vedere aeriană a uzinei Böllhoff din Hull, Marea Britanie
Fabrica Böllhoff din Hull, Marea Britanie

2016 – înființarea altor sucursale în Asia

Böllhoff își continuă expansiunea pe piața asiatică prin deschiderea de unități de vânzări în Japonia și Coreea de Sud, în 2016. Urmează deschiderea unei sucursale în Vietnam, în 2021.

Harta birourilor de vânzări Böllhoff din Japonia, Coreea de Sud și Vietnam
Compania Böllhoff este prezentă pe piața asiatică în Japonia, Coreea de Sud și Vietnam

2019-2020 - extinderea competenței logistice

 

Două depozite naționale centrale încep să funcționeze la Oelsnitz, în districtul Vogtland din Saxonia, și la Sainte-Hélène-du-Lac, în Franța. Ambele locații logistice sunt de ultimă generație și oferă spațiu suficient și necesar unei dezvoltări ulterioare a activității. Depozitul central localizat în Oelsnitz reprezintă totodată o etapă financiară importantă: Cu investiții în valoare totală de peste 40 de milioane de euro, acest complex este cea mai mare investiție din istoria companiei.

Vedere aeriană a depozitului central Böllhoff din Saxonia
Depozitul central Böllhoff în Saxonia

2021 - marca comercială HELICOIL®

În octombrie 2021, societatea achiziționează la nivel mondial marca comercială HELICOIL®.  Ca urmare, pentru prima dată sunt disponibile variante de inserții filetate pe piețele din Statele Unite, Mexic, Canada și Japonia.

Patru generații de inserții filetate HELICOIL® de la Böllhoff
HELICOIL® un produs Böllhoff în întreaga lume începând cu 2021

2023 – 100 years in Bielefeld

A special anniversary for us: In 2023, Böllhoff has been present in Bielefeld, East-Westphalia, for 100 years now. We celebrate this milestone together with employees and their families at the Böllhoff Stadium in Bielefeld-Brackwede.