eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

KSB

Os insertos roscados HELICOIL® simplificam a manutenção das bombas KSB em centrais elétricas e reduzem o risco de falhas.

Pilar à luz do sol

Para um planeamento mais fiável

Um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Os insertos roscados HELICOIL® de alta resistência e resistentes ao calor, garantem que as bombas KSB possam ser facilmente removidas mesmo em condições extremas, facilitando muito as inspeções em áreas críticas de segurança de centrais elétricas.

Situação inicial

Dificuldades de inspeção

As bombas KSB são usadas em muitas indústrias para transportar e isolar com segurança líquidos (que podem ser agressivos, explosivos ou tóxicos). Os operadores de centrais elétricas, em particular, dependem da extensa gama de bombas de alto desempenho da KSB. Estas são usadas para recirculação da caldeira ou para transportar água de alimentação da caldeira, água do condensador, água de refrigeração ou líquido de refrigeração.

As exigências colocadas nas bombas de uma central elétrica são elevadas: não se exige nada menos do que fiabilidade absoluta. Elas precisam de ser fáceis de inspecionar ao longo de sua vida útil. Além disso, a remoção dos grandes parafusos da porta de serviço deve ser possível a qualquer momento.

O nosso trabalho era minimizar o risco de a união do parafuso se tornar difícil de remover devido a influências operacionais. O tempo não planeado gasto na inspeção ­– na pior das hipóteses, provocando atrasos na reativação da central elétrica – é coisa do passado.

Bombas de líquido de arrefecimento principal KSB
Bomba do líquido de arrefecimento principal KSB

Solução

Insertos roscados HELICOIL®

Sem desperdício de tempo. No futuro, para remover bombas para manutenção sem interrupções, recomendámos à KSB a fiável tecnologia de rosca HELICOIL®. Com esta solução, é usada uma ferramenta de instalação específica para aparafusar um inserto roscado HELICOIL® de tamanho M 125 x 4 x 166 no alojamento da bomba para reforçar a rosca. Isto evita a gripagem. A bomba pode agora ser facilmente removida e montada novamente. Cada alojamento da bomba com aproximadamente 30 toneladas, contém 16 roscas com insertos roscados HELICOIL®.

HELICOIL® Plus, inserto roscado de passagem livre
Inserto roscado HELICOIL® Plus Free Running
HELICOIL® Plus Free Running Insertos roscados para metais

Resultado

Manutenção mais eficaz

A utilização da tecnologia de rosca HELICOIL® garante uma distribuição mais uniforme da carga na rosca e facilita a manutenção da bomba. Os custos decorrentes de atrasos de manutenção podem ser efetivamente evitados – esta é uma melhoria técnica que se paga por si mesma.

Esforço conjunto: Os funcionários da KSB e da Böllhoff realizam um teste de parafuso
Esforço conjunto: Os funcionários da KSB e da Böllhoff realizam um teste de parafuso

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos