Histórias de sucesso
Resistente à corrosão e de alta resistência. Os insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock ajudam a proteger o meio ambiente e a economizar as finanças municipais. Quando a WE-EF foi contratada para converter todas as luzes exteriores da cidade em LED, foi o problema da ligação por parafuso que lançou uma sombra sobre o projeto.
Situação inicial
As suas lâmpadas LED estão expostas a condições climáticas variáveis, volumes de tráfego elevados e, em alguns casos, a condições meteorológicas extremas. Como resultado, a proteção contra corrosão e vibração teve que ser garantida para conseguir um sucesso a longo prazo no mercado. Para cumprir estes requisitos exigentes, a WE-EF usou a tecnologia 5CE: ligas de alumínio não misturadas e recicladas com baixo teor de cobre.
O único ponto fraco que subsistiu foi a junta de parafuso convencional. Estes não tiveram capacidade para suportar grandes choques durante os testes.
Solução
A WE-EF utiliza os nossos insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock. A sua secção de fixação por parafuso impede eficazmente que o parafuso se solte devido a vibrações. Uma ou mais roscas poligonais travam os flancos do parafuso instalado. O fecho por fricção elasticamente resiliente resulta em binários de travamento comparáveis com as especificações DIN EN ISO 2320. Isto, conjugado com a elevada resistência à corrosão, garante que os insertos roscados HELICOIL® não se soltam. Como resultado, contribuem para a durabilidade da iluminação de rua WE-EF. Esta é uma das muitas vantagens que a cidade de Bielefeld atualmente beneficia.
Resultado
Foram substituídas 14 800 luminárias, 42% menos emissões de CO2 e uma redução no consumo de energia de cerca de 5 milhões de kWh por ano – os números são notáveis. Graças à reduzida difusão de luz, as novas luminárias LED também estão a melhorar a vida quotidiana dos cidadãos de Bielefeld. Com a tecnologia das lentes OLC® (One LED Concept) da WE-EF, a luz está focada na superfície a ser iluminada. Estamos muito satisfeitos por os nossos insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock poderem dar uma contribuição de longo prazo para o meio ambiente, as finanças da cidade e, claro, para o nosso cliente WE-EF.
teremos todo o gosto em ajudar.
Basta informar-nos e entraremos em contacto
Contacte-nos