eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

LUFT-WENT

Ligação de chapas a frio de forma rápida e fiável

Imagem de um sistema de ventilação com vários tubos

A LUFT-WENT substitui a soldadura por resistência por clinching

A LUFT-WENT utiliza a tecnologia RIVCLINCH® para a construção de condutas de ventilação e outros componentes de ventilação e de ar condicionado. O produtor de Ostrów Wielkopolski está em funcionamento desde 2015. Na sua produção, a empresa utiliza processos de queima, corte, fresagem e perfuração a plasma. Quando se trata de juntas, a soldadura por resistência está a ser sucessivamente substituída por clinching.

Situação inicial

Processo que utiliza muita energia: Soldadura por resistência

A LUFT-WENT produz sistemas de ventilação, bem como equipamentos de ar condicionado e recuperação. Nesta indústria, é fundamental criar ligações estanques. As uniões são estruturais, por isso por isso têm de ser suficientemente duradouras. A montagem rápida também é muito importante.

A tecnologia de união usada pela LUFT-WENT precisa de cumprir todas estas condições.

Inicialmente, a tecnologia básica da LUFT-WENT para unir chapas era a soldadura por resistência. Trata-se no entanto de um processo que consome muita energia. Durante a soldadura por resistência, o revestimento de zinco é danificado, são libertados fumos prejudiciais à saúde e os elementos soldados são vulneráveis à corrosão. Para proteger contra a corrosão, os componentes soldados também precisam de ser galvanizados.

Produção de condutas de ventilação na LUFT-WENT de Ostrów Wielkopolski
Produção de condutas de ventilação na LUFT-WENT de Ostrów Wielkopolski

Solução

Ligação de chapas a frio RIVCLINCH®

No âmbito da sua colaboração com a Böllhoff Polónia, a LUFT-WENT começou a abandonar a soldadura por resistência em favor da tecnologia de clinching. A empresa investiu num dispositivo fixo RIVCLINCH® 4006 P50 PASS e em vários dispositivos portáteis RRIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO

RIVCLINCH® 0404 IP – Máquina de clinching pneumática portable
RIVCLINCH® 0404 IP Máquina de clinching pneumática portable
Tecnologia RIVCLINCH® A LUFT-WENT substitui a soldadura

Resultado

União a frio estanque e económica

A substituição da máquina de solda por resistência fixa pelo RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO teve um impacto positivo na produção da LUFT-WENT. Antes, eram necessárias duas pessoas para instalar as grandes condutas de ventilação, enquanto que agora apenas é necessário um operador para operar o clincher portátil. O dispositivo pode ser ligado a vários postos de trabalho que tenham uma ligação de ar comprimido. O clinching elimina a necessidade de proteção adicional do componente soldado contra a corrosão porque não afeta o revestimento de zinco da folha. Não ocorrem altas temperaturas nem emissão de elementos nocivos durante a montagem. O funcionamento dos dispositivos RIVCLINCH® é fácil e não são necessárias autorizações especiais por parte do operador. As juntas usadas na ventilação obtida por clinching têm a classe apropriada de estanqueidade e a montagem é rápida.

Vantagens para o cliente

  • Montagem rápida
  • União estanque
  • A montagem a frio não afeta o revestimento de zinco - não produz fumos nocivos para a saúde nem ocorrem problemas de corrosão
  • Poupança de energia
  • Fácil de usar - não são necessárias autorizações especiais por parte do operador
  • Dispositivos portáteis e fixos
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – Máquina autónoma versátil
RIVCLINCH® 4006 P50 ASS clincher estacionário

teremos todo o gosto em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos