eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Porcas com função de bloqueio

DIN e peças padrão

Porcas com função de bloqueio

Versatilidade: As nossas porcas fornecem o mecanismo de travamento certo para cada aplicação.

Porcas sem função de bloqueio DIN 982.

Seguras e versáteis

As porcas evitam o desaperto das ligações roscadas

As porcas com função de bloqueio são sempre necessárias quando a integridade da ligação roscada está em risco devido a cargas dinâmicas elevadas, que não podem ser excluídas através de medidas de conceção. As porcas são utilizadas para evitar o desaperto da força de pré-tensão.

Método e princípio

Vista geral das porcas com função de bloqueio

Princípio

A função de bloqueio pode ser conseguida por meios mecânicos (por exemplo, fixação ou bloqueio), com aditivos químicos ou utilizando na porca métodos de conceção ou baseados em processo.

Material

Para além do aço (várias resistências), os materiais disponíveis incluem o aço inoxidável A2 e A4, o plástico e o latão.

Superfícies

Os nossos produtos de aço podem ser fornecidos sem revestimento, ou com revestimentos galvanizados, niquelados ou zincados. As variantes galvanizadas também podem ser passivadas em camada espessa, zincadas mecanicamente, galvanizadas a amarelo ou enegrecidas.

Princípio de funcionamento das funções de bloqueio

As ligações roscadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

As ligações roscadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

  • Travas de ajuste

    Estes utilizam componentes elásticos para compensar os fenómenos de afrouxamento e deformação. Como resultado, pode ser retida uma parte da força de pré-tensão e a conexão mantém-se firme.

  • Dispositivos de bloqueio

    Estes aumentam o atrito no parafuso usando mecanismos de fixação químicos ou mecânicos. O aumento do binário impede o desaperto total da porca. Ao mesmo tempo, a perda de força de pré-tensão pode ser mantida ao mínimo.

  • Bloqueios anti-rotação

    Ao fazer as roscas bloquearem mecanicamente ou aderirem umas às outras, estas conseguem manter pelo menos 80% da força de pré-tensão aplicada anteriormente, mesmo quando sujeitas a cargas dinâmicas elevadas. Isto é essencial para manter um componente em funcionamento em aplicações relevantes para a segurança.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas com função de bloqueio

  • Porcas combinadas com função de bloqueio

    As porcas combinadas com uma arruela rotativa cativa combinam as vantagens dos elementos combinados com funções adicionais, tais como a trava e o bloqueio. Elas reduzem o tempo de montagem e aumentam a qualidade do conjunto, impedindo a fixação na ligação e aumentando a força de pré-tensão.
    Podemos fornecer a versão B 53010 como combinação com uma porca padrão e a porca de aperto versão B53011. Esta última neutraliza efetivamente uma perda de pré-tensão mesmo sob cargas dinâmicas.

    Normas

    • B 53010
    • B 53011
  • Porcas sextavadas com função de fixação

    O efeito de travamento é criado usando uma peça de fixação ou uma rosca deslocada, ou pressionando contra as superfícies sextavadas. Isso cria um atrito constante – sobre toda a circunferência da rosca ou apenas em parte dela. Os mecanismos de bloqueio impedem que a união roscada se separe por si só.

    Normas

    • DIN 980 semelhante à ISO 7042
    • DIN 982 semelhante à ISO 7040
    • DIN 985 semelhante à ISO 10511
    • DIN 6924 semelhante à ISO 7040
    • DIN 6925 semelhante à ISO 7042
    • DIN 6926 semelhante à EN 1663
    • DIN 6927 semelhante à EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Porcas autoblocantes

    Este tipo de porca também é aparafusada numa rosca macho e sua folha de mola prende-se na rosca, aumentando a fricção na rosca. A porca autoblocante é semelhante a uma porca PAL.

    Normas

    • DIN 7967
    • B 53012 semelhante à DIN 6923
  • Porcas autoblocantes Vargal®

    A porca autoblocante Vargal é um dispositivo de bloqueio que aumenta a força de fixação através da rosca da porca. O colar da porca com quatro ranhuras é puxado para dentro em torno de toda a sua circunferência por uma mola, de modo que as roscas afetadas exercem maior força na rosca do parafuso. Como o componente é feito inteiramente de metal, a força de aperto permanece constante mesmo quando é reutilizado várias vezes. As porcas autoblocantes Vargal® são instaladas como as porcas convencionais e estão em conformidade com a norma ferroviária federal BN 205 107 B.

    Normas

    • B 53040
  • Porcas castelo

    As porcas castelo são dispositivos de bloqueio mecânico. O "castelo" contém uma guia para que orienta uma tala através de um orifício transversal na rosca do parafuso e fixá-la no lugar Isto garante que, mesmo que haja uma perda de força de pré-tensão, a porca não se solta.

    Normas

    • DIN 935
    • DIN 979 semelhante à ISO 7038
  • Porcas de capa sextavadas com função de fixação

    As porcas de capa têm um anel interno em nylon e são fechadas de um dos lados onde terminam numa "tampa" ou num furo com rosca cega no interior. Isto protege a ligação do parafuso da sujidade e da água em ambos os lados. Também garante um acabamento limpo e estético, bem como uma conexão de parafuso segura.

    Normas

    • DIN 986
  • Porcas autoblocantes ZAHN

    O efeito de bloqueio é conseguido travando os dentes que penetram no material de contacto a toda a profundidade do dente quando a porca é apertada. O material da porca deve ser mais duro do que o material de montagem. Ao desaparafusar, os dentes arranham a superfície de contacto do material de montagem. Este efeito abrasivo danifica a superfície, o que significa que estas porcas devem ser utilizadas com cuidado, especialmente em superfícies pintadas. Se quiser evitar danos numa superfície, recomendamos a utilização de porcas autoblocantes RIPP LOCK®.

    Normas

    • B 196

Informações e muito mais

Downloads

As porcas com função de bloqueio interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.