eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Notícias do Grupo Böllhoff
  3. Foi inaugurado um novo edifício na China

13/10/2023 | Empresa

Foi inaugurado um novo edifício na China

Em setembro de 2023, a quinta fase de expansão das nossas instalações em Wuxi foi inaugurada com um dia de família para todos os funcionários.

Sven Ammer, diretor-geral da região Ásia na Böllhoff, e outros funcionários celebram a abertura do novo edifício em Wuxi

O tema do Dia da Família:

uma viagem da Böllhoff pelo mundo

Mais de 550 pessoas - funcionários da Böllhoff e suas famílias - aceitaram o convite para o Dia da Família e aproveitaram a oportunidade para celebrar a inauguração do novo edifício em Wuxi, na China. Durante as festividades, um total de 14 países em que a Böllhoff está representada com as suas próprias instalações puderam ser visitados através de vários stands - incluindo Alemanha, França e Suíça. Os stands ofereceram uma grande variedade de jogos, especialmente para os convidados mais jovens, juntamente com iguarias típicas do país.

Todos os visitantes também tiveram a oportunidade de fazer visitas guiadas pelas instalações e pelo novo edifício. As cerimónias de aniversário também faziam parte integrante do programa: Um total de 44 funcionários foram homenageados no Dia da Família pelos seus muitos anos de lealdade para com a empresa.

Uma guia mostra às pessoas interessadas em toda a empresa no Dia da Família do Grupo Böllhoff em Wuxi (China)
As visitas guiadas da empresa levaram os visitantes a todas as áreas, desde o armazém à produção.

Mais impressões do Dia da Família

  • A abertura do novo edifício Fase V em Wuxi, China, proporcionou uma oportunidade ideal para celebrar juntamente com os funcionários locais.

  • “Uma viagem da Böllhoff pelo mundo”

    De acordo com o lema do Dia da Família ("Uma viagem da Böllhoff pelo mundo"), a visita começou em vários balcões de check-in.

  • "Embarque concluído"

    Depois de fazer o check-in na entrada, os visitantes receberam os seus cartões de visitante que, claro, pareciam um cartão de embarque.

  • Havia muita diversão e jogos em várias bancadas durante o Dia da Família

    e vários elementos de fixação da Böllhoff também podiam ser testados.

  • Com a Böllhoff China há 5 anos

    34 funcionários foram homenageados por este marco no Dia da Família.

  • Com a Böllhoff China há 10 anos

    10 funcionários foram homenageados no Dia da Família por uma década de lealdade para com a empresa.

Fase V projeto de expansão na China:

foco no aumento da capacidade de produção e sustentabilidade

Com a abertura do nosso novo edifício Fase V em Wuxi, a nossa divisão de Tecnologia de Roscas tem agora disponível 12 000 m² de espaço adicional (equivalente ao tamanho de cerca de 1,7 campos de futebol). O moderno complexo de edifícios inclui áreas de produção e escritórios adicionais, bem como um restaurante da empresa para cerca de 300 funcionários no local.

O objetivo do projeto de expansão era combinar maior capacidade de produção com o conceito de sustentabilidade. O novo edifício é, portanto, aquecido usando bombas de calor. A energia térmica gerada durante a produção é reutilizada para o aquecimento por piso radiante no restaurante da empresa. Além disso, o telhado plano do restaurante foi parcialmente coberto de plantas. Mais de 5 000 plantas criam um habitat para insetos, contribuem para a purificação do ar e protegem o telhado da luz solar direta, especialmente no verão.

O novo edifício da Böllhoff em Wuxi, na China, com um restaurante da empresa "verde" - e espaço de escritório, bem como salas de produção atrás dele.
O novo edifício da Böllhoff em Wuxi, China (à direita) com o restaurante parcialmente "verde" da empresa - e espaços de escritório, bem como salas de produção por trás dele. Uma ponte pedonal fornece acesso ao edifício vizinho.

O maior sistema fotovoltaico dentro do Grupo Böllhoff cobre parcialmente os requisitos de energia

A utilização de energias renováveis é a principal prioridade para o novo edifício. Parte dos requisitos de energia no local é coberta usando o maior sistema fotovoltaico dentro do Grupo Böllhoff. Na sua atual fase de expansão, o sistema fotovoltaico tem uma saída de 800 kWp. Assim, seremos capazes de gerar mais de 800 000 kWh de eletricidade por ano diretamente no local e reduzir as emissões de CO2 em cerca de 682 toneladas. Este potencial de redução resulta do facto de o carvão como combustível fóssil ter um papel importante na produção de eletricidade na China. O nosso sistema fotovoltaico em Wuxi pode ser expandido para uma potência potencial de até 1,3 MWp no futuro.

O sistema fotovoltaico no telhado do novo complexo de edifícios Böllhoff Fase V em Wuxi, China
O sistema fotovoltaico no telhado das novas salas de produção em Wuxi, China

"Com a nossa quinta fase de expansão na fábrica de Wuxi na China, estamos a enfatizar a sustentabilidade através da energia verde, ao mesmo tempo que procuramos uma maior proximidade do cliente, encurtando os tempos de entrada no mercado e de desenvolvimento."

Sven Ammer, diretor-geral da região Ásia do Grupo Böllhoff
Sven Ammer Diretor-geral da região Ásia
»

A proximidade do cliente como força motriz por trás da expansão

A expansão do nosso local de produção na China faz parte da nossa abordagem para estar perto dos nossos clientes em todo o mundo, em linha com o que chamamos tecnologia de união de 360°. Pensamos globalmente e agimos localmente: Com um total de 43 instalações da Böllhoff em todo o mundo, 14 das quais são locais de produção.

Na fábrica em Wuxi, China, temos vindo a produzir vários elementos de fixação específicos para o mercado asiático desde 2004, incluindo porcas de rebites cegos RIVKLE®, vários insertos roscados e elementos de fixação feitos de plástico. A expansão atual aumenta significativamente a nossa capacidade de produção local de 680 milhões de elementos de fixação anualmente para mil milhões de elementos de fixação. 

Mais impressões sobre o novo edifício

  • A área de descarga para os novos pavilhões de produção

  • Um olhar dentro do recém-inaugurado restaurante da empresa

  • As áreas verdes e uma pequena fonte em frente ao restaurante da empresa convidam os funcionários a almoçar no exterior.

  • Após esta expansão, podem ser produzidos até mil milhões de parafusos por ano na fábrica da Böllhoff em Wuxi, especificamente para o mercado asiático.