Pueden colocarse en hormigón para fijar componentes posteriormente o utilizarse como conector entre dos materiales. Se atornillan mediante los elementos que se deben sujetar o unir y se aseguran con una tuerca.
La característica clave de los espárragos soldados es su idoneidad para aplicaciones de soldadura. La capacidad de carga de los espárragos soldados viene determinada en parte por su propia resistencia, pero principalmente por el diseño del componente que se debe soldar.
Normas
- DIN 525
- DIN 976