검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

볼호프 소개

볼호프의 품질

패스너에서 전체 조립 시스템에 이르기까지 고객은 최고의 품질을 기대합니다. 우리는 그들의 기대를 충족하고 초과하게 되어 기쁩니다!

공인 시험소에서 범용 경도 시험

우리는 최고의 품질 기준을 충족합니다

타협 없는 품질 –  이것이 우리의 경영 철학입니다.  우리는  고객의 품질 요구 사항을 충족하고  가급적 초과하는 것을 보장하기 위해 다양한 상호 연결된 조치를 사용합니다.

우리는 정기적으로 독립 기관의 품질 관리 시스템 인증을 받습니다. 이것은 우리가 현재 표준에 따라 작업하고 있음을 확인하는 데 도움이 됩니다. 우리는 내부 감사 및 린 관리 접근 방식을 통해 프로세스를 더욱 최적화하기 위해 이 기반을 구축합니다. 우리는 모든 프로세스를 개선할 수 있다는 것을 알고 있기 때문입니다.

우리는 볼호프가  자동차 산업에서  세계 최고 수준인 IATF 16949에 따라 성공적으로  인증을 받은 독일 최초의 회사 중 하나라는 사실을 자랑스럽게 생각합니다.또한 항공 산업을 위한 EN 9100 표준 및 TS 22163 철도 표준(IRIS)과 같은 다른 많은 표준도 충족합니다.

「지속적이고 지속 가능한 프로세스를 통해 더 나은 제품을 만드는 것, 이것이 우리에게 품질의 의미입니다.」

빌헬름 알렉산더 뵐호프(Wilhelm Alexander Böllhoff)
윌리엄 A. 볼호프 회사 경영진의 구성원
»

우리는 일관된 품질 관리에 중점을 둡니다.

품질 관리는 당사 기업 철학의 근본적인 부분입니다. 우리의 모토인 '고객을 이해하기'는 고객 혜택에 중점을 둡니다. 고객의 프로세스와 요구 사항을 아는 사람만이 고객의 이익을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 이것이 우리 품질 정책의 다음 요소가 우리 직원과 공급업체에 대한 구속력 있는 지침인 이유입니다.

  • 공급업체 관계

    공급업체와의 신뢰 기반 협업을 통해서만 고품질의 비용 최적화된 제품을 만들 수 있습니다. 이러한 이유로 우리는  볼호프 그룹 내에서와 마찬가지로 내부 품질 관리와 관련하여 파트너가 동일한 높은 기준을 가질 필요가 있습니다.

    우리는 원자재, 반제품 및 패스너에 대한 공급업체를 신중하게 선택하고 장기적인 파트너십에 중점을 둡니다. 그 외에도 우리는  정기적인 현장 방문 및 감사를 수행하여 우리의 높은 품질 기준이 유지되도록 보장함으로써 우리 공급망에서 더 큰 회복력을 확립합니다.

  • 제품 품질

    당사의 생산 현장은 최신 품질 및 환경 표준에 따라 전 세계적으로 인증을 받았습니다. 당사의 '무결점 철학'은 제품 품질의 기초이며 궁극적으로 고객 제품의 품질에도 영향을 미칩니다. 모든 영역에서 체계적인 프로세스 제어는 이러한 이상적인 목표를 향해 노력하는 데 도움이 됩니다.

  • 리더십

    우리 회사의 임원 및 관리자는 역할 모델 역할을 하며 회사의 모든 수준에서 품질 표준을 유지하도록 합니다.

    그들은 우리의 품질 철학을 모든 직원에게 전달합니다. 그들은 회사의 목표를 기반으로 운영 목표와 조치를 구현합니다. 그리고 품질 프로세스의 구현 및 개선에 직원을 참여시킵니다.

    우리는 팀으로 일할 때만 고품질 표준을 보장할 수 있다는 것을 알고 있습니다.

  • 직원 참여

    직원은 성공의  기반입니다. 품질 및 공정별 주제에 대한 정기적인 교육을 받아 이 지식을 각자의 분야에 직접 적용할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 이익을 위해 품질 개선에 대한 귀중한 제안을 할 수 있습니다.

  • 프로세스 지향 접근 방식

    우리 회사는 완벽하게 조정되어야 하는 많은 상호 연결된 프로세스를 사용합니다. 이것이 우리가 고객에게 좋은 최종 결과를 제공할 수 있는 유일한 방법입니다. 모든 프로세스에는 특정 오류 가능성을 생성하는 인터페이스가 있습니다.

    이것이 우리가 모든 프로세스를 지속적으로 모니터링하고 통합 품질 관리를 해당 프로세스에 맞추는 이유입니다. 관리 시스템은 고객 요구 사항을 구현하고 프로세스를 지속적으로 개선할 수 있는 프레임워크 및 지원 메커니즘으로 볼 수 있습니다.

  • 지속적인 개선

    우리는 항상 좋은 것을 가져다가 더 좋게 만들 수 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 제품 및 프로세스 품질을 지속적으로 최적화하기 위해 지속적인 개선 프로세스를 추구합니다.우리 직원들은 각자의 책임 영역과 즉각적인 환경을 개선하기 위해 팀에서 독립적으로 작업합니다. 회사 내에서 많은 작은 개선이 고객을 위한 큰 개선으로 이어진다는 것을 알고 있기 때문입니다.

    우리는 지속적인 개선 프로세스를 기업 문화의 중요한 부분으로 생각합니다. 결국 모든 프로세스는 항상 개선될 수 있습니다.

우리의 약속

고객만족을 최우선으로

우리의 모든 품질 관리 조치에는 고객 만족이라는 단 하나의 목표가 있습니다. 그리고 고객이 원하는 것을 이해하려면 고객과 소통해야 합니다. 우리는 우리 자신을 고객의  파트너로 여기기 때문에 다른 많은 사람들보다 한 걸음 더 나아갑니다. 따라서 우리는 우리의 책임을 매우 진지하게 받아들입니다. 우리는 초기 단계에서 귀하의 요구 사항 과 미래 요구 사항을 식별하고 인식하고  신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다.

이것이 우리가 140년 이상의 경험을 통해 얻는 이점입니다. 우리는 모든 산업 분야의 고객의 특정 요구 사항을 알고 있으므로  성공적인 연결을 만들기 위한 고품질 제품으로 귀사를 지원할 수 있습니다.

고객의 피드백은 우리 서비스에 매우 만족하고 우리를 최고 품질의 공급자로 평가한다는 것을 보여줍니다. 우리는 그것을 자랑스럽게 생각합니다. 독립적인 인증 기관인 TÜV Rheinland Cert가 수행하는 연간 감사는 조직 및 프로세스의 품질에 대한 외부 확인을 제공합니다.

볼호프 고객과 직원의 대화
우리는 스스로를 고객의 파트너라고 생각합니다.

공인 테스트 연구소

품질에 대한 우리의 가치는 DIN EN ISO 17025:2018에 따른 자체 테스트 연구소의 인증에도 반영됩니다. 실험실 덕분에 우리는 고객에게 연결 설계에서 고장 분석에 이르기까지 연결 및 패스너에 대한 독립적인 테스트를 제공할 수 있습니다.  볼호프 실험실은 20년 이상 최고의 요구 사항 기준을 충족했습니다.

지금 바로 실험실 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.
공인된 실험실 살펴보기
전문적인 역량과 최첨단 테스트 장비 우리 회사 자체 연구실에서

최신 정보 유지

볼호프 그룹에 대한 모든 뉴스를 우편함으로 직접 받으시겠습니까?

지금 바로 뉴스레터 구독하기