당사의 물리적 기술 실험실의 테스트 절차는 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 지침에 따라 인증되었습니다. 인정은 인정 인증서 부록에 나열된 절차에 적용됩니다. 특히 복잡하고 특이한 문제에 직면했을 때 우리 고객은 대학 및 Fraunhofer 기관과의 긴밀한 협력을 통해 도움을 받을 수 있습니다.
»「우리는 기계 기술 테스트에서 부식 테스트, 손상 분석에 이르기까지 다양한 테스트 방법으로 다양한 재료로 만든 구성 요소를 테스트합니다. 볼호프 제품이든 다른 제조업체의 제품이든 상관 없습니다.」
당사 실험실의 전문 역량과 기술 장비는 독일 연방 공화국의 국가 인증 기관(Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS)에서 정기적으로 현장에서 평가합니다. 이는 제3자에 대한 독립성과 공평성을 보장하며 당사의 테스트 보고서는 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 인정은 인정 인증서의 부록에 나열된 절차에 적용됩니다.
특히 볼호프 실험실은 DIN EN ISO/IEC 17025:2018에 따라 빅 파이브라고 하는 다음 5개 영역에 대해 인증을 받았습니다.
기계 기술 테스트는 표준화된 재료 샘플 또는 기계적 응력 하에서 완성된 부품의 거동 및 재료 매개변수를 결정하는 테스트 절차로 구성됩니다. 물리적 가치와 달리 기술 속성은 테스트되는 경계 조건에 따라 달라집니다. 이러한 이유로 이러한 절차는 테스트 결과를 비교할 수 있도록 표준화되는 경우가 많습니다. 볼호프 실험실은 다양한 치수와 재료의 패스너를 테스트할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.
금속 조직 검사는 현미경 방법을 사용하여 금속 재료의 구조에 대한 정성적 및 정량적 설명을 제공합니다. 금속학은 준비, 구조 표시 및/또는 설명, 구조 평가로 구성됩니다. 이러한 단계에서 오류가 발생하면 구조가 잘못 평가될 수 있습니다. 볼호프 실험실의 직원은 패스너 및 일반 코팅 재료에 사용되는 일반적인 재료에 대해 특별히 교육을 받고 익숙합니다.
패스너에 대한 표면 및 치수 테스트는 패스너의 코팅되지 않은 표면 상태에 대한 정보를 제공합니다(예: 표면 결함 및 표면 거칠기 없음).여기에는 코팅 및 코팅되지 않은 상태(예: 나사의 플랭크 및 코어 직경)에서 기하학적 치수 테스트와 부식 방지를 제공하기 위해 일반적으로 적용되는 코팅 두께 결정이 포함됩니다.볼호프 실험실은 표면 결함(균열, 오버롤링) 테스트를 위해 인증된 몇 안 되는 실험실 중 하나입니다.
금속 재료의 화학 조성은 광학 스파크 방출 분광법을 사용하여 비교적 정밀하게 결정할 수 있습니다. 테스트 결과는 순수한 PMI(포지티브 재료 식별) 테스트를 뛰어넘습니다. 합금 및 미량 원소 함량에 대한 정확한 지식이 중요합니다. 가장 작은 변동도 구성 요소의 특성에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 볼호프 실험실은 소형 치수 테스트를 전문으로 합니다.
염수 분무 시험은 코팅 공정 및 코팅된 구성 요소의 품질 모니터링을 목표로 패스너 코팅의 내식성을 테스트하기 위해 인정된 기술 절차입니다. 볼호프 연구소는 기후 변화 테스트와 함께 이 테스트를 제공할 수도 있습니다.조인트의 바이메탈 부식 경향(접촉 부식)을 특성화하기 위해 볼호프 연구소는 전위 측정과 함께 단기 테스트 절차를 사용합니다.
볼호프 기술 세미나
볼호프 아카데미의 일부인 물리적 기술 실험실은 볼호프 직원을 위한 교육과 외부 사용자를 위한 전문가 세미나를 제공합니다. 당사의 기술 세미나에는 새로운 개발 및 접근 방식과 많은 실제 사례를 다루는 경험 많은 연사의 흥미로운 프레젠테이션이 포함됩니다. 이 교육 프로그램은 전문적인 환경에서 뛰어난 지식 전달을 제공하고 참가자가 대상 질문을 할 수 있도록 합니다.
공인 실험실에 대해 자세히 알아보시거나 세미나에 관심이 있으십니까?
연락하기다운로드
이 브로셔는 공인 실험실의 역량과 서비스에 대한 세부 정보를 제공합니다.
볼호프 그룹의 물리적 기술 연구소가 인증하고 유연성이 승인된 표준.