2023/10/13 | 会社案内
ベルホフ社員とその家族、550人以上がファミリーデーの招待を受け、無錫の新社屋オープンを祝いました。ベルホフの従業員とその家族、550人以上がファミリーデーに招待され、中国・無錫の新社屋のオープンを祝いました。期間中、ドイツ、フランス、スイスなど、ベルホフが拠点を構える14カ国のブースを訪問することができました。売店では、この国の典型的な料理とともに、特に若いゲストのために様々なゲームが提供された。
来場者全員が、敷地内や新社屋をガイド付きで見学する機会もありました。記念式典もプログラムの重要な一部でした:ファミリーデーでは44人の従業員が長年の会社への忠誠を称えられ、表彰されました。
無錫に第5期新社屋がオープンし、当社のスレッドテクノロジー部門に12,000m²の追加スペースができました(サッカー場約1.7個分の広さ)。近代的な複合ビルには、生産エリアとオフィスが追加され、敷地内の約300人の従業員のためのレストランもあります。
拡張プロジェクトの目標は、生産能力の向上と持続可能性のコンセプトを両立させることでした。そのため、新しい建物はヒートポンプを使って暖房しています。生産時に発生する熱エネルギーは、社内レストランの床暖房に再利用されます。さらに、レストランの平らな屋根の一部は植物で覆われています。5,000本以上の植物が昆虫の生息地を作り、空気の浄化に貢献し、特に夏場は直射日光から屋根を守ります。
再生可能エネルギーの利用は、新校舎の最優先事項です。現場の電力需要の一部は、ベルホフ・グループ最大の太陽光発電システムで賄われています。現在の拡張段階では、太陽光発電システムの出力は800kWpです。 これにより、年間80万キロワット時以上の電力を敷地内で直接発電し、CO2排出量を約682トン削減することができます。この削減ポテンシャルは、化石燃料である石炭が中国の発電で大きな役割を果たしていることに起因します。無錫 にある私たちのPVシステムは、将来的に最大1.3MWpまで拡張することが可能です。
»「中国・無錫事業所での第5次拡張ステージでは、グリーンエネルギーによる持続可能性を重視するとともに、顧客との距離をさらに縮め、市場投入までの時間と開発期間を短縮することを目指しています。」
中国における生産拠点の拡張は、私たちが全方位的な接合技術と呼んでいるように、世界中の顧客の近くにいるというアプローチの一環です。弊社はグローバルに考え、ローカルに行動します。世界各地に合計43カ所のベルホフ拠点があり、そのうち14カ所が生産拠点です。
中国・無錫の拠点では、2004年からアジア市場向けにRIVKLE®ブラインドリベットナットやスタッド 、各種スレッドインサート、プラスチック製ファスナーなど、さまざまなファスナーを生産しています。今回の拡張により、当社の現地生産能力は年間6億8,000万個から10億個へと大幅に増加しました。