サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

Böllhoffについて

Böllhoffの品質

ファスナーから組立システム全体まで、お客様は最高の品質を期待しています。当社はお客様の期待に応え、それを超えることを嬉しく思います!

認定試験所でのユニバーサル硬度試験

当社は最高の品質基準を満たしています

妥協のない品質 – それが当社の信念です。 当社は、お客様の品質要件 を満たし、できる限り要件以上の品質を保証するために、 相互に関連する様々な測定値を使用します。

当社は定期的に独立機関に品質管理システムを認証してもらっています。これは、現在の基準に従って作業していることを確認するのに役立ちます。このシステムに基づいて、内部監査と精密管理方法を通じてプロセスをさらに最適化します。なぜなら、当社はすべてのプロセスに改善の余地があることを知っているからです。

Böllhoff は ドイツで最初に IATF 16949認証を取得した企業の1つであることを誇りに思います–これは、自動車業界で世界最高水準と呼ばれる認証です。航空業界向けのEN 9100規格やTS 22163レール規格(IRIS)など、他の多くの規格にも対応しています。

「持続可能かつ環境に優しいプロセスで、より良いものを作ること、それが当社にとって品質の意味です。」

ヴィルヘルム・アレクサンダー・ベルホフ
Wilhelm A. Böllhoff 会社経営メンバー
»

一貫した品質管理を重視しています

品質管理は、当社の企業理念の基本です。当社のモットーである「顧客を知る」は、お客様の利益に焦点を当てています。顧客のプロセスと要件を知っている人だけが、顧客の利益のために継続的に改善することができます。そのため、当社の品質方針の以下の要素は、従業員とサプライヤーにとって拘束力のあるガイドラインです。

  • サプライヤーとの関係

    高品質で低コストの製品は、サプライヤーとの信頼に基づくコラボレーションを通じてのみ作成することができます。このため、 パートナーは、社内の品質管理に関して、Böllhoffグループ内で満たしているのと同様の高基準を保つ必要があります。

    原材料、半製品およびファスナーのサプライヤーを慎重に選択し、長期的なパートナーシップを重視しています。その他にも、 定期的な現地訪問と監査を実施して、高い品質基準が維持されていることを確認し、サプライチェーンの適応力を高めています。

  • 製品品質

    当社の生産拠点は、最新の品質および環境基準に従っており、世界中で認証されています。当社の「欠陥ゼロの信念」は、当社の製品品質の基礎であり、最終的にはお客様の製品品質にも影響を与えます。すべての分野で計画的なプロセス制御は、この目標に向かって取り組むのに役立ちます。

  • リーダーシップ

    当社の役員と管理者は模範として行動し、会社の品質基準を維持することを保証します。

    彼らは当社の品質信念をすべての従業員に伝えています。会社の目標に基づいて運用目標と対策を実施します。そして、彼らは品質プロセスの実施と改善に従業員を参加させます。

    当社は、チームとして働くときにのみ高い品質基準を確保できることを知っています。

  • 従業員に参加させる

    当社の従業員 は当社の成功の基盤です。彼らは、品質およびプロセス固有のトピックに関する定期的なトレーニングを受け、関連知識をそれぞれの分野に直接適用することができます。これにより、お客様の利益のために品質を向上させる貴重な提案を行うことができます。

  • プロセス指向の取り組み方

    当社は、完全調整を行う必要がある多くの相互接続されたプロセスを使用しています。これがお客様に良い最終結果を提供できる唯一の方法です。すべてのプロセスには、エラーを生み出す可能性があるインターフェイスがあります。

    これが、すべてのプロセスを常に監視し、統合品質管理をそれらのプロセスに合わせる理由です。管理システムは、お客様の要件を実装し、プロセスを継続的に改善することを可能にするフレームワークおよびサポートメカニズムです。

  • 継続的な改善

    当社はいつでも良いものを選択し、それをより良くすることができます。 そのため、製品とプロセスの品質を常に最適化するために、継続的な改善プロセスを追求する必要があります。当社の従業員は、それぞれの責任範囲と身近な環境の改善にチームで各自取り組んでいます。社内の小さな改善の多くがお客様の大きな改善につながるからです。

    継続的な改善プロセスを企業文化の重要な部分と考えています。最終的に、すべてのプロセスは常に改善されています。

当社のコミットメント

顧客満足度を最優先

当社のすべての品質管理対策には、顧客を満足させるという1つの目標があります。そして、お客様が何を望んでいるかを理解するには、お客様とコミュニケーションをとる必要があります。当社は自分たちをお客様にとって パートナーと見なしているため、多くの人よりも一歩前へ進んでいます。そのため、当社は責任を非常に重視しています。当社は、お客様のニーズと将来の要件を早期に特定および 認識し 、信頼できるソリューションを提供することを目指しています。

これは当社が140年以上の経験が役立つところです。あらゆる業界のお客様の特別要件 を知っているため、接続を成功させるための高品質製品でお客様をサポートできます。

お客様からのフィードバックによると、お客様は当社のサービスに非常に満足しており、最高品質のサプライヤーとして評価されています。当社はそれを誇りに思っています。独立認証機関であるTÜV Rheinland Certが実施する年次監査は、当社の組織とプロセス品質の外部確認を行ってくれます。

会話中のBöllhoff従業員と顧客
当社は自分たちをお客様のパートナーと考えています

認定試験所

当社が品質を追求していることは、DIN EN ISO 17025:2018に準拠した独自のテストラボ認定にも反映されています。ラボのおかげで、接続設計から故障解析まで、接続とファスナーの独立テストをお客様に提供することができます。 Böllhoff研究所は、20年以上にわたって最高の要件基準を満たしています。

ラボのサービス詳細については、今すぐこちらをご覧ください
認定試験所の様子
専門能力と最先端の試験装置 自社研究室

最新情報を入手する

Böllhoffグループに関するすべての情報をメールボックスで直接受け取りますか?

今すぐ最新情報を購読する