サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

サクセスストーリー

WE-EF

WE-EFは、確実なフィットと高い耐食性を理由に、当社のHELICOIL®Screwlockスレッドインサートの採用を決定しました。

WE-EF街路灯

ビーレフェルトのライトアップ

耐食性と高強度。HELICOIL® Plus Screwlockスレッドインサートは、環境および地方自治体の財政に役立ちます。WE-EFが市内の屋外照明のLED化を委託された際、プロジェクトに影を落としたのはねじ接続の問題でした。

初期状況

極端な材料要件

WE-EFは屋外照明に特化

WE-EFのLEDランプは、さまざまな気候条件や交通量にさらされるほか、場合によっては極端な気象にさらされることもあります。その結果、長期的な市場の成功のためには、腐食や振動に対する信頼性の高い保護が保証されなければなりません。 これらの高い要求を満たすために、WE-EFは、銅含有量の低い純粋のリサイクルのアルミニウム合金である5CE技術を採用しました。

残された唯一の弱点は、従来のねじ接合でした。 これらはテスト中の大きな衝撃に耐えることができませんでした。

ソリューション

HELICOIL® Plus ネジロックスレッドインサート

WE-EFは、当社のHELICOIL® Plus Screwlockスレッドインサートを使用しています。ねじ締め付け部は、振動によるねじの緩みを効果的に防止します。1つまたは複数の多角形のスレッドが、インストールされたねじの側面をクランプします。弾力性のある摩擦ロッキングは、DIN EN ISO 2320の仕様と同様する優勢なトルクをもたらします。これは、高い耐腐食性とともに、HELICOIL® スレッドインサートが緩んでいないことを意味します。結果的に、WE-EF街路照明の耐久性に貢献しています。 これは、現在ビーレフェルト市が享受している多くの福祉のひとつです。

HELICOIL® Plusスクリューロック – 金属用スレッドインサート
HELICOIL® Plusスクリューロック 金属用スレッドインサート
HELICOIL® Plusスクリューロック スクリューロック効果のある金属用スレッドインサート

結果

エネルギー消費の低減

14,800台の照明器具の交換、42 %のCO₂ 排出量の削減、5 百万 kWhの電力年間消費量の削減-これらの数字は注目に値します。新しいLED照明器具の光拡散の削減ため、ビーレフェルト市民は日常生活にも役立つ。WE-EFのOLC®(One LED Concept)レンズ技術により、光は照射されるべき表面上に特に焦点を結びます。 HELICOIL® Plus Screwlockを使用することで、環境、地方自治体の財政、もちろん、我々の顧客であるWE-EFのために長期的な成功に貢献しております。

顧客のメリット

  • 損失防止
  • 価値の向上
  • 品質向上
Bielefeld、Rabenecksheide、WE-EF VFL540 LED街路灯への交換前と交換後の照明
WE-EF VFL540 LED街路灯への交換前(左上の小さな画像)と交換後の照明

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ