サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

工業ソリューション

鉄道業界と全方位的な接合技術の出会い

駅に停車する列車

安全性持続性革新性

鉄道産業と全方位的な接合技術の出会い、 当社は30年以上にわたり、鉄道用ファスナーの分野でさまざまな業界リーダーをサポートしてきました。当社の全方位的な接合技術の一環として、C部品、標準部品、図面に基づく部品、効率的なECOSIT®システムなどのカンバンソリューションを提供します。

Böllhoff - 鉄道業界のエキスパート

鉄道業界は、厳格な安全仕様と複雑な規制に基づく、極めて厳しい技術的要件が求められる市場です。ベルホフ・グループは、早くからこのような厳しい要件に立ち向かい、世界で初めてIRISの認証を取得した企業のひとつです。Böllhoffは、鉄道車両建設における高強度ねじ接合部の固定を規定するDIN 25201-4規格など、鉄道業界の規格に積極的に関与しています。

水素やバッテリートレインを利用したゼロエミッション鉄道輸送、グリーン・ロジスティクス、軽量構造、オートメーションなど、私たちは常に業界の最新動向を把握しています。 

未来的な地下鉄道の写真

御社の製品に弊社の接合部品を

フルレンジサプライヤーおよびシステムプロバイダーとして、当社は鉄道サプライチェーンのあらゆる分野に製品とサービスを提供しています。C-partsの管理により、ファスナーを生産まで一貫してお届けします。これらは鉄道業界のさまざまな分野で使用されています。これには車体だけでなく、列車の構造や内装、シャーシや台車も含まれます。

列車のスケッチ
  • ボデー

    ボデー

    鉄道輸送では、集中的な荷重がスクリューの接続にかなりの困難をもたらします。振動や横方向の力により、ネジの接続が緩む危険性があります。これを避けるためには、接続部の自然な緩みを防ぎ、最大限の安全性を確保するために、極めて効果的な安全要素が必要となします。

    ここでは、当社の接合ソリューションの概要をご覧いただけます。

  • 車のインテリア

    車のインテリア

    インテリアは乗員の快適性と安全性に影響します。たとえば電車の座席は、毎日多くの乗客が利用するため、消耗が激しいものとなります。時間が経つにつれて、これは損傷、消耗の兆候、一般的な品質の低下につながる可能性があります。このため、定期的な点検、整備、必要に応じてシートの交換が必要になることが多いです。ファスナーは列車の座席を維持する上で重要な役割を果たしています。丈夫で信頼性の高い留め具は、乗客の快適性と安全性を確保するだけでなく、シートのメンテナンスや交換を容易にします。

    当社の接合ソリューションをご覧ください。

     

  • シャシーと台車

    シャシーと台車

    シャーシと台車は、列車がレール上を安全かつ確実に走行することを保証します。例えば、車軸は車輪を正しい位置に保ち、列車が旋回するのを可能にします。適切な接合技術により、すべての部品が所定の位置に留まり、その役割を果たすことができます。

    適切な接合ソリューションの選択について、喜んでアドバイスさせていただきます。

  • 台車

    台車

    外装、パネル、パーティションなどの薄肉部品は、軽量化に役立つと同時に、列車全体の美観を向上させます。したがって、薄肉部品用の締結システムは、軽量であると同時に、構造上の要件を満たすのに十分な強度を備えていなければならなりません。列車内で利用可能なスペースを最大限に活用するためには、スペースの最適化も重要です。薄肉部品へのアクセスは、片側からしかできないことが多いです。

    適切な接合技術の選択について、喜んでサポートいたします。

鉄道のエキスパート - Böllhoff の経験

当社の専門知識をご活用ください

  • 開発

    ファスナー技術の革新的な開発能力私たちの専門家たちは常に時代に対応し、お客様とともに、あるいは独自に、現在の課題に基づいた新しいソリューションを開発しています。お客様の経験豊富な開発パートナーとして、新しいアプリケーションの開発に関して当社の専門知識をご活用いただけます。

  • 検証

    ジョイントやファスナーの独立した試験が必要な場合は、当社の試験所サービスをご利用ください。社内の試験所は最高水準を満たしています。物理的および化学的検査についてDIN EN ISO 17025認証取得。

  • 品質

    ファスナーと組立システムを製造しています。ドイツ、フランス、イタリア、英国、オーストリア、米国、ブラジル、インド、中国に、高品質な製品を効率的に製造するための最新鋭の生産施設を14カ所以上保有しています。

  • デリバリー

    スケジュール管理から組立ラインまで、お客様に代わってファスナーの全納入プロセスを請け負います。私たちはタイムリーな配達を保証します。世界各地にロジスティクス拠点があるため、お客様が必要とされる場所に私たちはいます。

クリエーティブビジョナリーサクセスフル

御社へ弊社のサクセスストーリーを

私たちの全方位的な接合技術をご覧ください。もしかしたら、次のサクセスストーリーを御社と一緒に書くことになるかもしれない。

サービス

協力的パートナーシップ

交通量はかつてないほど多くなっています。鉄道車両メーカーに課される要件は、それに応じて厳しいものとなっています。ますます短くなる製品サイクル、より軽量で環境に優しい素材の使用、そしてグローバルな競争は、革新的な強さ、効率性、そして高度な柔軟性を要求してます。

鉄道輸送業界の高い安全要件により、鉄道旅行は最も安全な輸送手段となっています。当社はIRIS(国際鉄道産業規格)の認定を受けており、業界に関する深い知識と総合的な接合技術でお客様をサポートします。持続可能な企業文化が定める妥協のない高い品質基準は、協力的なパートナーシップの基盤を形成しています。

喜んでお手伝いたします。

ご質問や現在のプロジェクトはありますか?

ご連絡ください。

ご連絡ください。