サクセスストーリー
Tôlerie Forézienneは、煙突の製造とメンテナンス、精密板金加工の下請け、都市デザイン家具を専門としています。
初期状況
Tôlerie Forézienneは、板金加工を完璧にマスターし、従業員が最新の機械を使って煙突を製造しています。
Tôlerie Forézienneは、デザインから納品まで、お客様が望む最終結果を達成するために、あらゆる方法を尽くします。 この課題を日々解決するために、この子会社が選んだのは、圧着とクリンチング接合の生産性を向上させることです。
Tôlerie Forézienneでは、接合技術ごとに2人の従業員が管理しているワークステーションを2つ有しています。
ソリューション
そのため、BöllhoffはTôlerie Forézienne社に、圧着とクリンチを組み合わせた特注マシンの製作を提案しました。
RIVCLINCH®技術は、金属接合用の冷間成形法です。 溶接の代わりに、必要に応じて変形を可能にします。
RIVKLE®は薄肉コンポーネントを接合する圧着方法です。 セッティングはブラインド作業です。
結果
RIVKLE®とRIVCLINCH®専用マシンは、異なる箇所を同時に圧着・クリンチするため、煙突の接合にかかる時間が短縮されます。Tôlerie Forézienneは、組立ステーション全体と2人の従業員を別のポジションに配置転換することで、生産性を向上させることができました。 また、メンテナンスの手間を省くことができるため、参加時間も短縮され、経済的な節約にもなります。
喜んで開発をご支援いたします
ぜひ、ご相談ください
お問い合わせ