eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Fastener autofilettanti

EJOT EVO PT®

Innovativa e affidabile: la vite autofilettante per materiali plastici dall’elevata sicurezza meccanica.

Immagine di una vite EJOT EVO PT®

Massima sicurezza

Fissaggio sicuro di materiali plastici: vantaggi evolutivi per collegamenti permanenti

EVO PT® rappresenta il passo successivo nello sviluppo sistematico della vite autofilettante per materiali termoplastici. Con questa innovativa soluzione di fissaggio, per la prima volta EJOT integra con successo la conoscenza della tecnologia di produzione e applicativa utilizzando nuovi metodi basati su simulazioni al computer del processo di sviluppo. Il risultato è una vite che impone standard di riferimento completamente nuovi per il fissaggio diretto di materiali plastici.

Punti di forza

Vantaggi di EJOT EVO PT®

  • Maggiori efficienza ed efficacia

    Evitando sistematicamente costose operazioni di maschiatura e gli inserti è possibile ridurre considerevolmente i costi.

  • Inserimento sicuro

    La nuova punta del filetto di EVO PT® consente di posizionarlo facilmente diritto nel foro della vite. La vite di plastica EJOT si centra automaticamente nel foro durante l’avvitatura.

  • Qualità elevata della connessione

    La speciale filettatura crea una ripartizione uniforme del carico sulla circonferenza dei fianchi filettati avvitati. Il centraggio automatico di EVO PT® nel foro della vite assicura un’elevata ripetibilità e una qualità estremamente elevata della connessione.

  • Meno parti, più efficienza

    Nella fase di avvitamento, la forma innovativa della spira del filetto determina una curva di coppia virtualmente indipendente dalla profondità di inserimento del filetto. Ciò consente di standardizzare le lunghezze delle viti e le coppie di serraggio, influendo così positivamente sull’efficienza dell’intera catena di processo.

  • Servizio digitale per componenti ottimizzati

    Il servizio di calcolo digitale EVO CALC® consente di calcolare prima le coppie e le forze di precarico e anche il rilassamento della forza di precarico in funzione della temperatura e del tempo. Inoltre, EJOT offre un’analisi specifica del componente supportata da un sistema FEM, che consente di risparmiare tempo e denaro.

Caratteristiche innovative

La vite autofilettante EVO PT®

Con EVO PT® nulla è stato lasciato al caso. Questa vite autofilettante è stata interamente riprogettata concentrando l’attenzione sui requisiti di utenti, progettisti, lean manager e acquirenti.

La coerenza di design della vite sottolinea i vantaggi per il cliente, evidenti nelle caratteristiche tecniche innovative di EVO PT®.

Caratteristiche delle viti EJOT EVO PT®

Servizio completo

Ti supportiamo nella progettazione

Per EJOT EVO PT® offriamo un pacchetto completo di servizi che garantisce un impiego ottimale della vite.

I nostri specialisti interni del supporto Tecnologia applicativa ti assistono con una consulenza tecnica esperta. L’ampia gamma di apparecchiature tecniche di prova e di strumenti digitali è a tua disposizione per la validazione dell’applicazione.

Preconfigura il collegamento a vite con EVO CALC®

Il programma di calcolo EVO CALC® sviluppato appositamente per questa vite consente di determinare in modo rapido e preciso tutti i dati importanti per il tuo progetto, tra cui anche le informazioni di installazione della vite EVO PT®

A tale scopo, il programma crea un progetto consigliato o un calcolo delle relative coppie. Il programma determina anche le varie forze, come ad esempio la forza di precarico alla coppia di serraggio, mostrando i possibili problemi in caso di sovraccarico.

I risultati forniscono un’indicazione immediata se l’assemblaggio è progettato al meglio per i requisiti specifici dell’applicazione o sugli aspetti da migliorare per ottenere il risultato desiderato.

​​

Immagine esemplificativa di un’analisi FEM con componenti reali
Un esempio di analisi FEM con componenti reali

Analisi FEM – affidabilità di progettazione con il calcolo numerico

I metodi di calcolo analitici forniscono i parametri di montaggio e di progettazione rapidamente e con un buon grado di precisione. Tuttavia, sorge spesso la domanda su come si comporterà la forza di precarico nel caso di carico dopo il montaggio. Per un fissaggio diretto su materiali plastici, occorre tenere conto soprattutto del rilassamento, ovvero la perdita di forza di precarico in funzione del tempo e della temperatura.

I modelli di calcolo analitici non sono sufficientemente precisi per una previsione affidabile di questo processo. È per questo motivo che EVO CALC® è provvisto di un’interfaccia con un sistema di calcolo numerico FEM (Finite Element Method). Con questo programma è possibile definire un caso di carico simulando il profilo della temperatura. Questo caso di carico, insieme alle relative condizioni iniziali e ai parametri di progettazione, viene utilizzato per il calcolo numerico.

Interagendo con modelli materiali complessi, il sistema FEM calcola la curva di forza di precarico prevista e poi la forza di precarico residuale finale. In questo modo, i test di temperatura costosi e onerosi in termini di tempo possono essere ridotti al minimo.

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano le viti autofilettanti EJOT EVO PT®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.