19/03/2024 | L'azienda
Con la firma di un accordo di partnership tra il parco industriale Midparc e Böllhoff, avvenuta il 13 marzo 2024, è ora ufficiale: il primo sito di proprietà di Böllhoff in Nord Africa sta nascendo a Midparc, vicino a Casablanca, in Marocco. Circa 2.000 metri quadrati di spazio edificabile saranno a disposizione della nostra azienda a partire dal maggio 2024.
»«In quanto Paese economicamente emergente, il Marocco è molto promettente, ad esempio per l'industria aeronautica. Dopo aver mosso i primi passi nel 2023 con un piccolo ufficio vendite, ora vogliamo crescere vicino ai nostri clienti locali, anche con una produzione e una logistica proprie .»
Il nuovo edificio nel parco industriale di Midparc, vicino a Casablanca, in Marocco, potrà essere occupato (operativo) a partire da maggio 2024. Offre spazio sufficiente per la produzione, la logistica e gli uffici su una superficie di circa 2.000 m². 8 dipendenti lavoreranno nel sito fin dall'inizio.
In futuro, il sito produrrà principalmente elementi di fissaggio speciali per l'industria aeronautica locale. Nel corso di quest'anno sarà sottoposto alle impegnative procedure di certificazione necessarie per il settore, mentre le prime consegne ai clienti sono previste per l'inizio del 2025. Con l'inizio di questa fase produttiva, il numero dei dipendenti dovrebbe aumentare fino a 15 unità.
L'accordo tra Böllhoff e Midparc è stato firmato alla presenza del Ministro dell'Industria e del Commercio marocchino, Ryad Mezzour. Mezzour ha accolto con favore la prossima partnership industriale nel suo Paese e ha espresso la sua soddisfazione per "la prima azienda tedesca nel settore della tecnologia di assemblaggio ad investire in Marocco". Oltre a Böllhoff, a Midparc sono già presenti diverse aziende internazionali, tra le quali varie apppartenenti al settore aeronautico.