eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

Europipe

Legnagyobb HELICOIL® elemünk műszaki és gazdasági téren is meggyőző volt a Europipe számára

Csővezeték naplementében

Nagyobb várható élettartam

A gyorsan kopó menetek elkerülhető költségtényezőt jelentenek. Az eddigi legnagyobb HELICOIL® menetbetétünkkel meg tudtuk hosszabbítani a szerszámok élettartamát.

Kiinduló helyzet

Jelentős kopás

A nagy méretű csövek gyártása során a végső alakítási szakaszban a vállalat egy kétfejű expandert alkalmaz.
A hegesztett csövek méretét az expanderrel hideg állapotban fokozatosan növelik, így elérve a kívánt méretpontosságot és geometriai jellemzőket. A tágítás mértéke a csőátmérőtől, a csőfalak vastagságától és a használt anyagtól függően változik. Nagysága 0,8% és 1,5% között alakul. Az akár 1500 tonnás húzóteherből eredő állandó igénybevétel az expander húzórúdjain a menet elkopásához vezetett. Mivel ez megnövelte a költségeket, tartós megoldásra volt szükség.

EUROPIPE – expander húzórúdjai
Expander húzórúdja

Megoldás

HELICOIL® menetbetét

Nagy terhek esetén erős megoldásokra van szükség. A EUROPIPE szakembereivel együttműködve kidolgoztunk egy egyedi igényekre szabott megoldást. Ennek lényege, hogy a húzórúd befogadó menetébe egy HELICOIL® menetbetétet csavarunk, így a mechanikai tágítási eljárás során fellépő előfeszítő erő jobban eloszlik. A menet fáradással szembeni ellenálló-képességének megnövelése jelentősen meghosszabbítja a mechanikus expander élettartamát.

  • Fáradási szilárdság HELICOIL® nélkül: 600–950 t
  • Fáradási szilárdság HELICOIL® menetbetéttel: 750–1200 t

A EUROPIPE számára elkészítettük eddigi legnagyobb HELICOIL® menetbetéteinket, amelyek mérete:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm és 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free Running Menetbetét fémekhez

Eredmény

Meghosszabbított szerszámélettartam

Ügyfeleinkkel szorosan együttműködve megoldást találunk az egyedi kihívásokra. Ez csak egyetlen példa a szoros együttműködésre.
A HELICOIL® betétekkel kopásálló, nagy pontosságú meneteket valósítottunk meg. A menetek szilárdságának növelésével meg tudtuk hosszabbítani az expander húzórúdjainak élettartamát.

Előnyök az ügyfél számára

  • Egyenletes teher- és feszültségeloszlás
  • Furatmenet-erősítés
  • Jobb minőség
HELICOIL® beszerelés előtt – EUROPIPE
HELICOIL® beszerelés előtt

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot