eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Böllhoff Magazine
  3. « Bénévolat » : faire le bien ensemble

« Bénévolat » : faire le bien ensemble

Des collaborateurs de Böllhoff forment un cercle et superposent leurs mains.

Outre les systèmes économiques et sociaux publics et privés, notre monde a besoin de l’engagement personnel du plus grand nombre. Böllhoff promeut cet engagement volontaire depuis 2010 et a lancé à cet effet l'initiative « Volunteering together ».

Une responsabilité sociale concrète

Les clubs, institutions et activités que nos salariés soutiennent pendant leur temps libre sont aussi divers que nos salariés eux-mêmes. Notre initiative « Volunteering together » vise non seulement à reconnaître cet engagement social clé, mais aussi apporter une aide concrète grâce à notre initiative d'entreprise « Bénévolat ensemble ». À cette fin, nous soutenons l’action sociale de nos collaboratrices et collaborateurs par des dons supplémentaires. Ces 14 dernières années, nous avons pu soutenir de nombreux projets en accord avec notre devise « faire le bien ensemble ». « Volunteering together » ("Bénévolat ensemble") ne se concentre pas sur un thème spécifique : la diversité prime. Cela se reflète dans la longue liste de projets que nous soutenons, que ce soit des universités ou des clubs sportifs jusqu'à une grande variété d'événements caritatifs et de campagnes de collecte de fonds pour l'aide aux réfugiés. Voici 5 exemples pratiques de ces dernières années :

  1. L'école de l'espoir
  2. Club de tennis de table
  3. Centre communautaire
  4. Poutre d'équilibre
  5. Rallye alpin

Dans la ville d'East London, sur la côte est de l'Afrique du Sud, la First City Baptist Church gère l'école de l'espoir financée par des dons destinés aux enfants séropositifs. Une employée de Böllhoff a passé 10 jours sur place pour soutenir le projet et avait, grâce à « Volunteering together », de nombreux cadeaux dans ses bagages.

Photo de deux collaborateurs de Böllhoff jouant au tennis de table

Un collaborateur de notre site de Leipzig effectue un travail remarquable auprès d'enfants et jeunes du club de tennis de table Holzhausen e.V. Faire vivre un tel club, dédié à un sport marginal, demande beaucoup d'énergie et d'initiative. Un exemple parfait pour « Volunteering together ». Grâce au financement, de nouveaux équipements d'entraînement comme une nouvelle machine à balles, ont pu être achetés.

L'association Giraffenland e.V., fondée en 2006 par notre collaborateur Arno Hummel, son épouse et quelques collègues militants, gère un centre de rencontre du même nom à Löhne. L'association vise à créer un lieu de bien-être où les enfants et les familles peuvent se retrouver et jouer ensemble. Grâce à « Volunteering together », un nouveau château d'escalade a été construit à cet effet.

Des récréations placées sous le signe de l’exercice physique au Lycée Widukind à Enger. Une nouvelle poutre d'équilibre a été installée avec l'aide de « Volunteering together ». Ce contact a été établi par notre collaborateur Heinrich Eschengerd, qui est bénévole au conseil d'administration de l'association de soutien. Sur la photo : Heinrich Eschengerd, son fils Tobias et le moniteur de sport Boris Lenz (de gauche à droite).

Vivez une aventure tout en faisant une bonne action. C'était l'objectif de notre collaborateur Alexander Scherzer, qui a piloté sa Volvo pendant cinq jours sur les cols les plus spectaculaires d'Europe. Au préalable, chaque participant devait collecter des dons pour une bonne cause : dans notre cas, pour le refuge animalier de Gütersloh.

«L'action bénévole est un pilier important de la vie sociale. C'est pourquoi nous sommes fiers de nos collaboratrices et collaborateurs, dont beaucoup assument des missions importantes, par exemple dans des clubs et associations, des écoles ou les services des pompiers volontaires.»

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Membre de la direction
»

Une demande facilitée

Chaque collaboratrice ou collaborateur qui s'engage dans un projet social peut facilement solliciter notre soutien financier. Il lui suffit d'envoyer un e-mail à la direction de l'entreprise avec une brève description de son engagement et la destination du don. La direction se réunit régulièrement et discute des candidatures reçues. Les projets sélectionnés sont ensuite soutenus à hauteur de 500 euros.