eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Böllhoff Magazine
  3. Se rendre au travail autrement

Se rendre au travail autrement

Deux collègues de Böllhoff avec leur nouveau vélo d’entreprise

Laisser sa voiture à la maison ? Qu'il s'agisse de covoiturage ou de vélos d’entreprise, Böllhoff encourage son personnel à rechercher et à utiliser des moyens alternatifs pour se rendre au travail.

Conduire ensemble permet d'économiser des ressources, et c'est amusant

Notre site français de La Ravoire est un pionnier en la matière : ses collaborateurs et collaboratrices peuvent s'inscrire pour cinq itinéraires différents et faire partie du groupe de covoiturage correspondant. En 2023, par exemple, notre équipe grenobloise a organisé un total de 168 allers-retours avec quatre personnes par voiture. Cela a permis d'économiser environ 800 litres de carburant pour une distance d'un peu plus de 13 000 km.


Le covoiturage local n'est pas seulement synonyme d'économie de ressources, il signifie également moins de fatigue et de stress - et surtout plus de plaisir et d'interaction.

 

L'équipe grenobloise parcourt régulièrement 80 kilomètres.
L'équipe grenobloise parcourt régulièrement 80 kilomètres.

Vélos d’entreprise : un moyen de transport sain et durable pour se rendre au travail

Depuis le 1er juillet 2023, nous aidons les collaboratrices et collaborateurs de tous les sites allemands à se rendre au travail à vélo, via un leasing d’entreprise. Que vous préfériez utiliser uniquement la force musculaire ou l'assistance électrique, que ce soit pour vous rendre au travail ou pour un usage privé : tout est possible avec un “job bike”. Après seulement un an, plus de 270 collaboratrices et collaborateurs ont déjà demandé plus de 330 vélos professionnels. 
 

Une collègue de Böllhoff avec son nouveau vélo d’entreprise

En collaboration avec JobRad, loueur de vélos, nos collaboratrices et collaborateurs peuvent acheter jusqu'à deux vélos en bénéficiant d'une exonération fiscale. À cet égard, le vélo d’entreprise est non seulement bénéfique à l'environnement et à la santé, mais aussi financièrement. En effet, nos collaboratrices et collaborateurs font une économie par rapport au prix de vente standard grâce à une fiscalité attractive. Les mensualités sont automatiquement déduites du salaire brut et Böllhoff les subventionne à hauteur de 26 euros par mois.
 

«Grâce au vélo d’entreprise, ma voiture reste beaucoup plus souvent au garage. Dans ma vie privée, je parcours désormais de grandes distances sur mon vélo électrique, quelle que soit la météo.»

Maja Schucht-Rump, collaboratrice de Böllhoff
Maja Schucht-Rump Consultante interne en informatique
»