Nous travaillons en permanence à l'amélioration de la santé et de la sécurité de nos collègues. Les mesures en cours dans nos activités logistiques à Bielefeld et Oelsnitz sont de bons exemples de la manière dont nous identifions et exploitons de manière systématique les possibilités d’amélioration : grâce à notre système de gestion de la santé et de la sécurité au travail certifié ISO 45001.
Lorsque l'on parle d'ergonomie sur le lieu de travail, la plupart des gens pensent immédiatement à des bureaux réglables en hauteur ou à des chaises de bureau réglables individuellement. Mais dans les secteurs de la production et de la logistique en particulier, les mauvaises postures sont souvent à l'origine de contraintes physiques inutiles. Au sein du service réception de notre centre logistique de Bielefeld, nous avons fait un grand pas en avant en matière de protection de la santé en achetant de nouvelles tables élévatrices. Ces postes de travail réglables, ergonomiques et polyvalents, ont déjà fait leurs preuves sur notre plus grand site logistique d'Oelsnitz depuis son ouverture en 2019.
Les surfaces de travail réglables en hauteur permettent aux collègues d'ajuster individuellement leur position de travail et de soulager ainsi leur dos et leurs épaules. En outre, tous les outils sont facilement accessibles, les distances de déplacement sont courtes et les convoyeurs éliminent la nécessité de soulever et de porter de lourdes charges.
»«Les postes de travail ergonomiques de l'entreprise sont un facteur important pour que nos collaboratrices et collaborateurs restent en bonne santé sur le long terme. Comme pour le traitement des commandes dans nos centres logistiques d'Oelsnitz et de Bielefeld.»
La repalettisation manuelle, c'est-à-dire le transfert d'un chargement d'une palette endommagée sur une nouvelle palette, est un travail fastidieux et pénible. À Bielefeld et à Oelsnitz, un dispositif de poussée des charges palettisées effectue désormais ce travail automatiquement, ce qui est un réel soulagement pour le personnel. La palette défectueuse est placée avec sa charge dans la machine. Dès que le dépalettiseur a soulevé la charge, les collaboratrices et collaborateurs remplacent simplement la palette. C'est lui qui fait le travail! Le système fonctionne avec tous nos types de palettes standard en bois ou en plastique.
Les nouveaux chariots élévateurs, dotés d'un bâti fixe et intégré, constituent une autre amélioration. Ces équipements nous ont permis d'accroître encore la sécurité et l'efficacité de nos processus logistiques. La stabilité et la capacité de charge accrues des nouveaux chariots élévateurs permettent d'éviter les accidents du travail tout en réduisant les dommages causés à nos marchandises.
Nos baies de chargement sur le site de Bielefeld ont récemment été équipées d'aides électroniques avec des feux de signalisation. Cette aide visuelle intelligente facilite le travail de tous les chauffeurs. En effet, l'approche exigeante des stations de chargement est plus rapide et plus précise. Les nouveaux systèmes augmentent également la sécurité de tous les employés qui se trouvent à proximité du véhicule en mouvement.
Pour renforcer encore la sécurité autour de nos quais de chargement, es cales électroniques sont désormais utilisées à Bielefeld. La principale différence avec les cales conventionnelles est un capteur intégré qui détecte la position des roues et surveille visuellement le contact avec le pneu. De cette manière, les portes de chargement ne peuvent être ouvertes que lorsque le capteur signale que le camion ne peut plus se déplacer. Si le camion n'est plus sécurisé, les employés se trouvant dans la zone de chargement sont avertis visuellement et acoustiquement.
Nous sommes ravis d'avoir pu mettre en œuvre ces mesures efficaces en collaboration avec les responsables des sites. Encore une réussite clé dans nos efforts pour créer des conditions toujours meilleures pour un travail productif et en sécurité.