eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Böllhoff Magazine
  3. La mobilité du futur avec Böllhoff

La mobilité du futur avec Böllhoff

Photo d'une voiture électrique avec une prise de recharge devant un paysage verdoyant et un système photovoltaïque.

Depuis des décennies, nous participons au développement d'éléments d'assemblage pour de nombreux secteurs façonnant ainsi activement la mobilité de demain.

L'électromobilité, pilier de la mobilité de demain

À quoi ressemblera la mobilité de demain ? Que ce soit dans les transports publics ou privés, différentes idées et concepts de conduite sont actuellement expérimentés.

Cependant, une chose est sûre : l'objectif central de la mobilité de demain est de réduire les émissions générées par le secteur des transports. L'électromobilité est l'un des multiples leviers disponibles à cet égard.

 

Une femme s’éloigne d’une voiture électrique dans une allée avec la prise branchée.

Focus sur les applications

Notre présence dans le domaine de l'e-mobilité aujourd'hui

De la voiture électrique au vélo électrique : nos solutions d'assemblage se retrouvent dans de nombreux moyens de transport électriques, et dans une vaste gamme d'applications. Par exemple, nous rendons possible les construction allégées et créons des filetages résistants et étanches. Vous trouverez ici un aperçu d'applications sélectionnées dans le domaine de l'électromobilité.

  1. Filetages porteurs pour la construction légère
  2. Joints ajustés dans le bac à batterie
  3. Assemblages à haute résistance pour les bornes de recharge
  4. Découplage des vibrations et du bruit
  5. Couvercle du compartiment batterie pour vélos électriques
Une ingénieure automobile utilise une tablette numérique à réalité augmentée pour l'édition et l'amélioration de la conception d'une voiture.

La construction légère et homogène reste un sujet d'actualité dans l'industrie automobile, y compris pour l'électromobilité. En effet, le poids a un impact direct sur la consommation d'énergie/de carburant et sur l'autonomie du véhicule. Nos filets rapportés HELICOIL® Smart, créent des filets résistants dans des composants légers comme l'aluminium. En raison de la faible résistance au cisaillement de ce métal, sans ce renfort, les filetages se briseraient tout simplement.

Découvrez-en plus à propos d'HELICOIL®.

Le cœur de tout véhicule électrique est sa batterie haute tension. Le bac à batterie doit être solidement fixé, avec deux défis à relever : Les épaisseurs de 3-4 mm aux points de vissage interdisent la coupe du filetage. En outre, tous les joints doivent être étanches à 100 %. Les écrous à sertir aveugles RIVKLE® Seal Ring créent des filetages porteurs dans des pièces de faible épaisseur tout en assurant l'étanchéité.

Découvrez-en plus à propos de RIVKLE®

Les voitures électriques doivent aussi faire le plein. L'expertise de Böllhoff se retrouve également dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et garantit des assemblages durables, que ce soit au niveau de la borne ou de la prise. Prenons l'exemple des prises : comme elles sont généralement en plastique, nos inserts filetés AMTEC® entrent en jeu. Ils créent des filets métalliques à haute résistance dans des composants plastiques légers.

Découvrez-en plus à propos d'AMTEC®

Plus un véhicule est silencieux, plus il est probable que des bruits parasites soient perceptibles à l'intérieur, par exemple à cause de composants en mouvement. La découplage des vibrations est donc particulièrement important pour les véhicules électriques. En effet, il n'y a pratiquement pas de bruit moteur qui pourrait masquer les bruits de fond. C'est ici que nos composants SITEC® entrent en jeu : ils réduisent au minimum les vibrations et, par conséquent, le bruit.

Découvrez-en plus à propos de SITEC®
Le vélo électrique E-Cayolle de STEVENS Bikes

Même un vélo électrique ne peut se passer d'une batterie. En termes de longévité, la batterie doit être facilement accessible et remplaçable, tout en étant protégée de la poussière et des intempéries. Les compartiments de batterie intégrés au châssis sont dotés d'un couvercle amovible. Souvent installés à l'intérieur : systèmes de fixation rapide QUICKLOC® Ils permettent l'ouverture et la fermeture du compartiment littéralement en un clin d'œil.

Découvrez-en plus à propos de QUICKLOC®

«Développer des solutions d'assemblage innovantes et contribuer à façonner la mobilité du futur, telle est la mission de Böllhoff. Nous sommes fiers que nos produits soient déjà utilisés dans de nombreuses applications aujourd'hui. Ils sont souvent invisibles et agissent en coulisse tels des « héros de l'ombre ».»

Jens Bunte Membre de la direction de l'entreprise
»

Vous souhaitez en savoir plus ?

La technologie d'assemblage à 360° pour l'électromobilité en vidéo

Nos assemblages correspondent en terme de sécurité aux nouveaux systèmes de propulsion Découvrez dans notre vidéo de nombreuses applications spécifiques aux véhicules électriques.