Chaque jour, d'innombrables éléments de fixation sont fabriqués en acier. C'est également le cas chez Böllhoff. Notre site de production français utilise principalement de l'acier recyclé comme matière première pour la production de pièces en acier. Notre objectif : à partir de 2025, nous voulons utiliser 100 % d'acier recyclé.
L'acier est l'un des matériaux les plus utilisés au monde, et ce n'est pas sans raison. En effet, l'acier est un matériau aux multiples vertus : il permet de fabriquer des produits stables et durables qui sont également faciles à recycler.
Une fois produit, l'acier reste dans le cycle des matériaux par le biais d'un recyclage et d'un traitement ultérieur. En tant qu'acier recyclé, le matériau peut être réutilisé à l'infini pour fabriquer de nouveaux produits, sans perte de qualité. Parfait pour nos fixations !
Chaque année, notre site de production de La Ravoire, en France, fabrique environ 600 millions d'éléments de fixation, principalement en acier. L'acier recyclé est utilisé en grande partie dans la production de ces fixations, principalement des écrous et des goujons à sertir.
Sur la photo : une partie de notre site de La Ravoire : à l'arrière-plan, le site de production où sont fabriquées les fixations.
En 2024, 70 % de l'acier de notre production française d'écrous et goujons à sertir provient d'acier recyclé. Cela signifie que cet acier a déjà été utilisé dans une grande variété d'applications avant de nous servir à créer des assemblages plus durables après recyclage. Une seconde vie. Et une augmentation de la proportion d'acier recyclé est d'ores et déjà prévue.
»«Chaque année à La Ravoire, nous transformons 4 500 tonnes d'acier en pièces de fixation. À partir de 2025, nous n'utiliserons plus que de l'acier recyclé, soit 100 % contre 70 % actuellement. Cela nous permettra de réduire considérablement les émissions de CO₂ dans notre chaîne de valeur, c'est-à-dire en Scope 3.»
Un atout en matière de développement durable
L'acier recyclé produit moins de la moitié des émissions de CO₂ générées par l'acier conventionnel. Concrètement, cela signifie qu'à partir de 2025, nous réduirons nos émissions de CO₂ liées à l'acier acheté à 4 050 tonnes par an.*
À titre de comparaison, si tout l'acier que nous transformons en fixations à La Ravoire était acheté sous forme d'acier conventionnel, les émissions seraient nettement plus élevées : près de 10 000 tonnes de CO₂ par an. Le passage complet à l'acier recyclé est donc une étape importante, avec un impact considérable.
Analyse détaillée de l'empreinte carbone
Le projet d'acier recyclé n'est que l'un des nombreux projets de développement durable nés du calcul de l'empreinte carbone en France. En 2022, les collègues du site de La Ravoire ont analysé les émissions totales des scopes 1 à 3.
Il est rapidement apparu que, pour les entreprises de production comme Böllhoff, le plus grand potentiel d'économies ne réside pas dans leur propre domaine de responsabilité, c'est-à-dire dans les Scopes 1 et 2. Il convient plutôt d'examiner le Scope 3 : les émissions de CO₂ dans la chaîne de valeur en amont et en aval. Les matières premières que nous achetons pour nos fixations sont particulièrement importantes à cet égard. Ces dernières sont également à l'origine de différents niveaux d'émissions au cours du processus de fabrication, en fonction de la matière première.
Forts de ces connaissances, nos collègues de France et du monde entier continueront à travailler sans relâche pour trouver et exploiter d'autres possibilités d'économies dans la chaîne de valeur.
»«Plus de 90 % de nos émissions sont générées en scope 3, par exemple lors de la production de l'acier que nous transformons. Cela a d'abord été une surprise, mais c'est aussi une excellente occasion de regarder au-delà de l'entreprise et d'exploiter davantage le potentiel d'économies, en étroite collaboration avec les fournisseurs partenaires.»
* Les émissions de CO₂ calculées pour l'acier conventionnel et l'acier recyclé sur le site de Böllhoff en France sont établies à partir des facteurs d'émission de la base de données publique « Base Carbone ». Cette base de données est fournie par l'agence gouvernementale française ADEME (Agence de la transition écologique). Facteur d'émission de l'acier : 2,2 tonnes de CO₂ par tonne d'acier ; facteur d'émission de l'acier recyclé : 0,9 tonne de CO₂ par tonne d'acier.