eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Soluciones de fijación autorroscantes

TEPRO® K' in K'

Tornillos de plástico e insertos de plástico autorroscantes para usar en piezas de plástico

Tornillo de plástico para plásticos TEPRO® K' in K'

Elementos de fijación roscados de plástico

Autorroscantes y autoblocantes

A medio y largo plazo, el roscado directo con tornillos de metal en piezas de plástico deriva en problemas en el ajuste o en la unión atornillada realizada, debido a movimientos, vibraciones y cambios de temperatura. Cuando se trabaja en componentes de plástico, tiene más sentido usar tornillos de plástico. La solución, en este caso, es utilizar nuestros elementos de fijación de plástico para plásticos K' in K' (del alemán «Kunststoff in Kunststoff»).

Fortalezas

Ventajas del TEPRO® K' in K'

  • Tornillos de plástico e insertos de plástico de gran fiabilidad

    Los plásticos de alto rendimiento empleados en esta gama, junto con la geometría inteligente de la rosca, proporcionan una elevada resistencia a la temperatura, robustez y estabilidad.

  • Unión segura

    El par de apriete es más alto para poder desenroscar el elemento de fijación, lo que significa que dicho elemento queda protegido de forma fiable para que no se afloje ni se suelte por error.

  • Fácil de reciclar

    Estos tornillos de plástico y elementos de fijación de plástico para plásticos permiten una fácil eliminación de los residuos. Al contrario de lo que ocurre con los insertos metálicos, la separación de las piezas de metal y plástico no consume tiempo.

Método y principio

Uniones por autoterrajado o autoformado de la rosca

Los tornillos de plástico e insertos de plástico K' in K' utilizan una geometría de rosca patentada que se identifica fácilmente a través de dos semirroscas desplazadas, donde la rosca K' in K' autoforma o autoaterraja una rosca receptora dentro del alojamiento cilíndrico o cónico de plástico realizado en un primer momento. Una ranura receptora de virutas que transcurre por toda la longitud del tornillo de plástico permite realizar la operación de roscado y terrajado de forma óptima sin bloquear los flancos de la rosca. Gracias al ángulo de desprendimiento resultante y al ángulo libre adyacente, durante el roscado, la rosca penetra en el material correspondiente con un par de apriete reducido.

Sin embargo, al desenroscar estos tornillos de plástico o elementos de fijación de plástico, existe un par de apriete notablemente más alto, lo que significa que dicho elemento queda protegido de forma fiable para que no se afloje o suelte por error.

Soluciones de fijación de plástico TEPRO® K' in K' para componentes de plástico
TEPRO® K' in K' Soluciones de fijación de plástico para componentes de plástico

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podemos trabajar juntos?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos TEPRO® K' in K’

  • TEPRO® K' in K'

    Como la unión con los tornillos de plástico K' in K' se puede deshacer, es posible repetir los procesos de montaje y desmontaje, sin que esto afecte a la firmeza de la unión.

  • SNAPLOC® K’ in K’

    El principio de los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® se basa en un sistema de dos piezas formado por un receptor y un pin: dentro del receptor hay una cavidad esférica en la que se acopla el pin, logrando la unión.

    Conozca el SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K' in K'

    La rosca K' in K' corta una rosca receptora en el alojamiento existente en el plástico. Gracias al efecto de bloqueo, el tornillo de plástico banjo puede seguir roscándose o desenroscándose con un par de apriete más alto.

    Conozca el FLEXITOL®

Para más información

Descárguese nuestros catálogos de fijaciones de plástico

¿Está interesado en las TEPRO® K' in K'? Obtenga más información aquí.

¿Tiene alguna duda?

Estamos a su disposición

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de atenderle.

Contacte con nosotros