11/07/2024 | Productos y servicios
Durante la semana del 3 al 7 de junio, Böllhoff expuso sus soluciones de fijación 360º para la industria en la edición más ambiciosa en tecnología, nivel de innovación y espacio expositivo del sector de la Máquina Herramienta, la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta del BEC de Bilbao. En nuestro stand, situado en el Pabellón 3, recibimos más de 330 visitantes que se acercaron con interesa
La cita significó una vez más una buena oportunidad para tomar contacto con potenciales clientes y para el reencuentro con colaboradores con los que Böllhoff viene trabajando hace tiempo; idónea ocasión para mostrarles una selección de equipos y productos innovadores y las más destacadas novedades de la gama de fijaciones de Böllhoff para la industria. Los técnicos y expertos de Böllhoff estuvieron a disposición de los visitantes y respondieron todas las consultas de forma personalizada, entregaron muestras y realizaron ensayos y demostraciones.
Las gamas sobre las que se recibieron más consultas fueron las conocidas y reconocidas tuercas remachables y sus equipos de colocación RIVKLE®, los filetes insertos HELICOIL® y los elementos y equipos de remachado RIVQUICK®.
Sin embargo, aquello que les dio más interés fueron los nuevos desarrollos dentro de esas familias, innovaciones que denotan el permanente proceso de adaptación y desarrollo realizado por Böllhoff para responder a las nuevas tendencias del mercado.
Por eso, en el Stand de Böllhoff los visitantes pudieron conocer de primera mano nuevos desarrollos como la nueva generación de filetes insertos HELICOIL® Smart, que aúna las ventajas de los excelentes HELICOIL® Plus y HELICOIL® Tangfree, pues es un filete inserto que cuenta con un entrador que no hace falta romper.
Por otra parte, de la gama de pernos y tuercas remachables RIVKLE® se expuso la tuerca remachabla estanca RIVKLE® Seal Ring. Estas tuercas remachables contienen una junta de estanqueidad que protege las uniones de agresiones externas y asegura la estanqueidad a cualquier fluido.
Böllhoff brinda a sus clientes un servicio completo ya que no solo sirve los elementos de fijación, sino también las remachadoras y equipos para su colocación y el servicio técnico para su posterior puesta en marcha y mantenimiento.
Tanto las máquinas RIVKLE®, RIVQUICK® como HUCK® atrajeron muchas miradas, generando consultas y demandas posteriores.
Una de nuestras más destacadas novedades es la remachadora RIVKLE® NEO P107 para la colocación de tuercas y pernos remachables RIVKLE® es una novedad orientada a los sectores de industria y automoción. La nueva RIVKLE® NEO P107 ha sido creada para ofrecer comodidad, precisión y rendimiento máximos, siendo la máquina más rápida de la gama.
Los filetes insertos crean roscas de gran resistencia y máxima precisión, asegurando la durabilidad y siendo ideales para la fabricación de estructuras lightweight. Se realizaron demostraciones de la gama HELICOIL®, destacando la máquina E-PSG 256, un avanzado sistema de colocación que permite el posicionamiento rápido y fiable de los aparatos, especialmente para tamaños pequeños. La HELICOIL® E-PSG 256 puede integrarse en un sistema de montaje, soportando el peso de la herramienta y controlando el eje vertical, lo que garantiza instalaciones rápidas y precisas.
La E-PSG Process Controlled es una máquina de instalación eléctrica que permite la supervisión del posicionamiento correcto de la herramienta en el componente garantizando la instalación precisa del inserto roscado HELICOIL®. Además, la instalación controlada por el ángulo de rotación y el par de apriete garantiza la profundidad de inserción precisa de HELICOIL®.
En el stand de Böllhoff se realizaron pruebas en vivo con los equipos de clinchado RIVCLINCH®, la mejor alternativa a la soldadura; los visitantes pudieron comprobar cómo es posible unir dos o más chapas de materiales diferentes de manera segura, limpia y rápida, sin necesidad de trabajos previos ni posteriores, evitando humos, chispas, calor o disolventes.
También se hicieron demostraciones de la atractiva solución para uniones mediante adhesivos ONSERT®. Este sistema crea uniones con gran capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz, lo que se adapta perfectamente a los casos en los que los elementos de fijación deben colocarse en materiales que no pueden soldarse, como ocurre en la fabricación de estructuras ligeras del sector aeronáutico, en la fijación de las piezas visibles de los vehículos en la industria del automóvil o en pantallas y displays de todo tipo.
Los remaches estructurales y remachadoras HUCK® captaron la atención de quienes deben responder a demandantes requerimientos de resistencia a la tracción, al cizallamiento y a las vibraciones. Asimismo, encontraron en los equipos HUCK® la posibilidad de realizar una colocación rápida y sencilla de los remaches y lograr a la vez uniones fiables y libres de mantenimiento.
Los insertos roscados de metal AMTEC® para su colocación en piezas de plástico después del moldeo y los insertos roscados de metal IMTEC® de colocación durante el moldeo. En ambos casos, se obtiene un efecto sinérgico ventajoso resultante de combinar metales de alta resistencia con plásticos.
El PARRYPLUG®, que es un elemento de bloqueo para el hueco de la cabeza del tornillo que se utiliza para evitar manipulaciones en uniones atornilladas. Este producto ofrece una solución rápida y limpia para aplicaciones que requieren que se evite una manipulación por parte de personal no autorizado. Esto sucede con frecuencia en máquinas e instalaciones complejas en las que cualquier cambio puede suponer riesgos.
Las arandelas de seguridad, los tornillos y las tuercas RIPP LOCK®, que son sistemas mecánicos con bloqueo antirrotación que han demostrado evitar con eficacia que las uniones atornilladas se suelten o se separen accidentalmente.
Para más información, o si le interesa asistir a algún otro evento de Böllhoff, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de ayudarle
Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted
Contacte con nosotros