18.10.2021 | Unternehmen
Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 hat die Böllhoff Gruppe die weltweiten Markenrechte für den bekannten Drahtgewindeeinsatz HELICOIL® erworben.
Stanley Engineered Fastening ist ein Tochterunternehmen von Stanley Black & Decker mit Sitz im US-amerikanischen New Britain. Vor dem Erwerb der Markenrechte hat Böllhoff den HELICOIL® Drahtgewindeeinsatz rund 67 Jahre in Lizenz gefertigt und vertrieben – zunächst für den europäischen Raum, später auch in Südamerika und Asien.
„Seit 1954 haben wir den HELICOIL® Gewindeeinsatz bei Böllhoff kontinuierlich weiterentwickelt und konnten ihn in über 100 Ländern anbieten“, sagt Michael W. Böllhoff. „Wir freuen uns, dass wir unsere Produktvarianten des HELICOIL® mit dem Erwerb der weltweiten Markenrechte nun erstmals auch auf den nordamerikanischen Markt bringen können“, fügt Wilhelm A. Böllhoff hinzu. Nordamerika wurde zuvor allein von Stanley Engineered Fastening beliefert.
Künftig bedienen Stanley und Böllhoff den nordamerikanischen Markt gemeinsam. Böllhoff beliefert dort alle OEM-Anwendungen in der Automobilbranche mit HELICOIL® Gewindeeinsätzen. Für Reparaturanwendungen im Automotive-Bereich sowie für alle Nicht-Automotive-Anwendungen in Nordamerika erteilt Böllhoff Stanley eine Lizenz. Der Rest der Welt wird allein von der Böllhoff Gruppe bedient.
Entwickelt und patentiert wurde das Gewindeverstärkungsprinzip HELICOIL® schon 1938 in Amerika. Anlass für die Erfindung war der hohe Materialverschleiß bei Verschraubungen in Flugzeugmotoren aus Grauguss. 1954 erwarb Josef Böllhoff eine Lizenz für Herstellung und Verkauf von HELICOIL® Gewindeeinsätzen für die Böllhoff Gruppe. War Böllhoff bis dahin ausschließlich als Großhändler tätig gewesen, stieg das Familienunternehmen mit dem HELICOIL® erstmals selbst in die Produktion von Verbindungselementen ein. In den folgenden 67 Jahren prägte der Gewindeeinsatz die Erfolgsgeschichte von Böllhoff wie kein zweites Produkt.
Die Funktionalität des HELICOIL® ist in den vergangenen Jahrzehnten im Kern unverändert geblieben. Damals wie heute sorgt der Gewindeeinsatz für hochbelastbare Verbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie zum Beispiel Aluminium, Magnesium oder faserverstärkten Kunststoffen. Damit ist HELICOIL® prädestiniert für Leichtbau-Anwendungen und wird heute in so gut wie jeder Branche eingesetzt – von Automotive über den Maschinenbau bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Seit 1954 hat Böllhoff die Bauform und Variantenvielfalt des Gewindeeinsatzes sowie der dazugehörigen Montagesysteme kontinuierlich optimiert und auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten.
The HELICOIL® thread reinforcement principle was developed and patented in the USA as early as 1938. In 1954, Josef Böllhoff acquired a licence for the production and sale of HELICOIL® thread inserts for the Böllhoff Group. Having been operating exclusively as a wholesaler until then, Böllhoff now entered the production of fasteners for the very first time. In the following 67 years, the HELICOIL® thread insert contributed to Böllhoff's success like no other product.
The functionality of the HELICOIL® thread insert has remained unchanged over the past decades. It creates high-strength fastenings in materials with low shear strength such as aluminium, magnesium or fibre-reinforced plastics. HELICOIL® is therefore predestined for lightweight construction and is used in almost all industries today, e.g. in the automotive and aerospace sectors or in mechanical engineering. Since 1954, Böllhoff has continuously optimised the design and variety of the thread insert and the corresponding assembly systems and tailored them to demanding applications.