行业解决方案
能源行业面临着确保可持续能源供应的挑战,以满足不断增长的能源需求,同时保护环境。
能源行业在社会中起着至关重要的作用,因为它保证了能源的供应。这是维护世界经济、持续繁荣的根本之本。该行业还面临着确保可持续能源供应和应对气候变化的重大挑战。因此,能源行业必须把重点放在可再生能源和创新技术上,以满足日益增长的能源需求,同时保护环境。为所有人提供负担得起的和可靠的能源供应对可持续和公正的社会至关重要。
我们的紧固和装配技术为塑造能源的未来尽一份力量。
我们很高兴能与你合作。
请告诉我们 – 我们会与您联系。
请联系我们。我们的紧固件在能源行业有许多不同的应用,例如连接管道,阀门,涡轮机和发电机。正确选择紧固件尤为重要。它以一个安全可靠的连接保证了能源基础设施的效率和可靠性。能源行业的特殊要求,比如高温和高压。环境条件如腐蚀和振动,这些都必须考虑在内。
安装太阳能电池板会用到 RIVKLE® 铆螺母。它们使太阳能电池板能够快速方便地安装到安装轨道和其他支撑系统上。它们提供可靠和持久的连接,适用于连接处背面不可达的应用。由于其安装便捷、可靠性高, RIVKLE® 铆螺母是安装太阳能电池板和其他需要快速有效连接的应用的常用选择。
展会和研讨会
在我们的研讨会和培训课程中,我们传授各方面的紧固技术知识-并坚持始终以实践为导向。发现更多位于比勒费尔德的在线研讨会、技术研讨会和培训课程,或在您的场所组织研讨及培训活动,探索Böllhoff集团的多样化活动计划。
To the events