2023/10/13 | 公司简介
Böllhoff员工和他们的家人在内超过550人接受了家庭日的邀请,并参与活动,借此机会庆祝中国无锡新大楼的开幕。在庆祝活动期间,总共有14个国家的不同展台可以参观,其中包括德国、法国和瑞士,Böllhoff在这些国家都有自己的分公司。这些摊位提供各种各样的游戏,特别是为年龄最小的客人们,同时还供应该国典型的美食。
所有游客都有机会在“导游”的带领下参观场地和新建筑。周年纪念仪式也是该活动的一个环节:共有44名员工在家庭日受到表彰,以感谢他们多年来对公司的忠诚。
随着我们在无锡的新五期厂房的开放,我们的THT部门拥有了12,000平方米的额外空间(约1.7个足球场大小)。现代化的建筑综合体包括生产区域和办公室,以及一个能容纳300名员工就餐的餐厅。
扩建项目的一个目标是将更高的生产能力与可持续性结合。因此,新厂房使用热泵供暖。生产过程中产生的热能被重新用于公司餐厅的地板采暖。此外,餐厅的平屋顶部分被植物覆盖。5000多株植物为昆虫创造了栖息地,有助于空气净化,并保护屋顶免受阳光直射,特别是在夏天。
可再生能源的使用是新厂房的重中之重。工厂的部分电力需求由Böllhoff集团内部最大的光伏系统来满足。在目前阶段,该光伏系统的输出功率为800千瓦时。 因此,我们将能够每年直接在现场产生超过80万千瓦时的电力,并减少约682吨的二氧化碳排放。煤炭作为一种化石燃料在中国的发电中发挥着重要作用,这某种程度上就是减排的潜力。我们在无锡的光伏系统 在未来可以扩展到1.3 MWp的潜在输出。
»「随着我们在中国无锡工厂的第五次扩建,我们强调通过绿色能源实现可持续发展,同时也寻求更大的客户接近度,缩短我们与市场时间和开发时间。」
中国生产基地的扩建是我们接近全球客户的方法之一,符合我们所提出的360°连接技术。我们放眼全球,立足本地:在全球共有43个Böllhoff办事处,其中14个是生产基地。
自2004年以来,我们位于中国无锡的工厂一直专门为亚洲市场生产各种紧固件,包括RIVKLE®铆螺母和铆螺柱,各种螺纹嵌件和塑料紧固件。目前的扩建大大增加了我们在当地的生产能力,从每年6.8亿个紧固件增加到10亿个紧固件。