Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

umlaut

Sviluppo di un supporto TEPRO® su misura per gli estintori HAFEX

Aeroplano sopra le nuvole

Umlaut e Böllhoff garantiscono la sicurezza anche in cielo

L’azienda Umlaut AG, con sede ad Amburgo, fissa i suoi estintori HAFEX privi di alogeni grazie a un supporto TEPRO® sviluppato specificatamente. La società full-service Umlaut AG offre consulenza tecnologica, organizzativa e servizi di implementazione per settori come l’industria aerospaziale internazionale.

Situazione iniziale

HAFEX – l’estintore senza alogeni

Il gas alogeno è stato utilizzato negli estintori portatili degli aerei fin dal 1960.
In seguito classificazione dell'alogeno come gas CFC, che porta alla riduzione dello strato di ozono, dal 2004 l’uso di estintori ad alogeni è stato vietato in tutta l’UE. L’Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e l’Agenzia per la Sicurezza Aerea dell’Unione Europea (EASA) hanno inoltre stabilito che, dalla metà del 2019, tutti i nuovi aerei a fusoliera larga immatricolati devono essere dotati di estintori ecologici e la flotta esistente adeguata entro il 2025.

Questa è stata una motivazione più che sufficiente per il noto produttore Umlaut che ha deciso di sviluppare un’alternativa priva di alogeni. Il risultato è HAFEX, l’estintore ecologico più piccolo, leggero e versatile per le cabine degli aerei.

Doveva risultare flessibile anche in termini di installazione. Per poterlo posizionare sui punti di montaggio esistenti dei tipici estintori ad alogeni presenti su tutti i tipi di aerei civili, è stato quindi creato un supporto adattatore compatibile con le diverse tipologie di montaggio adottate da tutti i costruttori di aeromobili di grandi dimensioni. In alcuni tipi di aerei l’adattatore non è necessario, poiché sono sufficienti i sostegni attuali.

Per le consegne di estintori negli Stati Uniti, ad esempio, è obbligatorio includere sempre un sostegno. Questa legge è definita dall'Organizzazione Americana Underwriters Laboratories, che certifica la sicurezza dei prodotti. Tuttavia, i sostegni precedentemente utilizzati erano pesanti e realizzati con viti metalliche ricoperte di gomma difficili da avvitare.

Staffa TEPRO® montata con estintore HAFEX (© umlaut) ©umlaut

Soluzione

TEPRO® – prodotti di ingegneria plastica su misura e pre-assemblati

Per portare avanti la storia di successo di HAFEX, occorreva sviluppare un nuovo supporto estremamente robusto, facile da montare, leggero e compatibile con l’intero imballaggio HAFEX.
Era giunto quindi il momento di rivolgersi a Böllhoff, gli esperti nella tecnicnologia di assemblaggio. L’azienda di Amburgo non ci ha messo molto a scoprire il grande potenziale del gruppo di prodotti TEPRO® di Böllhoff per il proprio progetto.

La nuova staffa TEPRO®
La nuova staffa TEPRO®

Risultato

Leggero e ultraresistente alle tensioni

Böllhoff e Umlaut hanno collaborato per creare un nuovo supporto su misura. Durante lo sviluppo è stata presa in considerazione ogni richiesta del cliente (forma, colore, funzione). Per una produzione efficiente del supporto, il processo di stampaggio ad iniezione è stato ottimizzato e ogni fase del progetto è stata seguita minuziosamente.

Il nuovo supporto in plastica  TEPRO® è estremamente resistente alle tensioni, riciclabile e leggero.
È prevista una fornitura annua di 5.000 unità che, insieme agli estintori HAFEX, garantirà la sicurezza dei passeggeri.

Vantaggi per il cliente

  • Design personalizzato
  • Sviluppo, progettazione e produzione di prototipi interni
  • Produzione in proprio degli utensili
  • Esperti nei materiali e nello stampaggio a iniezione
  • Laboratorio accreditato

Saremo lieti di aiutarti

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci