eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

VinFast

Le nostre soluzioni di assemblaggio per i modelli della casa automobilistica vietnamita

VinFast e Böllhoff – una storia di successo tra Vietnam e Germania

VinFast e Böllhoff – una strada per il successo tra Vietnam e Germania

Per la produzione dei suoi modelli Lux, la casa automobilistica vietnamita VinFast utilizza i nostri sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET® Automation EH. VinFast fa parte di Vingroup, uno dei principali colossi privati asiatici. In Vietnam, VinFast rappresenta la prima casa automobilistica sul mercato interno e si appresta a conquistare il mondo automobilistico internazionale.

Situazione iniziale

I modelli Lux

Nell’ambito di una gara d’appalto pubblica, la società Pininfarina si è aggiudicata un contratto multimilionario per creare il design di una berlina e di un SUV. Vingroup ha acquisito inoltre i diritti d’uso della tecnologia di produzione del gruppo tedesco BMW. Così in Vietnam sono nati due nuovi modelli con motore a 4 cilindri: il SUV Lux SA 2.0 e la berlina Lux A 2.0. Il SUV si basa sulla BMW X5 prodotta fino al 2013, mentre la berlina si basa sulla BMW Serie 5 prodotta dal 2010 al 2017.

Stabilimento produttivo a Hai Phong ©VinFast
Stabilimento produttivo a Hai Phong ©VinFast

Soluzione

Tecnologia di rivettatura autoperforante RIVSET®

In qualità di esperto in tecniche di fissaggio ed assemblaggio, Böllhoff (insieme alla joint venture appena costituita Böllhoff Vietnam) supporta l’azienda automobilistica vietnamita nella produzione locale dei modelli Lux. Nella produzione delle carrozzerie viene utilizzata, tra le altre, la tecnologia di rivettatura autoperforante RIVSET®.

Elementi RIVSET® e sistema di rivettatura autoperforante RIVSET® Automation EH
Elementi RIVSET® e sistema di rivettatura autoperforante RIVSET® Automation EH
Rivetti autoperforanti RIVSET® Processo di posa

Risultato

Giunzioni ad elevata resistenza

Con RIVSET® materiali misti e acciai ad elevata resistenza possono essere uniti in tempi di processo minimi. Grazie al design modulare, il sistema di assemblaggio RIVSET® Automation EH è l’ideale per produzioni su larga scala ed è estremamente flessibile. Una lunga durata di servizio, la massima disponibilità e una manutenzione minima sono importanti fattori di successo.

Vantaggi per il cliente

  • Estremamente flessibile
  • Moduli opzionali per la configurazione
  • Manutenzione minima
  • Alta resistenza quasi statica e dinamica
La berlina Lux A 2.0
La berlina Lux A 2.0 ©VinFast
Tecnica di assemblaggio a 360° nell’industria automobilistica Entra

Saremo lieti di aiutarti

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci