eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

STEVENS Bikes

Il fissaggio del nuovo vano batteria integrato nel telaio ha ovviamente bisogno di una tecnologia di assemblaggio affidabile.

Un’avventura all’aperto con STEVENS Bikes e Böllhoff

Un’avventura all’aperto con STEVENS e Böllhoff

Per la produzione del modello e‑bike E‑Cayolle l’azienda STEVENS Bikes di Amburgo, tra i principali produttori di biciclette in Germania, si avvale dei nostri dispositivi di fissaggio rapido QUICKLOC® Light.

Situazione iniziale

Tecnica di assemblaggio affidabile per il fissaggio del coperchio della batteria

Il modello di e-bike E-Cayolle di STEVENS si distingue per il design sportivo e le elevate prestazioni tecnologiche. Con meno di 22 kg, l’E-Cayolle è la più leggera tra le e-hardtail di STEVENS.Il supporto elettrico Bosch Performance Line CX, che arriva a 75 Newton metri di coppia, alimentato dalla batteria da 500 Wh semi-integrata sul tubo obliquo del telaio garantisce lunghe escursioni in montagna, ripide salite o sentieri tortuosi.

Con queste premesse, il fissaggio del nuovo vano batteria integrato nel telaio richiede una tecnologia di assemblaggio affidabile. In caso di sostituzione o manutenzione, il coperchio del vano deve poter essere aperto e chiuso facilmente. La giunzione utilizzata deve essere inoltre in grado di assorbire permanentemente le vibrazioni prodotte dall’utilizzo dell’e‑bike.

È così che STEVENS Bike è venuta a conoscenza delle nostre chiusure rapide QUICKLOC® Light.

La e-bike E-Cayolle di STEVENS Bikes
La e-bike E-Cayolle by STEVENS

Soluzione

Chiusure rapide QUICKLOC® Light

Apertura e chiusura rapide: le chiusure rapide QUICKLOC® Light sono perfette per quei componenti che richiedono manutenzione e utilizzo frequenti. Facile da montare e ancora più facile da utilizzare, QUICKLOC® Light è il sistema di fissaggio rapido che può essere aperto e chiuso ripetutamente.

Basta agganciare il ricettacolo in un foro rettangolare. Il bullone passa attraverso un foro e viene opzionalmente bloccato con una rondella per evitare perdite. Per bloccare il giunto premere delicatamente e girare nella parte inferiore della serratura. Grazie alla geometria del pezzo, si blocca e viene tenuto in posizione senza gioco. Un semplice quarto di giro a sinistra o a destra apre la serratura. La parte elastica del ricettacolo si allunga e il perno di bloccaggio viene nuovamente rilasciato.

Chiusura rapida QUICKLOC® Light
QUICKLOC® Light sistema a sgancio rapido
QUICKLOC® Light – funzionamento Sistema a sgancio rapido

Risultato

Apertura facile e veloce

Ideale per poter aprire facilmente il vano batteria in caso di manutenzione o sostituzione della stessa.
Ogni anno, circa 10.000 QUICKLOC® Light vengono spediti ad Amburgo per essere installati sulle e‑bike STEVENS.

Vantaggi per il cliente

  • Facilità di montaggio
  • Semplicità d’uso
  • Apertura e chiusura rapide
  • Costo contenuto
  • Possibilità di implementare un design specifico del cliente
La e-bike E-Cayolle di STEVENS Bikes
Il coperchio del vano batteria della e-bike E-Cayolle

Saremo lieti di aiutarti

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci