Storie di successo
Installazione degli inserti filettati RIVKLE® su componenti a parete sottile per impianti eolici. Da oltre 55 anni ad Aurich-Wittmund, in Germania, la WfbM (laboratori protetti per le persone con disabilità) collabora con le medie imprese e produttori di impianti di energia eolica e gru.
Situazione iniziale
Le lamiere lavorate e trattate in WfbM vengono impiegate nei commutatori di un noto costruttore di impianti eolici. Per ottenere una filettatura portante, in passato l’azienda utilizzava inserti filettati rotondi (dati tondi per rivetti ciechi). Questi tuttavia potevano allentarsi dopo l’installazione e non assicuravano giunzioni a tenuta stagna.
Soluzione
Gli inserti filettati RIVKLE® possono essere installati senza contropressione, così da poter essere applicati ad esempio su sezioni cave, alloggiamenti, profili o componenti accessibili da un solo lato. Diversamente dai dadi a saldare il pezzo non viene danneggiato dal calore. Dopo l’inserimento, non sono necessari ulteriori trattamenti superficiali nemmeno su componenti già rivestiti o verniciati.
Possono essere utilizzati su materiali metallici, plastica e persino su componenti in ceramica.
Sono disponibili diverse forme della testa, estremità e forme del fusto, motivo per cui gli inserti filettati possono essere utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni.
Insieme ai relativi utensili di posa idropenumatici RIVKLE® P1007 e RIVKLE® P2007, gli inserti filettati RIVKLE® vengono applicati con forza controllata. Gli utensili di posa ergonomici garantiscono una facile maneggevolezza.
Il RIVKLE® EP X009 monitora inoltre la corsa di posa, in modo da controllare il processo e assicurare una corretta installazione.
Risultato
I moderni impianti di installazione e la tecnologia innovativa assicyurano il fissaggio di componenti complessi possano secondo gli standard qualitativi del cliente. Grazie ai nostri utensili di posa idropenumatici RIVKLE®, presso la WfbM vengono installano 10.000 inserti filettati RIVKLE® al mese.
Gli inserti filettati RIVKLE® sono realizzati in acciaio zincato con una piccola testa svasata e fusto esagonale.
Saremo lieti di aiutarti.
Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!
Contattaci