eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

Jungheinrich

Semplice montaggio dei portelloni posteriori sulle attrezzature di movimentazione materiali con gli elementi di fissaggio DST.

Attrezzature di movimentazione materiali di Jungheinrich

Innesto a scatto anziché bullonatura

Jungheinrich, lo specialista dei sistemi logistici, utilizza la tecnologia DST per un montaggio più rapido e semplice. L’azienda offre ai clienti soluzioni su misura per le sfide poste dall’Industria 4.0, con il suo ampio portafoglio comprendente attrezzature di movimentazione materiali, servizi e sistemi logistici.

Situazione iniziale

Procedura di bloccaggio lunga

Come ogni mezzo di trasporto, anche le attrezzature di movimentazione materiali richiedono una manutenzione regolare. Fusibili e batterie sono due componenti importanti nell’ambito della manutenzione dei carrelli elevatori di Jungheinrich. Un portellone posteriore protegge questi componenti dagli influssi ambientali. Per accedere a questi componenti ai fini della manutenzione, come prima cosa il meccanico deve smontare il portellone posteriore. In passato il portellone era montato per mezzo di due chiusure a compressione, ciascuna delle quali era fissata con ulteriori elementi di fissaggio: una rondella di bloccaggio dentata e un dado piatto. Ogni singolo componente doveva essere assemblato e serrato. Si trattava di avvitare il dado per tutta la lunga corsa di avvitatura, testare la coppia di serraggio e ripetere la procedura per la seconda chiusura: era insomma una soluzione lunga e laboriosa.

Soluzione

DST per un montaggio rapido e semplice

La tecnologia DST si basa sullo stesso principio di funzionamento di una chiusura a scatto, come quelle comunemente utilizzate nelle porte esterne o interne delle case. Ogni fissaggio DST presenta griffe smussate su entrambi i lati, con una molla posta dietro. Quando l’elemento di fissaggio viene inserito in uno scasso, le griffe vengono prima premute all’interno e questa forza mette in tensione le molle. Quando l’elemento di fissaggio risulta inserito fino in fondo, le molle spingono le ganasce verso l’esterno, provocando il caratteristico suono di “scatto”. A questo punto l’elemento di fissaggio a compressione risulta bloccato nell’apertura di montaggio e tiene insieme i componenti da collegare. Il risultato è un assemblaggio a resistenza elevata in grado di resistere a sobbalzi e vibrazioni.

Montaggio di una chiusura DST su un carrello elevatore Jungheinrich
Montaggio di una chiusura DST su un carrello elevatore Jungheinrich Con DST il bloccaggio è più rapido e semplice rispetto alla soluzione adottata in precedenza

Risultato

Montaggio più rapido e semplice con la tecnologia DST

Jungheinrich si è avvalsa dell’esperienza di Böllhoff per trovare una soluzione di giunzione ottimale per questa applicazione. A seguito della consulenza tecnica, per serrare il portellone posteriore delle sue attrezzature di movimentazione materiali oggi Jungheinrich utilizza chiusure a compressione con tecnologia a scatto. Queste chiusure effettuano il bloccaggio con la stessa affidabilità dei tradizionali sistemi filettati, ma a differenza di questi ultimi possono essere montate semplicemente inserendole a pressione dentro uno scasso in modo rapido, semplice e senza bisogno di utensili aggiuntivi

Vantaggi per il cliente

  • Ottimizzazione del processo
    Il montaggio sul portellone posteriore avviene semplicemente con l’inserimento a pressione della chiusura DST

  • Si evitano errori
    Si limita il rischio di un montaggio errato

  • Riduzione dei costi
    Processo di montaggio più rapido e minor numero di elementi di fissaggio