Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

Assemblaggio adesivo per i forni SMEG

ONSERT® Smart: il fissaggio adesivo che consente lo smontaggio di parti interne del forno a vapore SMEG in caso di manutenzione o pulizia.

Forni SMEG (©SMEG)

SMEG: l'eccellenza di un design MADE IN ITALY

Elettrodomestici di alta gamma dal design esclusivo che offrono sempre prestazioni elevate. La finalità era migliorare ulteriormente la qualità percepita dal cliente, puntando su una maggiore silenziosità di funzionamento e prestazioni meccaniche eccellenti, mantenendo l'elevata estetica del prodotto.

Situazione iniziale

Fissaggio dei componenti interni

L’obiettivo era consentire lo smontaggio delle parti interne in caso di manutenzione o pulizia.

Tale richiesta nasceva dalla necessità di garantire l’estetica del prodotto ai massimi livelli di mercato.

Forno a vapore combinato SMEG (©SMEG)
Forno a vapore combinato SMEG ©SMEG

Soluzione

Una soluzione di assemblaggio più pratica ed efficiente

Böllhoff ha presentato una soluzione di assemblaggio più pratica ed efficiente basata sulla combinazione della tecnologia ONSERT® e del perno SNAPLOC®.

La tecnologia ONSERT® permette l’incollaggio di vari elementi di fissaggio su un’ampia gamma di materiali. In qualità di specialista in sistemi di assemblaggio meccanico, Böllhoff ha sviluppato in collaborazione con DELO un nuovo sistema di fissaggio che combina il meglio delle due aziende. La soluzione: il nostro ONSERT® Smart.

Gli elementi di fissaggio con una base in plastica trasparente vengono incollati sul componente del cliente con adesivi fotopolimerizzanti. I tempi ciclo brevi, il processo rispettoso dei materiali e la flessibilità degli elementi di fissaggio e della lavorazione sono gli aspetti più importanti.

L'installazione manuale del dispositivo di fissaggio ONSERT® avviene tramite la lampada fotopolimerizzatrice a LED ONSERT® Portable Mini, alimentata a batteria. È sufficiente posizionare il dispositivo, premere e avviare il processo di giunzione azionando il pulsante. La sorgente luminosa viene mantenuta per un determinato tempo di esposizione, durante il quale l'adesivo si indurisce.

Galleria

Risultato

Le parti interne del forno sono facilmente smontabili e l’estetica del prodotto è garantita

Grazie all’utilizzo combinato di un perno sferico e un giunto di alloggiamento, non occorre forare la superficie in vetro.

Vantaggi per il cliente

  • Nessun foro sul vetro
  • Molto facile da smontare grazie alla combinazione di perno sferico e cuffia
  • L’elemento di fissaggio non è visibile dall’esterno
  • Piena capacità di carico meccanico subito dopo il processo di polimerizzazione (< 4 sec)
  • Il grado di automazione varia da manuale a completamente automatico
Perno sferico ONSERT® applicato su una superficie in vetro
Perno sferico ONSERT® applicato su una superficie in vetro

Saremo lieti di aiutarti

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti