Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

WE-EF

WE‑EF ha deciso di utilizzare i nostri filetti riportati HELICOIL® Screwlock in considerazione della loro solidità e resistenza alla corrosione.

Lampioni stradali di WE‑EF

La città tedesca di Bielefeld si illumina

Resistenti alla corrosione ed estremamente resistenti. I filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock contribuiscono a salvaguardare l’ambiente e le finanze comunali. Quando l’azienda WE‑EF fu incaricata di rinnovare tutta l’illuminazione pubblica della città installando lampade a LED, i collegamenti a vite gettarono un’ombra su questo grande progetto.

Situazione iniziale

Materiali ad alti requisiti

WE‑EF è uno specialista nell’illuminazione esterna

Le sue lampade a LED sono esposte a condizioni climatiche variabili, a volumi di traffico elevati e, in alcuni casi, a condizioni atmosferiche estreme. La protezione contro la corrosione e la resistenza alle vibrazioni sono pertanto requisiti fondamentali per un successo duraturo sul mercato. Per soddisfare queste esigenze elevate, WE‑EF utilizza la tecnologia 5CE: leghe di alluminio puro riciclato con una minima percentuale di rame.

L’unico punto debole era rappresentato dalle giunzioni a vite di tipo tradizionale, che non avevano infatti superato i test di resistenza agli urti a cui erano state sottoposte.

Soluzione

Filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock

WE‑EF utilizza i nostri filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock. L’area di bloccaggio impedisce efficacemente che la vite si allenti a causa delle vibrazioni. Una o più spire poligonali esercitano un effetto bloccante sui fianchi della vite avvitata. La resistenza elastica per attrito genera coppie di serraggio comparabili a quelle specificate nella norma DIN EN ISO 2320. Questa caratteristica e l’elevata resistenza alla corrosione fanno sì che i filetti riportati HELICOIL® non si allentino, contribuendo alla longevità dell’illuminazione pubblica realizzata da WE‑EF. A beneficiare di tali vantaggi è in primis la città di Bielefeld.

HELICOIL® Plus Screwlock – Filetto riportato per metalli
HELICOIL® Plus Screwlock filetto riportato per metalli
HELICOIL® Plus Screwlock Filetti riportati per metalli con effetto “frenavite”

Risultato

Minor consumo energetico

14.800 lampade sostituite, 42% di emissioni di CO₂ in meno e una riduzione dei consumi di ben 5 milioni di kWh all’anno. I cittadini di Bielefeld possono beneficiare nel quotidiano della minore dispersione di luce grazie ai nuovi impianti a LED. Attraverso la tecnologia di lenti OLC® (One LED Concept) sviluppata da WE‑EF, la luce viene indirizzata direttamente verso la superficie da illuminare. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo duraturo con i nostri filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock: per l’ambiente, le finanze municipali e, ovviamente, il nostro cliente WE‑EF.

Vantaggi per il cliente

  • Viti imperdibili
  • Valore aggiunto
  • Miglioramento della qualità
Bielefeld, Rabenecksheide, l’illuminazione prima e dopo il passaggio alle luci a LED VFL540 di WE-EF
L’illuminazione prima (immagine piccola in alto a sinistra) e dopo il passaggio alle luci a LED VFL540 di WE-EF

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci