Storie di successo
I nostri fissaggi rapidi SNAPLOC® sono utilizzati sui sedili progettati dalla Probatec AG per il treno di lusso canadese “Rocky Mountaineer”. Fin dal 1997 l’azienda con sede ad Amberg (Germania) produce e assembla soluzioni personalizzate, come ad esempio sistemi di sedili e tavoli, per veicoli militari e treni.
Situazione iniziale
Il treno canadese Rocky Mountaineer fa uno dei viaggi più popolari al mondo.
A bordo di vetture speciali a uno o due piani con tetti panoramici, i passeggeri possono godere di un’esperienza indimenticabile che unisce nostalgia, natura e lusso. Per ragioni di sicurezza, il Rocky Mountaineer ha una carrozza supplementare con i pezzi di ricambio. Questo significa che, in caso di danni o macchie sui sedili, è possibile sostituirli rapidamente senza dover interrompere il viaggio per troppo tempo. Un altro aspetto importante è il design lussuoso dei sedili, che richiede l’uso di elementi di fissaggio non visibili per mantenere una superficie liscia.
Soluzione
In collaborazione con Probatec AG, Böllhoff ha partecipato fin da subito allo sviluppo e alla produzione delle sedute.
Gli esperti non ci hanno messo molto a individuare il campo di applicazione ottimale per SNAPLOC®.
SNAPLOC® è un sistema di fissaggio rapido costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia.
Il perno crea un foro filettato nella parte inferiore in plastica del sedile. La cuffia viene montata sull’altra parte semplicemente spingendola nel telaio di montaggio del sedile. All’interno della cuffia è presente una calotta sferica in cui il perno si inserisce a scatto con una semplice pressione.
Risultato
Premere per montare, tirare per togliere: la facilità di montaggio e smontaggio di SNAPLOC® facilita la sostituzione dei sedili. Ma non è tutto. SNAPLOC® riduce anche il rumore e le vibrazioni che possono verificarsi durante la marcia del treno.
Per ogni sedile sono utilizzati cinque sistemi SNAPLOC® con un diametro di 10 mm.
Saremo lieti di aiutarti.
Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!
Contattaci