eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Soluzioni industriali

L’industria automobilistica incontra la tecnologia di assemblaggio a 360°

Soluzioni per l’industria automobilistica

Fascino. Dinamicità. Innovazione.

La storia dell’automobile è ricca di fascino, passione, design, tecnologia, persone e marchi. Oggi, questo settore si trova ad affrontare sfide completamente nuove.

Böllhoff – gli esperti per l’industria automobilistica

La storia dell’automobile è ricca di fascino, passione, design, tecnologia, persone e marchi. L’automobile è sempre stata di stimolo al progresso.
Per continuare a essere una fonte di ispirazione per innovazioni di processo e di prodotto, questo settore deve affrontare nuove sfide. L' automobile deve diventare compatibile dal punto di vista climatico, non solo su strada ma anche nella produzione.

Costruzione leggera, tecnologie di guida alternative, guida autonoma, digitalizzazione: conosciamo le tendenze attuali dell’industria automobilistica e rispondiamo con tecnologie di assemblaggio e fissaggio intelligenti.

Un’ingegnera automobilistica usa un tablet digitale con realtà aumentata per modificare e migliorare il progetto di un’auto.

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

I tuoi progetti, le nostre soluzioni di assemblaggio

Forniamo anche le soluzioni di assemblaggio per i nostri elementi di fissaggio. Non esitare a contattarci per informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di posa, che comprende ad esempio utensili manuali, utensili manuali robotizzati o soluzioni completamente automatizzate.

Tratteggio di una vettura ibrida

Mobilità elettrica e altri concetti di trazione

La nostra tecnologia di assemblaggio a 360° nel cambiamento tecnologico dell’industria automobilistica

Il cambiamento tecnologico nell’industria automobilistica è in pieno svolgimento. La moderna mobilità ecocompatibile favorisce la spinta innovativa nello sviluppo di nuovi tipi di veicoli e sistemi di guida. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi servono soluzioni e tecnologie innovative. Come unico fornitore vi supportiamo nell’implementazione di elementi di fissaggio e sistemi di posa innovativi.

Questo comprende le seguenti tecnologie di assemblaggio per vari tipi di guida:

  • Tecnologia di riduzione del rumore e delle vibrazioni
  • Rinforzo di filettature
  • Assemblaggio rapido
  • Tecnologia adesiva
  • Tecnica di rivettatura a strappo
  • Compensazione di tolleranze
  • Tecnologia di rivettatura autoperforante

Qualsiasi sia il sistema di guida scelto, come partner per la tecnologia di assemblaggio a 360° vi forniremo la soluzione più adatta, standard o su misura. 

Unisciti a noi nel dare forma oggi alla mobilità di domani.

  1. Trazione elettrica a batteria
  2. Trazione a celle a combustibile
  3. E-fuel
  4. Tecnologia ibrida
Tratteggio di una vettura elettrica con particolari

Tratteggio di una vettura a celle a combustibile con particolari

Tratteggio di una vettura a combustione interna con particolari

Tratteggio di una vettura ibrida

Le competenze di Böllhoff

Il tuo partner nella tecnologia di assemblaggio: cosa significa per te.

  • Sviluppo

    Capacità innovativa nella tecnica di assemblaggio. I nostri esperti si mantengono al passo coi tempi, sviluppando costantemente nuove soluzioni basate sulle sfide attuali sia individualmente, che collaborando con i clienti. In qualità di partner con grande esperienza mettiamo a disposizione le nostre conoscenze tecniche e contribuiamo così alla realizzazione di nuove applicazioni.

  • Validazione

    Ogniqualvolta ti occorra una prova indipendente di connessioni e fissaggi, puoi utilizzare il nostro servizio di laboratorio. Il nostro laboratorio di prova interno è conforme agli standard più elevati. Certificato secondo ISO 17025 per test chimici e fisici.

  • Qualità

    Produciamo elementi di fissaggio e sistemi di assemblaggio in oltre 14 stabilimenti di produzione all’avanguardia in Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Austria, USA, Brasile, India e Cina, in cui fabbrichiamo in modo efficiente prodotti di alta qualità.

  • Consegna

    Possiamo occuparci dell’intero processo di fornitura degli elementi di fissaggio per tuo conto, dalla pianificazione alla linea di assemblaggio. Garantiamo consegne puntuali. Grazie alla nostra rete logistica mondiale, siamo presenti proprio dove ti occorre.

Video

Lasciati ispirare dalle nostre soluzioni

Mettiamo il tuo progetto su strada insieme.

CREATIVITÀ. LUNGIMIRANZA. SUCCESSO.

In esclusiva per te: le nostre storie di successo

Ecco alcuni esempi della proficua collaborazione con i nostri clienti. È questa la base del nostro comune successo. Dai un'occhiata e lasciati ispirare dalla nostra tecnologia di assemblaggio a 360°. La prossima storia di successo che racconteremo potrebbe essere la tua.

Fiere e seminari

Approfitta della nostra esperienza

Approfitta della vasta esperienza dei nostri esperti. Nei nostri seminari e corsi di formazione forniamo conoscenze approfondite sempre molto pratiche in tutti gli aspetti della tecnologia di fissaggio. Scopri il programma diversificato del gruppo Böllhoff, con seminari online, seminari tecnici e corsi di formazione a Bielefeld oppure eventi su misura presso la tua azienda.

Vai agli eventi