Giunzione efficace di materiali leggeri
La saldatura a resistenza WELTAC® permette di unire materiali leggeri con acciai di tutte le qualità. Un elemento simile a un rivetto funge da elemento di giunzione ausiliario e consente di unire insieme materiali diversi. Il vantaggio principale è che, per la seconda fase del processo WELTAC®, nelle moderne produzioni di carrozzerie si possono utilizzare i sistemi di saldatura a punti disponibili.
Punti di forza
Materiali leggeri come alluminio, materiali "sandwich" e polimerici possono essere uniti con acciai di tutti i gradi.
Gli attuali sistemi di saldatura a resistenza a punti utilizzati nelle moderne produzioni di carrozzerie possono essere impiegati per la seconda fase del processo WELTAC®.
WELTAC® è una tecnologia estremamente flessibile che produce costantemente giunzioni ad alta resistenza.
Nella prima fase del processo, l’automazione WELTAC® si basa sul collaudato sistema di lavorazione elettroidraulico RIVSET® Automation EH.
Procedimento e principio
Nella prima fase del processo, un elemento WELTAC® simile a un rivetto, di un materiale compatibile con la lamiera di base e utilizzato come parte di giunzione ausiliaria, viene spinto nello strato di materiale superiore (ad es. alluminio). Questa parte viene poi saldata alla lamiera inferiore nella seconda fase del processo.
Böllhoff fornisce gli elementi WELTAC® e l’attrezzatura WELTAC® solo per la prima fase del processo.
La nostra gamma comprende numerosi elementi di saldatura di diversa lunghezza e forma della testa e per diversi carichi meccanici per le più svariate applicazioni.
Saremo lieti di consigliarti la soluzione migliore per le tue esigenze.
Ulteriori informazioni
Ti interessano i prodotti WELTAC®? Puoi scaricare maggiori informazioni qui
Hai domande?
Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.
Contatti