eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Prodotti
  3. Elementi di fissaggio
  4. KAPTI® Realizzazione di filettature in componenti in lamiera a parete sottile

Realizzazione di filettature

Elementi funzionali KAPTI®

Realizzare filettature in componenti di lamiera a parete sottile.

Inserti a pressione KAPTI® Rivet

Elementi funzionali ad alta resistenza per lamiere

Facili ed efficaci

Gli elementi funzionali KAPTI® sono una soluzione di montaggio facile e affidabile per realizzare giunzioni filettate in componenti in lamiera, in grado di assicurare una tenuta sicura.

Punti di forza

Vantaggi di KAPTI®

  • Estremamente vantaggiosi in termini economici

    L’elemento funzionale KAPTI® può essere assemblato con un sistema di pressatura integrato, consentendo così di inserire un numero elevato di elementi di fissaggio nel componente in un unico passaggio.

  • Elevate caratteristiche meccaniche

    I nostri elementi funzionali assicurano una resistenza elevata alla pressione e allo strappo e permettono di trasmettere coppie elevate nel campo della realizzazione di filettature.

  • Processo di giunzione meccanico

    Rispetto agli elementi funzionali termoassemblati, non occorre estrarre gas dannosi, il componente non si deforma in conseguenza del calore ed è anche possibile assemblare componenti verniciati.

  • Lavorazione flessibile

    I nostri elementi funzionali possono essere integrati in una pressa o lavorati con utensili di posa con attrezzo a C.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Procedimento e principio

Inserto a pressione ad alta resistenza

La famiglia prodotti KAPTI® comprende elementi funzionali meccanici che consentono la realizzazione di filettature e possono essere inseriti in lamiere sottili senza il rischio che si stacchino. Gli elementi funzionali KAPTI® sono adatti sia per assemblaggio manuale che automatico e si caratterizzano per la versatilità d’impiego, ovvero possono anche essere inseriti in lamiere già verniciate o rivestite.

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto

  • Rivetto KAPTI®

    Rivetto KAPTI® - Inserti filettati ad alta resistenza Facili e veloci da montare in lamiere preforate attraverso un procedimento meccanico

    Caratteristiche tecniche

    • Misure disponibili: M5, M6, M8, M10
    • Classe di proprietà 8
    • Resistenza alla corrosione commisurata alle esigenze del cliente
    • Adatti a vari spessori della lamiera (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Massima resistenza a trazione della parte in lamiera: 600 MPa
    • Compatibili con viti di classe 8.8
    • Necessitano di foro di alloggiamento definito

    Vantaggi

    • Estremamente vantaggiosi in termini economici grazie alla pressatura integrata
    • Collegamento meccanico nel componente, quindi
      • non occorre un impianto di scarico
      • i componenti non si deformano per il calore
    • Installazione anche in componenti verniciati
    • A filo con il componente su un lato, quindi non c’è un profilo interferente

Soluzioni di assemblaggio

Assemblaggio con attrezzo a C o pressa integrata

Gli elementi funzionali KAPTI® possono essere assemblati manualmente o in modo interamente o parzialmente automatico. Gli elementi vengono separati in un alimentatore e trasportati alla pressa o un sistema con attrezzo a C attraverso un tubo di alimentazione.

Il vantaggio economico dell’assemblaggio con pressatura integrata è la possibilità di inserire contemporaneamente più elementi funzionali nel componente in un unico passaggio o corsa della pressa. Rispetto ai dadi a saldare, ad esempio, si ottiene una resa notevolmente superiore.

Rivetto KAPTI® - Inserti filettati ad alta resistenza Facili e veloci da montare in lamiere preforate attraverso un procedimento meccanico

ULTERIORI INFORMAZIONI

Download

Ti interessano i prodotti KAPTI? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Per saperne di più

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci