Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Realizzazione di filettature

KAPTI NUT®

Inserto a pressione ad alta resistenza. Realizzazione di filettature in lamiere sottili con gli inserti a pressione KAPTI NUT®.

Inserti a pressione KAPTI® Rivet

Inserti a pressione ad alta resistenza per lamiera

Filettature semplici ed efficaci

KAPTI NUT® è particolarmente adatto per l’inserimento multiplo o automatizzato in lamiere sottili in acciaio o alluminio, per esempio materiali pronti da montare.

Punti di forza

Vantaggi di KAPTI NUT®

  • Montaggio rapido

    Attraverso la pressione esercitata durante il processo di giunzione, KAPTI NUT® crea una flangia sulla parte posteriore della lamiera in un unico passaggio facile e veloce.

  • Resistenza elevata

    Dato che la flangia risultante si restringe, l’elemento risulta saldamente fissato sulla lamiera con una resistenza elevata.

  • Processo di produzione efficiente

    KAPTI NUT® può essere installato anche in contemporanea ad altre lavorazioni come, ad esempio, piegatura o punzonatura.

  • Installazione rapida

    Possibilità di installare contemporaneamente più inserti KAPTI NUT® in un unico passaggio.

Procedimento e principio

Inserto a pressione ad alta resistenza

KAPTI NUT® è un inserto filettato a pressione ad alta resistenza che viene inserito in modo permanente in un componente mediante un processo meccanico. Il sistema è particolarmente adatto per l’inserimento multiplo o automatizzato in lamiere sottili in acciaio o alluminio, ovvero materiali pronti da montare.

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto KAPTI NUT®

  • KAPTI NUT®

    KAPTI NUT® è un inserto a pressione ad alta resistenza che viene inserito in una lamiera preforata, in modo facile e veloce, mediante un processo meccanico.

Si monta direttamente nell’utensile

Unità di alimentazione per KAPTI NUT®

Unità di alimentazione mobile e compatta

Composta da teste di alimentazione che richiedono poco spazio all’interno degli utensili a pressare:

  • La semplice interfaccia di montaggio con la testa a pressione si accoppia e blocca in posizione in pochi secondi
  • Il sistema ha bisogno solamente di aria compressa e tensione di rete standard per funzionare
  • Sistema con moduli standard sostituibili e intercambiabili per la massima facilità di manutenzione (sostituzione)

 

KAPTI NUT® e l’unità di alimentazione possono essere utilizzati in diversi settori, ad esempio nell’industria automobilistica e della fornitura di componenti auto, nell’ingegneria dei trasporti e la costruzione di veicoli e nei settori del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), degli elettrodomestici e dell’energia.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci