eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

sustainability_people La sostenibilità in Böllhoff

Il campo d’azione People

I nostri dipendenti sono il nostro bene più importante ed è per questo che adottiamo svariate misure per far sì di rimanere un datore di lavoro interessante a lungo termine.

Logo del campo d’azione Persone

Approccio gestionale

Un datore di lavoro interessante

I nostri quasi 3.400 dipendenti con la loro “passion for successful joining” sono alla base dell’azienda ed è per questo motivo che diamo loro ampio spazio per crescere in un ambiente lavorativo all’insegna dell’umanità e dell’apprezzamento. Perché dietro ogni assemblaggio riuscito c’è sempre la connessione tra le persone. 

Cosa rende speciale lavorare per noi? Percorrere insieme la “Böllhoff Way” contribuendo a plasmare il futuro della tecnica di assemblaggio in un’azienda familiare che pensa sempre a lungo termine, in cui ogni singolo individuò può ottenere grandi risultati e in cui possiamo fare qualsiasi cosa insieme, con coraggio, onestà e fiducia. 

Foto di gruppo di dipendenti Böllhoff

Un datore di lavoro interessante

Le nostre condizioni quadro per dipendenti soddisfatti

Offriamo benefici aziendali completi e lavoriamo costruttivamente con i comitati aziendali e i sindacati per creare una struttura in cui tutti – dipendenti e dirigenti – possano crescere al meglio.

  • Il nostro contributo all’equilibrio casa-lavoro

    Solo chi ha abbastanza tempo per staccare la spina e recuperare energie si mantiene in salute e può sviluppare il massimo potenziale personale. È per questo che riteniamo che avere “successo al lavoro” e “il tempo di vivere” non siano opposti, ma anzi indissolubilmente collegati.

    Supportiamo i nostri dipendenti nell’equilibrio casa-lavoro con i seguenti servizi e benefici:

    • Modelli di orario di lavoro flessibile 
    • Conti ore e tempo flessibile 
    • Lavoro mobile 
    • Nidi e scuole materne U3 per i figli dei dipendenti 
    • Proposte per le vacanze per i figli dei dipendenti 
    • Bici aziendale 
    • 30 giorni di ferie 
  • Apprezzamento, remunerazione e un’ampia gamma di benefit sociali

    Offriamo a tutti i dipendenti una remunerazione adeguata basata sugli accordi aziendali e della contrattazione collettiva. Una remunerazione equa in linea con il mercato è la prassi per noi, proprio come il rispetto dei requisiti del salario minimo.

    Questo significa anche calcolare la remunerazione indipendentemente da fattori personali quali genere, fede religiosa, origine, età, disabilità od orientamento sessuale, nonché delle caratteristiche specifiche del paese. La nostra politica sulla remunerazione è quindi parte integrante di un processo coerente e trasparente di incentivazione dei nostri dipendenti. 

  • Servizi opzionali

    Dobbiamo il nostro successo alla competenza dei nostri dipendenti ed è per questo che facciamo il possibile per farli sentire apprezzati, offrendo loro svariati benefit aziendali e promuovendo un buon equilibrio casa-lavoro.

    Supportiamo i dipendenti che chiedono il congedo per maternità/paternità o quello familiare, offriamo numerosi benefit sociali volontari e altri, festeggiamo gli anniversari dei dipendenti e organizziamo feste e gite aziendali. Sono anche disponibili sconti in vari ristoranti, negozi ed eventi. 

    Ciò ci consente di aumentare costantemente la soddisfazione dei dipendenti in modo che rimangano in Böllhoff a lungo. Nel 2023, la durata media di servizio è stata di 10,3 anni e abbiamo premiato 105 dipendenti per i molti anni di fedeltà all’azienda.

     

    Variazione 

    2023

    2022

    2021

    Numero di nuove assunzioni459494444
    Numero di dipendenti che hanno lasciato Böllhoff375334368
    Variazione percentuale [%]11,710,512,2
  • Rappresentanza degli interessi dei dipendenti

    I nostri dipendenti hanno il diritto di organizzarsi in sindacati. Lavoriamo costruttivamente con i rappresentanti dei dipendenti e i sindacati. I nostri comitati aziendali sono partner importanti in questo senso. In comitati congiunti, informiamo regolarmente e tempestivamente i rappresentanti sulla situazione economica e tutti i cambiamenti importanti all’interno del gruppo Böllhoff. Le regolamentazioni al riguardo sono racchiuse nella legge tedesca sulla contrattazione collettiva. A beneficio di tutte le parti interessate – dipendenti e azienda – vengono conclusi accordi di lavoro generali su vari argomenti.

  • Colloquio di valutazione della crescita, giudizio del supervisore

    Creiamo un ambiente in cui dipendenti e manager possano crescere in modo ottimale, sia dal punto di vista professionale che personale. Una mente aperta al feedback degli altri è un elemento chiave in questo senso: dipendenti e manager si scambiano regolarmente idee nei colloqui di valutazione dello sviluppo personale “crescendo” insieme. 

    In questi incontri annuali, riflettono sulla collaborazione dell’anno precedente. Oltre alla valutazione delle performance, il loro focus è sulla crescita dei dipendenti. Offriamo un programma interno di formazione completo incentrato su metodi, tecniche di lavoro e sviluppo personale. Quando si tratta di sviluppare la propria carriera, i dipendenti hanno la possibilità di discutere le loro idee per il medio e lungo periodo. 

     

    Misure di crescita dei dipendenti

    2023

    2022

    2021

    Numero di partecipazioni ai seminari4.2294.1174.081
    Percentuale di dipendenti che hanno fatto il colloquio annuale di valutazione86,6%86,5%87,00%
  • Coinvolgimento dei dipendenti

    La nostra cultura aziendale si caratterizza per la consapevolezza che possiamo avere successo come azienda solo se coinvolgiamo i nostri dipendenti con le loro competenze nello sviluppo della stessa. Per questo motivo li incoraggiamo a esprimere le loro idee per contribuire a plasmare il futuro di Böllhoff tramite sondaggi e un modello di suggerimenti. Siamo convinti che, così facendo, possiamo non solo aumentare la loro soddisfazione, ma anche migliorare costantemente come azienda. 

    Con lo slogan “Miglioriamo insieme”, il nostro programma di suggerimenti per i dipendenti li coinvolge tutti attivamente nel migliorare processi e procedure. I suggerimenti possono essere facilmente inviati tramite un portale online. Le idee ricevute vengono poi valutate in termini di fattibilità e potenziale di miglioramento. Se un suggerimento per migliorare viene attuato in azienda, premiamo chi lo ha inviato con un bonus in denaro o in natura. 

Apprendistato in Böllhoff

Intendiamo supportare e incoraggiare attivamente i giovani nel formarsi professionalmente. Diamo quindi grande importanza non solo ad aumentarne le competenze professionali, ma anche lo sviluppo personale. Ci consideriamo un “compagno di viaggio” per gli apprendisti, con l’obiettivo di qualificarli in modo che, dopo aver finito la formazione con noi, siano in grado di operare con successo sui mercati nazionali e internazionali. 

Foto di cinque apprendisti Böllhoff in varie discipline

Apprendistato in Böllhoff

Diverse opportunità di apprendistato e crescita professionale

Böllhoff offre molte opportunità ad apprendisti e studenti per avviare una carriera di successo.

  • Cosa rende speciale un apprendistato in Böllhoff?

    Forniamo apprendistati per un totale di 20 professioni, dall’IT alla tecnologia e la logistica, all’amministrazione.

    La formazione si svolge a Bielefeld e nei nostri stabilimenti di produzione e logistica e nelle sedi commerciali in tutta la Germania. Nella nostra sede centrale di Bielefeld, disponiamo di un laboratorio di formazione in cui si svolgono i vari corsi anche di perfezionamento.

    Per favorire l’integrazione in azienda, l’apprendistato comincia con la AzubiFit Week, una settimana per conoscere i prodotti e i valori. L’evento “Questi siamo noi: gli apprendisti si presentano” offre l’opportunità di dialogare con l’azienda e i dirigenti nel secondo anno di formazione. Gli apprendisti vengono integrati fin da subito in tutti i processi lavorativi nei reparti di competenza e preparati per il ruolo che dovranno svolgere in futuro. A tal fine, assumono gradualmente compiti idonei e responsabilità nel rispettivo campo d’attività.

    Gli apprendisti hanno anche la possibilità di fare esperienza all’esterno in una delle filiali europee di Böllhoff, imparando anche a conoscere la cultura e la lingua del paese. 

     

    Numeri chiave apprendistato

    2023

    2022

    2021

    Numero di apprendisti181167174
    Percentuale di mantenimento degli apprendisti nel gruppo 
     
    46,4%74,1%44,4%
    Percentuale di mantenimento in Germania 59,5%77,6%77,1%
    Percentuale di mantenimento degli apprendisti nel gruppo 5,6%5,2%5,8%
    Percentuale di apprendistato in Germania6,9%6,8%7,3%
  • Studenti in Böllhoff

    Offriamo vari modi agli studenti per fare un’esperienza pratica e vedere da vicino i nostri uffici. Che faccia parte di un programma di studi duale, un corso di formazione professionale, uno stage o una tesi, la teoria imparata negli studi viene sempre abbinata a progetti pratici entusiasmanti. 

    Fin dal primo giorno, gli studenti in Böllhoff si assumono responsabilità e sperimentano la cultura dell’apprezzamento di un’azienda a conduzione familiare. L’introduzione strutturata e il supporto di mentori rendono più facile iniziare. Anche la partecipazione a ulteriori seminari di formazione, conferenze specialistiche ed eventi aziendali fa parte della vita quotidiana degli studenti. In questo modo, possono creare una rete ed assumere compiti sempre più importanti in un’azienda globale, le basi per una carriera di successo! 

     

    Numeri chiave studenti

    2023

    2022

    2021

    Numero di studenti657058
    di cui in Germania1396
  • boellhoff.1877 su Instagram e sul podcast INSIDER

    Una caratteristica speciale di Böllhoff: il nostro canale Instagram boellhoff.1877 è gestito dagli apprendisti. Fedeli al motto “Dagli apprendisti per voi”, il team posta varie notizie sul mondo Böllhoff due volte alla settimana. Gli apprendisti fanno conoscere il “dietro le quinte” dell’azienda oppure presentano dipendenti, eventi e prodotti. 

    Scopri boellhoff.1877 su Instagram 

    Gli apprendisti si assumono responsabilità anche a un altro livello: Laura Jakub si sta formando per diventare un’assistente nella gestione d’ufficio in Böllhoff ed è anche una conduttrice di podcast. Conduce infatti il podcast aziendale di Böllhoff “Insider” dall’estate del 2023. Laura presenta numerose figure aziendali della direzione, la produzione, l’amministrazione e, ovviamente, gli apprendisti. 

     

Formazione continua in Böllhoff

La crescita professionale continua dei nostri dipendenti è molto importante per noi. Oltre al programma di formazione interno BöllhoffFit per tutti i dipendenti, abbiamo quindi varato programmi di sviluppo specifici messi a punto sulle esigenze di manager e specialisti di talento. 

Seminari come parte del programma di formazione continua

Formazione continua in Böllhoff

Programmi di supporto per specialisti e manager

Con i nostri programmi Böllhoff Development Programme (BDP) e Leadership Excellence @ Böllhoff (LEB), offriamo ai nostri dipendenti di talento entusiasmanti opportunità di sviluppo.

  • Programma di sviluppo Böllhoff

    Il nostro Programma nazionale di sviluppo Böllhoff, BDP in breve, vanta una lunga tradizione ed è giunto alla ventesima edizione. Nel BDP, in quattro moduli i partecipanti collaborano intensamente a sviluppare la propria personalità, ad ampliare le abilità sociali e ad acquisirne di nuove. Dopo di che, applicano ciò che hanno imparato in un progetto pratico. La composizione interdisciplinare del gruppo consente anche ai partecipanti di lavorare in rete con le divisioni aziendali. 

    Attualmente, sono 10 i dipendenti provenienti da tutta la Germania che partecipano al programma e frequentano workshop sulle tecniche di lavoro e collaborazione. Gli argomenti in programma sono il successo del team, la gestione dei conflitti, i cambiamenti, ma anche la leadership e tecniche di risoluzione dei problemi e la creatività. 

  • Leadership Excellence @ Böllhoff

    Il programma Leadership Excellence @ Böllhoff, in breve LEB, è un programma di formazione modulare per i manager messo a punto sulle esigenze dei diversi gruppi target del management.

    La formazione attiva “Gestione di situazioni difficili” è particolarmente popolare. In essa, vengono discusse situazioni difficili per la leadership in modo concreto e vivace, sperimentando praticamente come gestirle. 

«La formazione continua e lo sviluppo personale sono saldamente ancorati nelle nostre attività legate alle risorse umane. Con i nostri programmi, sosteniamo specificatamente l’ulteriore crescita dei nostri specialisti e manager. I gruppi sono sempre interdisciplinari in modo da consentire ai partecipanti di ampliare le proprie reti.»

Stefanie Kuhlmann Responsabile del team Formazione e Sviluppo personale
»

Diversità e pari opportunità

In Böllhoff, consideriamo la diversità un arricchimento sia per la società in generale, che per il nostro gruppo in particolare. Tutti i dipendenti sono apprezzati e trattati allo stesso modo in tutta l’azienda, indipendentemente da genere, identità di genere, nazionalità, etnia, religione, ideologia, disabilità, età e orientamento sessuale. 

Die Flagge der Böllhoff Gruppe neben einer Regenbogenflagge

Diversità e pari opportunità

Promuovere la diversità e le pari opportunità

  • Creare connessioni tra culture

    In Germania lavorano 30 nazionalità diverse all’interno del gruppo, ma culture diverse sono anche presenti in tutte le sedi Böllhoff nel mondo. Questa diversità ci offre numerose opportunità e potenziale, ma ci richiede anche di creare connessioni tra culture a volte molto diverse. A tal fine, offriamo una gamma di ulteriori corsi di formazione, da corsi di lingua ad altri dedicati alla collaborazione e la competenza interculturale. 

    Dal 2006, i dipendenti hanno anche l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa al di fuori del proprio paese nelle sedi estere di Böllhoff. Questa offerta dà anche un contributo significativo nel favorire lo scambio interculturale all’interno del gruppo.

  • Casi di discriminazione e provvedimenti adottati

    Una collaborazione corretta e rispettosa è la base della nostra cultura aziendale ed è quindi parte integrante della direzione strategica della nostra azienda a conduzione familiare. Le linee guida per un corretto comportamento nel luogo di lavoro sono ancorate in un accordo specifico (ai sensi dell’articolo 87 (1) n. 1 della legge sullo statuto aziendale BetrVG). 

    Esso istituisce una commissione per i reclami composta dalla direzione, altri rappresentanti e dal presidente del comitato aziendale per gestire potenziali casi di discriminazione. La commissione investiga su tutti i reclami e le segnalazioni di violazioni dei principi di collaborazione basata sulla partnership, assicurando che siano trattati con riservatezza. 

  • Composizione dell’età e rappresentanza femminile

    Tradizionalmente, gli uomini attivi nella nostra industria – la tecnica di assemblaggio – sono sempre più numerosi delle donne. Ci siamo quindi dati l’obiettivo di aumentare la rappresentanza femminile in azienda nel lungo periodo attraverso misure idonee. 

    Ci stiamo adoperando per interessare sempre più giovani donne ai nostri apprendistati tecnici fornendo informazioni sulle opportunità di formazione in Böllhoff in occasione di fiere ed eventi e consentendo regolarmente alle studentesse di dare uno sguardo “dietro le quinte” ai nostri stabilimenti di produzione in occasione del Girls' Day. Offriamo alle nostre dipendenti opportunità di crescita individuali per aumentarne il numero nelle posizioni gestionali di medio e alto livello a lungo termine. Dall’aumento globale della quota di manager donne emerge chiaramente che questi sforzi stanno dando frutti. 

     

    Età e sesso

    UominiDonneAltroTotale
    <30 anni15,9%5,1%0,1%21,10%
    30-50 anni37,5%14,3%0,2%51,9%
    >50 anni19,8%7,2%0,1%27,0%
    Totale73,1%26,6%0,3%100.0%

     

    Distribuzione per genere

    2023

    2022

    2021

    Uomini2.3422.3302.191
    Donne853856820
    Altro9**
    Totale3.2043.1863.011

     

    * La registrazione dei dipendenti alla voce “Altro” è iniziata nel 2023.

     

    Condizioni contrattuali

    2023

    2022

    2021

    Percentuale di contratti a tempo indeterminato3,9%4,1%4,5%

Salute e sicurezza sul lavoro

La salute e la motivazione dei nostri dipendenti contribuiscono in modo determinante alla nostra produttività e la qualità dei nostri prodotti. Con il nostro sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato ISO 45001, assicuriamo l’attuazione pratica della salute e la sicurezza sul posto di lavoro incorporandole in un sistema di gestione integrato in grado di consentirci di trarre sistematicamente un potenziale di ottimizzazione, aiutando così a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie occupazionali. Il livello di copertura della certificazione ISO 45001 misurato in termini di numero di dipendenti è il 37,5%.
  • Le valutazioni dei rischi sono eseguite per attività specifiche e apparecchiature di lavoro sulla base della Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro e di diverse normative. Una valutazioni dei rischi secondo Nohl viene eseguita in ogni caso. I pericoli potenziali vengono identificati prima dell’inizio del lavoro. Il relativo rischio viene analizzato in base alla possibilità che tale pericolo si verifichi e la possibile entità dei danni. Le misure necessarie vengono poi studiate, pianificate e assegnate a un responsabile secondo il principio STOP. Una volta che sono state completate, il responsabile esegue una verifica dell’efficacia.

     

  • Il medico aziendale assiste nella valutazione dei rischi, le ispezioni di sicurezza, le analisi degli incidenti e altri argomenti secondo necessità. I dipendenti possono consultare il medico aziendale in qualsiasi momento. Inoltre, per determinate attività vengono offerte misure preventive. In tale ambito, il medico aziendale esamina e consiglia i dipendenti su temi come il rumore, ad esempio. 

  • Le istruzioni sono fornite sulla base dell’analisi del rischio e caso per caso. Vengono anche effettuate esercitazioni pratiche come parte della formazione, ad esempio su salvataggi da magazzini verticali o sull’uso degli estintori. Fanno parte delle istruzioni anche il pronto soccorso e la gestione delle sostanze pericolose. 

  • Oltre alle misure di prevenzione obbligatorie nel campo della salute e la sicurezza sul lavoro, ne offriamo anche altre supplementari: cura preventiva su offerta e cura preventiva su richiesta.

    Nell’ambito del programma di formazione continua e salute BöllhoffFit, i dipendenti possono accedere anche ad altre proposte. Oltre alle singole opportunità di formazione incentrate sulla salute e l’alimentazione, le attività sportive sono particolarmente importanti per noi.  

    Sconti in palestre e programmi sportivi congiunti per dipendenti fanno parte dell’offerta Böllhoff for You, unitamente ad altri benefici. Tutti i dipendenti possono inoltre usufruire regolarmente delle vaccinazioni antinfluenzali e di tariffe scontate per l’app MindDoc.  

     

    Congedo per malattia

    2023

    2022

    2021

    Senza malattie di lunga durata4,7%5,5%4,5%
    Con malattie di lunga durata5,7%6,6%6,0%
  • Il numero di infortuni legati al lavoro e di incidenti sul lavoro rapportabili è diminuito leggermente nel 2023 rispetto all’anno precedente.

     

    Infortuni collegati al lavoro

    2023

    2022

    2021

    Produzione273426
    Logistica1063
    Amministrazione212
    Totale394131
    Infortuni sul lavoro da denunciare per milione di ore lavorate7,067,756,44
  • Il nostro obiettivo nel campo della salute e la sicurezza sul lavoro: estendere costantemente la certificazione del nostro sistema di gestione secondo la norma ISO 45001. Nel 2022, abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di salute e la sicurezza sul lavoro nella produzione della nostra sede di Bielefeld; nel 2023, questa certificazione è stata estesa al nostro stabilimento di Sonnewalde, nel Brandeburgo. 

Linee guida per la rendicontazione

Indice dei contenuti GRI

La nostra rendicontazione della sostenibilità si basa sugli standard della Global Reporting Initiative, in breve GRI.

Vai all’Indice dei contenuti GRI