eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Histoire d'un succès

Tôlerie Forézienne

Notre solution sur mesure pour gagner en productivité.

Conduits de cheminée Poujoulat

Filiale du groupe Poujoulat, leader européen des systèmes d'évacuation de cheminées

Tôlerie Forézienne est spécialisée dans la fumisterie, la sous-traitance en tôlerie fine et le mobilier urbain.

Situation de départ

Conduits de cheminée

Tôlerie Forézienne produit ses conduits de cheminée par une maîtrise parfaite du travail des métaux en feuilles ainsi que par un parc machines à la pointe de la technologie pilotées par des salariés.

Avec une volonté de prendre en charge les projets de la conception jusqu’à la livraison, Tôlerie Forézienne est capable de tout mettre en œuvre pour arriver au résultat final souhaité par le client. Pour parvenir à ce défi quotidien, la filiale souhaitait augmenter sa productivité sur les assemblages par sertissage et par clinchage.

En effet, pour la production de ses conduits de cheminées, Tôlerie Forézienne disposait de deux postes distincts pour chaque technologie d’assemblage dirigés par deux salariés.

Solution

Une machine combinée pour les deux applications

C’est pourquoi Böllhoff a proposé à Tôlerie Forézienne de réaliser une machine sur mesure combinant le sertissage et le clinchage.

La technologie RIVCLINCH® est une méthode d'assemblage métallique par déformation à froid. Elle propose une alternative à la soudure et offre une déformation ponctuelle.

La technologie de RIVKLE® est une méthode d'assemblage par sertissage sur des éléments à paroi mince. Son installation se fait en aveugle.

Machine RIVKLE® SAC 310 et RIVCLINCH® SC1008 P75PASS
Machine RIVKLE® SAC 310 et RIVCLINCH® SC1008 P75PASS

Résultat

Gains de productivité

La machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH® sertit et clinche la pièce à différents endroits en même temps, ce qui diminue le temps d’assemblage des conduits de cheminée. Tôlerie Forézienne a pu accroître la productivité d’un poste d’assemblage et réaffecter deux employés à d’autres postes. Des gains économiques ont également été réalisés grâce à la réduction de la maintenance et du temps d’assemblage.

Avantages client

  • Augmentation de la productivité
  • Diminution des maintenances
  • Gains économiques
Machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH®
Machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH®

Galerie

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous