Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Histoire d'un succès

Umlaut

Développement d’un support TEPRO® personnalisé pour les extincteurs HAFEX

Avion au-dessus des nuages

Umlaut et Böllhoff assurent la sécurité en vol

Les extincteurs HAFEX sans halon de la société Umlaut AG, située à Hambourg, sont montés sur un support TEPRO® spécialement conçu. La société Umlaut AG offre des services complets à l’échelle mondiale, et notamment des services de conseils technologiques et organisationnels ainsi que des services de mise en œuvre pour des secteurs tels que l’industrie aéronautique internationale.

Situation de départ

HAFEX - l’extincteur sans halon

Le gaz halon est utilisé dans les extincteurs portatifs des avions depuis les années 1960.
Suite à sa classification comme gaz CFC, néfaste pour la couche d’ozone, l’utilisation d’extincteurs au halon est interdite dans toute l’UE depuis 2004. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont également stipulé qu’à partir de la mi-2019, tous les gros-porteurs nouvellement immatriculés devraient être équipés d’extincteurs respectueux de l’environnement et que tous les avions existants devraient être modernisés d’ici à 2025.

Une motivation suffisante pour que le célèbre fabricant Umlaut mette au point une solution de remplacement sans halon. C’est ainsi qu’est né HAFEX, le plus petit, le plus léger et le plus polyvalent des extincteurs de cabine respectueux de l’environnement.

Il devait également être polyvalent en termes d’options d’installation. Il a donc été conçu comme une solution de remplacement pouvant être utilisée sur les points de fixation des extincteurs au halon existant déjà dans tous les modèles d’avions civils. Il est compatible avec les différents types de fixation utilisés par tous les grands constructeurs aéronautiques. Dans certains types d’avions, le support n’est pas nécessaire, car les supports actuels sont suffisants.

Pour les livraisons d’extincteurs aux États-Unis, par exemple, il est obligatoire de toujours inclure un support. Cette loi est définie par l’organisation américaine Underwriters Laboratories, qui certifie la sécurité des produits. Par ailleurs, les supports utilisés auparavant étaient lourds et constitués de vis métalliques recouvertes de caoutchouc, qui étaient vissées de manière complexe.

Support TEPRO® installé avec un extincteur HAFEX ©umlaut

Solution

TEPRO® - produits et sous-ensembles en plastique technique sur mesure

Pour que l'histoire à succès de HAFEX puisse se poursuivre, un nouveau support devait être mis au point. Il devait être très résistant, facile à assembler et léger, tout en étant compatible avec l’ensemble du système HAFEX.
L’occasion idéale de faire appel à Böllhoff, l’expert de l’assemblage. La société hambourgeoise a rapidement découvert le grand potentiel de la gamme de produits Böllhoff TEPRO® pour son propre projet.

Le support TEPRO® nouvellement développé
Le support TEPRO® nouvellement développé

Résultat

Très résistant et plus léger

Böllhoff et Umlaut ont travaillé en étroite collaboration à la création d’un nouveau support. Qu’il s’agisse de la forme, de la couleur ou de la fonction, toutes les demandes du client ont été prises en compte lors du développement. Pour une production optimale des supports, le procédé d’injection a été optimisé et chaque étape du projet conduite avec la plus grande attention.

Le nouveau support en plastique TEPRO®, mono-pièce, est très résistant, recyclable et allégé. 5 000 pièces par an seront livrées à Hambourg bientôt et assureront - avec l'extincteur HAFEX - votre sécurité.

Avantages client

  • Conception sur mesure
  • Développement, conception, prototypage en interne
  • Fabrication d’outils en interne
  • Expertise dans les matériaux et le moulage par injection
  • Laboratoire accrédité

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous