eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff Suisse
  2. Actualités du groupe Böllhoff
  3. Les travaux de construction du Böllhoff Education Campus ont débuté

24/11/2023 | Böllhoff en tant qu'employeur

Les travaux de construction du Böllhoff Education Campus ont débuté

La démolition des anciens ateliers de production a ouvert la voie à la construction de notre nouveau centre de formation et de perfectionnement à Bielefeld.

Investir dans la formation et le perfectionnement de nos collaborateurs et collaboratrices.

Les pelleteuses s'affairent sur le site de notre siège à Bielefeld. Un centre de formation et de perfectionnement de pointe, le Böllhoff Education Campus, est en cours de construction en lieu et place de l’usine de la rue Archimède. Cet investissement majeur d’une valeur de 5 millions d’euros devrait s’achever à l’automne 2024, juste à temps pour l’arrivée des nouveaux alternants chez Böllhoff.

Un projet tourné vers l’avenir, sur un site profondément ancré dans l’histoire de Böllhoff

La phase de construction a débuté avec la démolition des ateliers de production historiques afin de créer l’espace indispensable aux nouveaux bâtiments. Ces ateliers revêtent une importance particulière dans l’histoire de notre entreprise. L’emplacement exact de l’Education Campus, qui sera opérationnel ces prochains mois, n’est autre que celui sur lequel l’entreprise a produit ses premières fixations en 1958.

Jusqu’en 2019, ces ateliers abritaient notre site de production de filets rapportés HELICOIL® à Bielefeld. La production HELICOIL® a ensuite été transférée dans des ateliers tout juste rénovés à environ 2 kilomètres, laissant derrière elle quasiment vides les ateliers de production historiques de la rue Archimède.

Le siège du groupe Böllhoff à Bielefeld-Brackwede dans les années 1960 ou 1970
Le siège de Böllhoff à Bielefeld dans les années 1960 ou 1970 En bas à droite de l’image, avec l’inscription Böllhoff sur le toit : l’un des ateliers de production historiques HELICOIL®, qui cède aujourd’hui sa place à l’Education Campus.

Images du début de la construction

  • Le toit et les murs ont été détruits en premier

    Les ateliers de production ont été démolis progressivement avec soin, pour laisser la place au nouveau centre de formation et de perfectionnement.

  • Les portes de l’avenir sont grandes ouvertes

    pour la formation et le perfectionnement sur le site Böllhoff à Bielefeld. À un moment donné, seule la porte d’entrée de l’atelier de production historique était encore debout.

  • Travaux en cours

    Le grand atelier de production principal a déjà disparu entièrement et seule la structure extérieure du second atelier plus petit était encore en place.

  • Les ateliers de production historiques cèdent la place

    à l’avenir de l’enseignement au siège de Böllhoff à Bielefeld. Tout est prêt pour la construction du nouveau centre de formation et de perfectionnement Böllhoff Education Campus.

«Les rencontres et la communication créative constituent une base idéale pour l’apprentissage. Notre Education Campus nous permettra donc de nous concentrer encore davantage sur les projets communs et sur l’échange d’informations. Entre les alternants de toutes disciplines, les étudiants et les employés, mais aussi avec les entreprises partenaires, les start-ups et les établissements d’enseignement.»

Eike Krull Responsable des ressources humaines à Bielefeld
»

Le Böllhoff Education Campus: un investissement pour l'avenir

Notre Böllhoff Education Campus est conçu comme un centre de formation et de perfectionnement de pointe, dont l’objectif est de créer un univers d’apprentissage et de perfectionnement ouvert pour les alternants, les étudiants et les collaborateurs et collaboratrices.

Le nouveau bâtiment d’environ 1600 m² accueillera des ateliers de formation technique et des salles de formation et de communication modernes. Les espaces ouverts visent à promouvoir le dialogue et ainsi à faciliter les synergies. Un laboratoire de production intelligente pour la mise en réseau et la robotique est également prévu, de même qu’un forum sur les technologies d’assemblage. Ce forum a pour objectif de présenter des exemples concrets des produits Böllhoff aux élèves, aux étudiants et à nos visiteurs, dans le cadre notamment d’événements pratiques et de formations produits.

Nous investissons près de 5 millions d’euros dans ces nouveaux bâtiments de notre siège à Bielefeld. La construction de l’Education Campus devrait s’achever à l’automne 2024, juste à temps pour l'arrivée des nouveaux alternants chez Böllhoff.

Logo du Böllhoff Education Campus
Logo du Böllhoff Education Campus
Un aperçu du nouveau bâtiment attendu au siège de Böllhoff à Bielefeld.

«En construisant ce nouveau bâtiment, nous investissons dans un pilier essentiel à notre réussite future : la formation et le développement des compétences de notre personnel. Nous créons ainsi les ressources suffisantes pour répondre à la demande croissante en main d’œuvre qualifiée, mais ouvrons également des espaces pour de nouvelles méthodes.»

Wilhelm A. Böllhoff, membre de la direction d’entreprise et Directeur général du groupe Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Membre de la direction de l’entreprise
»