eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff Suisse
  2. Actualités du groupe Böllhoff
  3. Inauguration d’un nouveau bâtiment en Chine

13/10/2023 | Société

Inauguration d’un nouveau bâtiment en Chine

En septembre 2023, une journée de la famille a été organisée pour tous les employés afin de fêter l’inauguration de la cinquième phase d’agrandissement de notre site de Wuxi.

Sven Ammer, directeur général de la région Asie chez Böllhoff, et d’autres employés fêtent l’inauguration du nouveau bâtiment à Wuxi

Le thème de la journée de la famille :

voyage autour du monde de Böllhoff

Plus de 550 personnes - des employés de Böllhoff ainsi que leurs familles - ont accepté l’invitation à cette journée de la famille et ont profité de cette occasion pour fêter l’inauguration du nouvel bâtiment de Wuxi, en Chine. Pendant les festivités, les participants ont pu visiter 14 pays dans lesquels Böllhoff dispose de sites propres sur différents stands - dont l’Allemagne, la France et la Suisse. Les stands proposaient un large éventail de jeux, notamment pour les plus jeunes, ainsi que des mets typiques du pays.

Tous les visiteurs ont également eu l’occasion de participer à des visites guidées des locaux et du nouveau bâtiment. Des cérémonies d’anniversaire étaient également à l’ordre du jour : lors de la journée de la famille, un hommage a été rendu à 44 employés pour leurs nombreuses années de loyaux services au sein de l’entreprise.

Une guide fait visiter l’entreprise aux personnes intéressées lors de la journée de la famille du groupe Böllhoff à Wuxi (Chine)
Des visites guidées de l’entreprise ont permis aux visiteurs de découvrir tous les espaces, de l’entrepôt à la production.

Quelques impressions de la journée de la famille

  • L’inauguration de la cinquième phase d’agrandissement du site de Wuxi, en Chine, a été l’occasion idéale de fêter l’événement avec les employés locaux.

  • « Voyage autour du monde de Böllhoff »

    Conformément au slogan de la journée de la famille (« Voyage autour du monde de Böllhoff »), la visite a commencé à plusieurs comptoirs d’enregistrement.

  • « Embarquement terminé »

    Après s’être enregistrés à l’entrée, les visiteurs ont reçu leur badge qui, bien sûr, ressemblait à une carte d’embarquement.

  • De nombreux jeux et divertissements étaient proposés sur différents stands lors de la journée de la famille

    et différentes fixations Böllhoff ont pu être testées.

  • Chez Böllhoff China depuis 5 ans maintenant

    Un hommage a été rendu à 34 employés pour leur anniversaire d’ancienneté lors de la journée de la famille.

  • Chez Böllhoff China depuis 10 ans maintenant

    10 employés ont été récompensés lors de la journée de la famille pour leurs dix années de loyaux services au sein de l’entreprise.

Cinquième phase du projet d’agrandissement en Chine :

l’augmentation de la capacité de production et la durabilité en ligne de mire

Avec l’inauguration de la cinquième phase d’agrandissement du nouveau bâtiment de Wuxi, notre département Technologie de filetage dispose désormais de 12 000 m² d’espace supplémentaire (soit une superficie d’environ 1,7 terrain de football). Ce complexe de bâtiments modernes comprend des zones de production et des bureaux supplémentaires, ainsi qu’un restaurant d’entreprise pour les quelque 300 employés du site.

L’un des objectifs du projet d’agrandissement était d’allier une plus grande capacité de production à la notion de durabilité. Le nouveau bâtiment est donc chauffé à l’aide de pompes à chaleur. L’énergie thermique générée pendant la production est réutilisée pour le chauffage au sol du restaurant d’entreprise. De plus, le toit plat du restaurant a été partiellement recouvert de plantes. Plus de 5 000 plantes y offrent un habitat pour les insectes, contribuent à la purification de l’air et protègent le toit des rayons directs du soleil, surtout en été.

Le nouveau bâtiment Böllhoff à Wuxi, en Chine, avec un restaurant d’entreprise « végétalisé » et des bureaux ainsi que des ateliers de production à l’arrière.
Le nouveau bâtiment Böllhoff à Wuxi, en Chine (à droite) avec le restaurant d’entreprise partiellement « végétalisé » - et des bureaux ainsi que des ateliers de production à l’arrière. Une passerelle piétonne permet d’accéder au bâtiment voisin.

Le plus grand système photovoltaïque du groupe Böllhoff couvre partiellement les besoins en électricité du site

Dans ce nouveau bâtiment, l’utilisation des énergies renouvelables est une priorité absolue. Une partie des besoins en électricité du site est couverte par le plus grand système photovoltaïque du groupe Böllhoff. Dans sa phase de développement actuelle, le système photovoltaïque a une puissance de 800 kWp. Nous serons ainsi en mesure de produire plus de 800 000 kWh d’électricité par an directement sur le site, réduisant ainsi nos émissions de CO2 d’environ 682 tonnes. Ce potentiel de réduction s’explique par le fait que le charbon, combustible fossile, joue un rôle majeur dans la production d’électricité en Chine. Notre système photovoltaïque de Wuxi peut être agrandi jusqu’à une puissance potentielle de 1,3 MWp à l’avenir.

Le système photovoltaïque installé sur le toit du nouveau complexe Böllhoff dans sa cinquième phase d'agrandissement à Wuxi, en Chine
Le système photovoltaïque installé sur le toit des nouveaux ateliers de production à Wuxi, en Chine

«Avec notre cinquième phase d’agrandissement du site de Wuxi en Chine, nous mettons l’accent sur la durabilité grâce à l’énergie verte tout en recherchant une plus grande proximité avec nos clients, et en réduisant nos délais de mise sur le marché et de développement.»

Sven Ammer, directeur général de la région Asie au sein du groupe Böllhoff
Sven Ammer Directeur général de la région Asie
»

La proximité avec le client est le moteur de cet agrandissement

L’agrandissement de notre site de production en Chine s’inscrit dans notre approche de proximité avec notre clientèle du monde entier, conformément à ce que nous appelons la technologie d’assemblage à 360°. Nous pensons globalement et agissons localement, avec un total de 43 sites Böllhoff dans le monde, dont 14 sites de production.

Sur le site de Wuxi, en Chine, nous produisons depuis 2004 diverses fixations spécifiquement destinées au marché asiatique, notammentles écrous et goujons à sertir RIVKLE®, divers filets rapportés et des fixations en plastique. L’agrandissement actuel augmente considérablement notre capacité de production locale, qui passe de 680 millions à un milliard de fixations par an. 

Quelques impressions du nouveau bâtiment

  • La zone de déchargement des nouveaux ateliers de production

  • Vue de l’intérieur du tout nouveau restaurant d’entreprise

  • Des espaces verts et une petite fontaine situés devant le restaurant d’entreprise invitent les employés à déjeuner à l’extérieur.

  • Grâce à cette extension, le site de Böllhoff à Wuxi pourra produire jusqu’à 1 milliard de fixations par an, spécifiquement pour le marché asiatique.