Erfolgsstories
LUFT‑WENT setzt die RIVCLINCH® Technologie bei der Herstellung von Lüftungskanälen sowie anderen Komponenten aus den Bereichen Klima‑ und Lüftungstechnik ein. In der Produktion wendet LUFT‑WENT Plasmaschneid‑, Zerspanungs‑ sowie Fräs‑ und Bohrtechnik an. Zum Fügen werden Widerstandsschweißverfahren schrittweise durch Clinchverfahren ersetzt.
Ausgangssituation
LUFT‑WENT stellt sowohl Lüftungs‑ als auch Klimatisierungs‑ und Rückgewinnungsanlagen her. In dieser Branche ist die Dichtigkeit der Verbindungen unerlässlich. Da die Verbindungen tragend sind, müssen sie langlebig sein. Eine schnelle Montage ist auch von großer Bedeutung.
Die von LUFT‑WENT genutzte Verbindungstechnik muss all diese Voraussetzungen erfüllen.
Zu Beginn wurden Bleche bei LUFT‑WENT hauptsächlich per Widerstandsschweißen verbunden. Dabei handelt es sich jedoch um ein energieaufwendiges Verfahren. Beim Widerstandsschweißen wird die Zinkbeschichtung beschädigt, gesundheitsschädliche Dämpfe werden freigesetzt und die verschweißten Elemente sind korrosionsanfällig. Daher müssen die verschweißten Komponenten verzinkt werden, um einen Korrosionsschutz herzustellen.
Lösung
Im Rahmen der Kooperation mit Böllhoff Polen begann LUFT‑WENT, Widerstandsschweißprozesse schrittweise durch Clinchprozesse zu ersetzen. Das Unternehmen erwarb eine stationäre Maschine RIVCLINCH® 4006 P50 PASS sowie mehrere Handgeräte RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.
Ergebnis
Der Austausch der stationären Widerstandsschweißmaschine gegen die RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO hat sich positiv auf die Produktion bei LUFT‑WENT ausgewirkt. Für die Installation großer Lüftungskanäle waren zwei Personen erforderlich, während die handgeführte Clinchmaschine von einer einzelnen Bedienperson gehandhabt werden kann. Das Gerät kann an unterschiedliche Arbeitsplätze mit Druckluftanschluss angeschlossen werden. Durch den Einsatz des Clinchverfahrens wird ein zusätzlicher Schutz des Bauteils gegen Korrosion überflüssig, da die Zinkbeschichtung des Bleches nicht beschädigt wird. Es entstehen keine hohen Temperaturen und es werden keine gesundheitsschädlichen Stoffe freigesetzt. Die RIVCLINCH® Geräte sind einfach zu bedienen und es werden keine speziellen Zertifzierungen benötigt. Verbindungen, die im Bereich Lüftungstechnik mittels Clinchen erstellt werden, sind angemessen dicht und können schnell hergestellt werden.
Wir beraten Sie gerne
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu uns