Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Sustentabilidade

Sobre a Böllhoff

Sustentabilidade - parte do DNA da Böllhoff

A sustentabilidade é uma parte integrante dos nossos valores, nossa cultura e das nossas metas para o sucesso.

Símbolo da sustentabilidade no Grupo Böllhoff com um globo verde

Pensamos a longo prazo

Sendo uma empresa familiar, já em sua quarta geração, temos uma visão de longo prazo. A sustentabilidade e as ações responsáveis estão enraizadas nos valores da nossa empresa. Esta é a razão pela qual a sustentabilidade não é um desafio novo para nós, mas sim um princípio orientador já experimentado e testado para um futuro promissor para todas as futuras gerações. Para seguir este caminho de forma sistemática e transparente, desenvolvemos uma estratégia de segurança para todo o Grupo Böllhoff.

A nossa abordagem

A estratégia de sustentabilidade da Böllhoff

No meio de um processo intensivo, criamos uma estratégia ousada com uma aspiração clara: Nossas ações não devem ter efeitos negativos sobre as pessoas ou o meio ambiente. Não nos limitamos a cumprir os requisitos legais relevantes, queremos ir além. Para viver e promover a sustentabilidade na Böllhoff, seguimos uma abordagem multidisciplinar. Isto de deve ao fato de a sustentabilidade ser uma combinação de áreas que afetam toda a empresa. Cada departamento individual assume a sua responsabilidade e contribui para o sucesso da estratégia através das suas próprias medidas.

Representação gráfica da estratégia de sustentabilidade da Böllhoff
A estratégia de sustentabilidade da Böllhoff resumida

A nossa estratégia de sustentabilidade

Áreas de atividade

A análise de materialidade estava no centro de nossa abordagem ao desenvolver nossa estratégia de sustentabilidade Böllhoff. Isso resultou em nossos três pilares: Planeta, Pessoas, Parceria.

A análise de materialidade estava no centro de nossa abordagem ao desenvolver nossa estratégia de sustentabilidade Böllhoff. Isso resultou em nossos três pilares: Planeta, Pessoas, Parceria.

  • Planeta

    Proteger o planeta é algo importante para nós. É por isso que vemos isto como parte da nossa responsabilidade corporativa para poupar energia, conservar recursos, evitar emissões e garantir uma cadeia de fornecimento sustentável.

  • Pessoas

    Os nossos colaboradores são o bem mais importante da nossa empresa. É por esta razão que implementamos um vasto conjunto de medidas para garantir que somos um empregador atraente e de longo prazo.

  • Parceria

    Somos uma empresa familiar que se concentra nas pessoas. É por isso que estamos, particularmente, envolvidos em causas sociais.

"Todo ano a Böllhoff luta pela sustentabilidade na indústria de fixação. Fazemos de duas formas: A primeira é procurar criar conexões para os nossos clientes que resistam com o passar do tempo. A segunda é que estamos tentando tornar o mundo empresarial cada vez mais sustentável."

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Membro da direção da empresa
»

Planeta

Atuamos em três campos para alcançar os objetivos estabelecidos.

  • Produtos e serviços inovadores

    Criamos ligações para um futuro sustentável. Os nossos produtos são utilizados em inúmeras indústrias e contribuem para a conservação de recursos e a redução das emissões de CO₂. Por exemplo, damos apoio na construção leve para vários setores industriais de duas maneiras: fornecemos soluções para a união de componentes leves especiais e otimizamos o peso dos nossos fixadores.

    Além disso, também fornecemos aos clientes a nossa experiência. Um maior potencial de sustentabilidade resulta do bom projeto das ligações. A otimização funcional significa, por vezes, que uma ligação igualmente forte pode ser conseguida com poucos fixadores ou com fixadores menores do que antes, o que permite utilizar, desta forma, menos materiais e recursos. Apoiamos os nossos clientes para obterem uma ligação ideal com o nosso serviço de consultoria de tecnologias de aplicação ECOTECH.

     

  • Reduzir o consumo de energia e otimizar a nossa matriz energética

    A melhor energia é aquela que nunca é consumida. É por este motivo que estamos sempre à procura de formas de reduzir o nosso consumo de energia, por exemplo, através de processos de produção e máquinas mais eficientes.

    Além disso, nos concentramos em outras otimizações para a nossa matriz energética. As formas renováveis de energia desempenham um importante papel aqui. Por exemplo, iremos aumentar a nossa geração de energia através de sistemas fotovoltaicos nos próximos anos, tanto a nível nacional e internacional. Nos casos onde não é possível satisfazer as nossas necessidades energéticas através da tecnologia de energias sustentáveis, estamos comprando, cada vez mais, eletricidade gerada a partir de fontes renováveis.

     

    To the certificate ISO 50001
  • Neutralidade de carbono

    As mudanças climáticas criam grandes desafios para as populações de todo o mundo. O aumento das temperaturas do planeta só pode ser travado se todos fizermos a nossa parte. Por isso, é parte da nossa responsabilidade corporativa dar contribuições tangíveis ao ambiente e à proteção climática e continuarmos o nosso caminho para atingir a neutralidade de carbono em 2030. Fazemos isto através do equilíbrio das emissões que geramos de forma direta e indireta, da identificação de possíveis formas de melhorar e da implementação de medidas para reduzir as emissões. O nosso próximo objetivo é reduzir as emissões de CO₂ de escopo 1 e 2 até 2024, com uma redução de 25% nos números em 2020.

     

    To the certificate ISO 14001

Pessoas

Estas são as medidas mais importantes que nos permitem melhorar o bem-estar dos nossos colaboradores.

  • Um empregador atraente

    O bem mais importante da nossa empresa são as pessoas que trabalham aqui. Com a sua “passion for successful joining”, os nossos colaboradores são a base para o nosso sucesso. É por isso que damos muito espaço para o seu desenvolvimento profissional contínuo. Os nossos locais de trabalho oferecem um ambiente de respeito, reconhecimento e com um toque humano. Porque cada ligação bem sucedida começa com uma ligação entre as pessoas.

    O que torna trabalhar conosco tão especial? Caminhar juntos naquilo que a chamamos de “O Caminho Böllhoff”: ajudar a moldar o futuro da tecnologia de união e de fixação numa empresa familiar que pensa sempre a longo prazo. Onde cada um pode fazer uma grande diferença. E onde tudo é possível juntos: com coragem, igualdade e confiança.

     

  • Diversidade e oportunidades iguais

    Na Böllhoff, valorizamos a diversidade como um enriquecimento para a sociedade, bem como para o nosso grupo empresarial. Todos os colaboradores da empresa recebem o mesmo reconhecimento e são tratados da mesma maneira. Isso aplica-se independentemente da idade, deficiência, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, etnia, religião ou convicções. Este princípio fundamental está fortemente integrado na nossa declaração de missão, com o título “Igualdade - a nossa equipe se diferencia pelo respeito e cordialidade”, e é seguido em todas as nossas filiais espalhadas por todo o mundo.

     

  • Saúde e segurança no trabalho

    Com a nossa gestão de saúde e segurança no trabalho (certificada de acordo com a ISO 45001), implementamos medidas de saúde e segurança no local de trabalho com orientação prática. Graças à integração da saúde e segurança no trabalho no nosso sistema de gestão integrado, podemos, sistematicamente, identificar potencial de otimização. Também promovemos a saúde dos nossos colaboradores com medidas que vão além das medidas obrigatórias (cuidados preventivos recomendados e opcionais). Estão disponíveis inúmeras outras opções de cuidados da saúde no nosso programa de treinamento.

     

    To the ISO 45001 certificate

Parceria

Estamos empenhados nos projetos de assistência através das nossas fundações, donativos e compromissos pessoais, tanto a nível regional quanto internacional.

  • Responsabilidade para a região

    Há cerca de 100 anos que a nossa sede está localizada em Bielefeld, na parte leste da Vestfália, e sentimos uma ligação próxima com as pessoas da região. É por este motivo que estamos envolvidos, ativa e financeiramente, em inúmeras iniciativas e associações de beneficência locais. Apoiamos igualmente a região através do trabalho da Wolfgang und Regina Böllhoff Stiftung (Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff). A fundação apoia jovens no seu desenvolvimento acadêmico e pessoal através de dois programas de financiamento, o “Ich will” e o “Hand in Hand”.

  • Compromisso internacional

    A Böllhoff também está comprometida com os projetos de caridade internacional, dentro do âmbito das suas fundações. A Fundação Mechthild Böllhoff apoia iniciativas religiosas, de caridade e sociais em Israel, na Palestina e Jordânia. O foco principal destas atividades é permitir tratamentos médicos a quem mais precisa e treinamento e assitência para os mais jovens. A associação sem fins lucrativos Instituto Böllhoff de Medula apoia pacientes com doenças sanguíneas, especialmente a leucemia. Em Jundiaí, no Brasil, promovemos ações para aumentar o número de registros de potenciais doadores de medula óssea e consequentemente reduzir as listas de espera para uma doação adequada. Além disso, existem inúmeras iniciativas e associações externas de todo o mundo com quem cooperamos ativamente, tendo parceria com algumas há vários anos.

  • Financiamento na área do esporte

    O esporte e o bem-estar estão indissocialvelmente ligados. É por esta razão que apoiamos clubes desportivos locais e nacionais. Já fornecemos equipamentos para cerca de 150 times de futebol jovem nas categorias de sub-7 e sub-10. Em setembro de 2021, expandimos este compromisso com as categorias de sub-11 a sub-19 com a campanha “Jerseys seek players (Uma camiseta para um jogador)”. Além disso, estamos envolvidos na aliança de empresas Bündnis Ostwestfalen. Desta forma, estamos ajudando a preservar o clube de futebol local da Bundesliga, o Arminia Bielefeld, como patrimônio cultural e um importante ícone regional.

     

Downloads

Relatório de Sustentabilidade de 2022 do Grupo Böllhoff