Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

Kupplungswerk Dresden

Proteção contra adulteração

Trem passando por uma estação.

A proteção contra adulteração PARRYPLUG® para parafusos

Para a KWD, esta é uma solução rápida e segura para evitar o afrouxamento não autorizado das conexões aparafusadas.

Situação inicial

Manipulação não intencional por técnicos de serviço

O acoplamento de engrenagem transmite torques elevados, como os exigidos no setor ferroviário. No entanto, no tráfego ferroviário, existem sempre fortes vibrações a serem consideradas. Isso significa que os elementos de união que são usados aqui, como os que são fixados à tampa da flange (M6 x 12 aqui), também precisam de ser fixados com um adesivo microencapsulado para que não se soltem sozinhos em operação.

Nas empresas ferroviárias, pode acontecer dos produtos de substituição como estes acoplamentos sejam armazenados durante anos antes de serem instalados. No passado, este fato deu origem a problemas, uma vez que os parafusos se soltaram e até se perderam durante o funcionamento. Este fato deu origem a queixas à KWD sobre os acoplamentos. Na sequência de reuniões de acompanhamento, verificou-se que os instaladores de serviço do cliente final tinham aberto as tampas de alguns dos acoplamentos, de modo que o bloqueio do parafuso se tinha tornado ineficaz e os parafusos podiam soltar-se durante o funcionamento.

Acoplamento da engrenagem na indústria ferroviária
O acoplamento da engrenagem afrouxou-se durante o funcionamento.

Solução

PARRYPLUG®

A PARRYPLUG® evita interferências com ferramentas no acionamento interno do parafuso devido a nervuras axiais especialmente desenvolvidas, que asseguram um ajuste estanque definido e seguro. O plástico de alto desempenho usado com sua ampla gama de aplicações de -50°C a +200°C, combinado com alta precisão de fabricação, assegura que até as menores tolerâncias dos acionamentos hexagonais podem ser levadas em conta. O PARRYPLUG® é atualmente utilizado nos parafusos da flange para evitar essas adulterações. Se o tampão for retirado sem autorização, o direito à garantia é anulado, da mesma forma que no caso do selo, mas muito mais simples de instalar. A remoção não autorizada provoca danos no tampão, de forma que não se possa ser colocado de volta posteriormente. A PARRYPLUG® convenceu a KWD – e agora é utilizada em todas as aplicações em que a abertura não autorizada de parafusos deve ser impedida ou, pelo menos, tornada visível.

Imagem ampliada do PARRYPLUG® com nervuras axiais destacadas
Nervuras axiais de PARRYPLUG® gera um encaixe de pressão seguro

Results

Vantagens para o cliente

O desaperto não autorizado dos parafusos nas máquinas e sistemas representa um risco potencial elevado. Por isso muitas vezes é necessário evitar efetivamente a adulteração não intencional. Enquanto que as soluções convencionais destroem irrevogavelmente o acionamento do parafuso, o PARRYPLUG® oferece uma solução completamente inédita e inovadora.

  • Instalação confiável e conveniente
  • Um ajuste perfeitamente estanque proporciona a máxima proteção contra a adulteração
  • Solução limpa e visualmente atraente
  • Pode ser removida com ferramenta apropriada
  • Ampla faixa de temperaturas (-50 ºC a 200 ºC)
O processo de instalação em três fases do PARRYPLUG® explicado.
PARRY PLUG® instalação conveniente garantida através da ajuda de manuseio