Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histórias de sucesso

JULABO

Aquisição e fornecimento econômicos com nosso sistema ECOSIT®

JUBALO

Em todo o mundo, a marca JULABO é sinônimo de controle de temperatura de líquidos – existem mais de 600.000 sistemas de controle de temperatura instalados em todos os setores. A JULABO é uma empresa alemã com sede em Seelbach, em Baden-Württemberg, Alemanha. As suas soluções são usadas onde quer que seja necessário um controle preciso da temperatura, com alta precisão de reprodução.

Situação inicial

Processo de aquisição manual baseado nos princípios do Kanban

A solução anterior da empresa era um processo de aquisição manual baseado no princípio kanban. As c-parts eram recebidas, postadas por conta própria e levadas ao ponto de uso via transporte interno. Se uma necessidade fosse identificada neste procedimento, o pedido de reabastecimento era enviado manualmente para compras – uma cadeia de processo complicada.

Solução

Sistema de aquisição e fornecimento ECOSIT® com Pick-by-Light

Agora a JULABO utiliza o sistema de aquisição e fornecimento ECOSIT® da Böllhoff para fornecer as c-parts em suas áreas de fabricação.

ECOSIT® significa "ECOnomic Supply In Time".
Com este pacote de serviços, assumimos toda a cadeia de fornecimento dos nossos clientes, incluindo o planejamento de materiais, aquisição, testes de qualidade, manutenção de estoque e distribuição de mercadorias para
a linha de produção. Utilizamos a tecnologia RFID há vários anos. Se um produto estiver em falta, basta que o funcionário insira a etiqueta na caixa RFID para iniciar o processo de reposição. Nós garantimos que todos produtos estejam sempre disponíveis, para a total satisfação dos nossos clientes.

A JULABO utiliza a mais recente versão da família de produtos ECOSIT® : o ECOLABEL.
Esta etiqueta eletrónica permite a designação flexível de artigos no sistema ECOSIT®. Toda a etiquetagem da prateleira pode ser adaptada diretamente na tela tátil do centro de controle – a chamada caixa RFID. O ECOLABEL acelera os processos de recolhimento no local através da função Pick-by-Light. Se for necessário recolher um artigo, um sinal ótico na etiqueta da prateleira orienta o funcionário diretamente para o compartimento apropriado – para uma localização mais rápida de todos os artigos e menos erros no recolhimento

Vantagens para o cliente

 

  • Iniciar um pedido é rápido e fácil
  • Maior segurança no fornecimento
  • Flexibilidade e redução da frequência de entregas
  • Tempos de recolhimento mais curtos
  • A etiquetagem da prateleira é fácil de mudar
Philipp Deotto, funcionário do armazém JULABO, utiliza o Pick-by-Signal com ECOSIT® ECOLABEL
Philipp Deotto, funcionário do armazém JULABO, utiliza a função Pick-by-Signal com o ECOSIT® ECOLABELpara localizar mais rapidamente todos os artigos e com menos erros de recolhimento

"As expectativas foram 100% atendidas. É mais rápido e mais fácil localizar os itens porque depois de fazer a leitura do compartimento vazio, o funcionário é orientado por um sinal de luz para o local apropriado na prateleira."

Markus DeckerChefe interino de preparação de trabalho na JULABO
»

Mais informações